powered by CADENAS

Social Share

Maison sur la cascade (14248 views - Monuments - Famous Buildings)

La Maison sur la cascade (Fallingwater ou encore Edgar J. Kaufmann Sr. Residence en anglais) est une maison construite pour l'homme d'affaire Edgar J. Kaufmann (en) entre 1936 et 1939 d'après des plans de 1935 de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Elle se situe dans la municipalité de Stewart, comté de Fayette en Pennsylvanie, sur la route 381, entre les villages de Mill Run et Ohiopyle, Pennsylvania (en), à 80 kilomètres de Pittsburgh, aux États-Unis. La spécificité de la construction est le fait qu'elle est partiellement construite sur une cascade de la rivière Bear Run, dans les Allegheny Mountains.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Maison sur la cascade

Maison sur la cascade

Maison sur la cascade
Fallingwater
Edgar J. Kaufmann Sr. Residence

Fallingwater, Pennsylvanie

Présentation
Type
Style
Architecte
Construction
1936-1939 (1935)
Destination initiale
Habitation privée
Destination actuelle
Musée
Propriétaire
Western Pennsylvania Conservancy
Statut patrimonial
Site web
Géographie
Pays
État
Comté
Municipalité
Localisation
Coordonnées
Localisation sur la carte des États-Unis
Localisation sur la carte de Pennsylvanie

La Maison sur la cascade (Fallingwater ou encore Edgar J. Kaufmann Sr. Residence en anglais) est une maison construite pour l'homme d'affaire Edgar J. Kaufmann (en) entre 1936 et 1939 d'après des plans de 1935 de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Elle se situe dans la municipalité de Stewart, comté de Fayette en Pennsylvanie, sur la route 381, entre les villages de Mill Run et Ohiopyle, Pennsylvania (en), à 80 kilomètres de Pittsburgh, aux États-Unis. La spécificité de la construction est le fait qu'elle est partiellement construite sur une cascade de la rivière Bear Run, dans les Allegheny Mountains.

Description

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.

Postérité

Alfred Hitchcock s'en est inspiré pour son film La Mort aux trousses[1].

Salué peu après son achèvement par le magazine Time comme « la plus belle œuvre » de Wright[2], elle est également classée parmi la liste des vingt-huit lieux « à visiter avant de mourir » par le magazine Smithsonian de la Smithsonian Institution aux côtés des pyramides d'Égypte ou de la Grande barrière de corail[3]. La maison a également été désignée National Historic Landmark en 1966[4]. En 1991, les membres de l'American Institute of Architects (AIA) déclarèrent que la maison était la « meilleure œuvre de tous les temps de l'architecture américaine » et en 2007, elle a été classée vingt-neuvième sur la liste des principales œuvres architecturales américaines selon l'AIA.

L'illustrateur et graphiste espagnol Cristóbal Vila réalise en 2007 un court-métrage[5] qui décrit la structure de la maison en la faisant littéralement apparaitre sur son lieu d'implantation.

L'artiste et architecte américain Adam Reed Tucker en a conçu une version entièrement réalisée à partir de Lego, dans la gamme Lego Architecture.



This article uses material from the Wikipedia article "Maison sur la cascade", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London