powered by CADENAS

Social Share

VectorWorks (1748 views - BIM (Architecture) Dictionary)

Vectorworks est un logiciel de CAO professionnel développé par Vectorworks Inc. utilisé pour le dessin et la modélisation 3D dans différents secteurs d'activités.
Go to Article

VectorWorks

VectorWorks

Vectorworks

Développeur Vectorworks Inc.
Dernière version Vectorworks 2018 ([1])
Environnement Mac OS X, Windows
Type CAO ; DAO ; BIM ;
Logiciel de modélisation 3D
Licence logiciel propriétaire
Site web www.vectorworks.fr

Vectorworks est un logiciel de CAO professionnel développé par Vectorworks Inc. utilisé pour le dessin et la modélisation 3D dans différents secteurs d'activités.

Description

Vectorworks est une gamme de logiciels de CAO offrant des possibilités de dessin 2D et de modélisation 3D, au sein d'un environnement de travail simple et intuitif.

La version française de Vectorworks comprend les produits suivants :

  • Vectorworks Architecture
  • Vectorworks Landmark
  • Vectorworks Spotlight
  • Vectorworks Standard

Construites autour d'un même noyau, ces différentes solutions ergonomiques associent, dans un environnement intégré, des fonctions avancées de dessin 2D et 3D, une base de données et un tableur lié aux objets du dessin ainsi que de nombreux outils d'organisation et de productivité.

Vectorworks est l'un des rares logiciels de CAO à offrir une double structure d'organisation des documents, en couches et classes, qui permet de caractériser en profondeur les objets du modèle sans recourir à un nombre élevé de couches (ou layers). Cette organisation peut être complétée par l'utilisation de la base de données, qui permet d'attribuer tout type d'information à tout objet du dessin. Le tableur fait alors office de générateur d'état pour exploiter ces informations et calculer volumes, surfaces, longueurs et quantités.

Vectorworks se caractérise par la richesse de ses attributs graphiques (épaisseurs et styles de ligne, couleur, dégradés, textures).

Le logiciel comporte un traducteur de fichiers DXF/DWG ainsi que d'autres nombreux formats (IFC, IGES, SHP, PDF, SAT, 3DS, OBJ, COLLADA, STEP, STL, Rhino 3DM, Sketchup, JPEG, et de nombreux autres formats image)

Un module de rendu complète cette offre: Renderworks. Ce module intégré est développé à partir de la technologie Cinema 4D et produit des rendus réalistes utilisant l'illumination globale. Il offre également la possibilité d'obtenir des images non réalistes, ou artistiques, ainsi que des animations.

Vectorworks Architecture

Vectorworks Architecture répond aux besoins des architectes, décorateurs, architectes d'intérieur. Il adopte le concept de Building Information Modeling (BIM) et regroupe tous les outils, objets et fonctionnalités nécessaires pour créer des maquettes numériques de projets architecturaux.

Vectorworks Landmark

Vectorworks Landmark s'adresse aux paysagistes et offre un environnement de travail intégré les outils nécessaires pour réaliser des plans masse, des plans d'exécution, placer des plantes issues d'une base de données de végétaux et modéliser des terrains.

Vectorworks Spotlight

En plus des fonctionnalités de Vectorworks Standard, Vectorworks Spotlight comporte des outils et bibliothèques destinés aux scénographes et éclairagistes.

Vectorworks Standard

Vectorworks Standard est la version généraliste et le noyau de Vectorworks. Cette version convient à tous ceux qui recherchent une solution de dessin technique complète mais non spécialisée.

Historique

Vectorworks avait pour nom MiniCAD jusqu'en 1999. Il a été développé initialement pour la plate-forme Macintosh par Diehl Graphsoft Inc. (maintenant Vectorworks Inc.). Une version pour Windows est apparue en 1996.

Version Plate forme Année Apports
MiniCad 1 Mac 1985 Éditeur 3D, rendu surfacique, 27 primitives géométriques, vues perspective, environnement d'édition bitmap.
MiniCad 2 Mac 1986 Éditeur 2D, 15 couches, PICT supporté, zoom illimité, multi-pages, texte avec polices système, 8 styles de pointillés, bibliothèque de symboles, cotation.
MiniCad 3 Mac 1987 Ouverture de plusieurs documents, rotation des textes, motifs, grille magnétique, rotation libre des objets, ligne double, ajout/intersection/retranchement de surfaces, congés, origine déplaçable, couleurs de couches, commande Tailler.
MiniCad 4 Mac 1988 Édition de texte à tout niveau de zoom, polygone double-ligne, jointure double ligne, nouveaux modes arcs, accélération.
MiniCad+ 1 Mac 1988 Duplication en réseau, langage MiniPascal, tableur, dossiers de symboles, lissage bézier, environnement intégré 2D/3D, 256 couleurs.
MiniCad+ 2 Mac 1989 Conversion DXF, export EPS, rotation des textes, hachurage, mode cliquer-cliquer, palette des contraintes, miroir, palette d'outils flottante, générer la surface.
MiniCad+ 3 Mac 1991 Curseur intelligent, base de données, listes dans les tableaux, requêtes sur le dessin, nouveaux outils de cotation.
MiniCad+ 4 Mac 1993 Objet mur, planchers et toitures, navigation 3D, attirances 3D, tolérances, pointillés personnalisables, sections, objets hybrides 2D/3D, barre des modes.
MiniCAD 5 Mac 1994 Chamfrein, échelle et unités personnalisables, attirances améliorées, polylignes, édition de groupes, nombre illimité de couches et classes.
MiniCAD 6 Mac/Windows 1996 Palette info objet, surfaces trouées, export EPSF, traducteur [ClarisCAD], palette de plans de travail, outil d'ajustement 3D, points 3D, édition en rendu solide, plug-ins, SDK, éditeur de configuration, PowerPC-natif.
MiniCAD 7 Mac/Windows 1997 Lumières, héliodon, rendu lignes cachées en pointillés, hachures associatives, jointure automatique entre les murs, formules possible dans les dialogues, cotation double, poteaux, grille pivotante, tubage, import/export DWG, export 3DMF. Compatibilité Autocad 12.
VectorWorks 8, Standard et Architecture Mac/Windows 1999 Annulation multiple, mur arrondi, toitures complexes, jointures murs-toiture, bulles d'aide, objets paramétriques, rendu QuickDraw 3D (mac) et openGL (windows). Compatibilité Autocad 14.
VectorWorks 9 Mac/Windows 2001 Introduction de RenderWorks, précision accrue par l'utilisation de nombres réels flottants, cotation associative, contraintes paramétriques, NURBS, composer/décomposer la courbe, objets paramétriques de type chemin, extrusion conique. Compatibilité Autocad 2000.
VectorWorks 9.5 Mac/Windows 2002 Natif OS X, 3D Power Pack, IGES import/export. Compatibilité Autocad 2002.
VectorWorks 10, Standard, Architecture, Landmark et Spotlight Mac/Windows Fev 2003 Conversion de fichiers par lot, zoom avec la souris, nouvelle palette des ressources, dégradés et textures 2D, export STL, jointure dynamique de murs, placement de sièges. Compatibilité Autocad 2002.
VectorWorks 11 Mac/Windows Sept 2004 Viewports, aide contextuelle, export SAT, accélération OpenGL 2D, couches de présentation, charpentes, rendu Renderworks artistique, rendu sketch, support multi-processeurs. Compatibilité Autocad 2004.
VectorWorks 12 Mac/Windows Mars 2006 Coupes dynamiques, import 3DS, formatage des tableaux, améliorations du modeleur de terrain, nouvelles palettes d'outils, palette Explorateur, import/export SHP, nouveaux escaliers. Compatibilité Autocad 2006.
VectorWorks 12.5 Mac/Windows 2006 Support Mac Intel (Universal Binary), coupes perspectives, export Google Earth, import et export PDF, support HDRI, unicode. Compatibilité Autocad 2006.
VectorWorks 2008 Mac/Windows Oct 2007 Rotation de la vue en plan 2D, barre de données flottante, viewports sur couches de dessin, références externes. Compatibilité Sketch'up 6 et Autocad 2007-2008.
Vectorworks 2009 Mac/Windows Oct 2008 Intégration du noyau de modélisation Parasolid. Présélection d'objet, enrichissement des attirances, loupe de pointage, Compatibilité Autocad 2009.
Vectorworks 2010 Mac/Windows Oct 2009 Améliorations des attirances 3D, Objets sculptants dans les murs, bidirectionnalité de l'associativité des cotations, objets 2D hybrides.
Vectorworks 2011 Mac/Windows Oct 2010 Dessin et modélisation plus fluides en 3D, symboles redimensionnables, ressources Damier et Style de texte, Mur par paliers, composants de mur en 3D, outil Dalle, Viewport de coupe sur couche de dessin, Renderworks avec CineRender, lien ODBC.
Vectorworks 2012 Mac/Windows Oct 2011 Sélection Rayon X, plan de travail automatique, damiers dans les styles de mur et de dalle, compatibilité DWG accrue, amélioration de l'objet Espace, outils Menuiserie intérieure et Décoration de fenêtre, Géoréférencement, outil Héliodon, ombres en OpenGL.
Vectorworks 2013 Mac/Windows Oct 2012 Classes repliables, ressource Style de ligne, répétition sur surface, perspective plein écran, export batch DXF/DWG, autohybride, limitation de modèle, viewport de détail, nouvelle boîte de dialogue Plante, niveleur avec bord droit, images dans les tableaux, ciel naturel, Renderworks en arrière-plan.
Vectorworks 2014 Mac/Windows Oct 2013 Nouveaux modes de l'outil Ajustement, utilisation plus souple de la Barre des Données flottante, découpage d'image, export Ifc XML, commande Publier, outil Épaissir sur les objets 2D, Déformation, Torsion, meilleur affichage 2D des autohybrides, zones IFC, amélioration de l'objet Toit, régénération plus rapide des espaces, outil Menuiserie extérieure, viewport de coupe via la limitation du modèle, règle sur les viewports, repère de niveau, affichage amélioré depuis la vue 2D inclinée, navigation avec de nouveaux modes, magnétisme en 3D pendant OpenGL, sélection Rayon X en 3D, Displacement mapping dans les textures Renderworks.
Vectorworks 2015 Mac/Windows Oct 2014 Application 64 bits. Murs rideau.
Vectorworks 2016 Mac/Windows Oct 2015 Travail collaboratif: possibilité de travailler à plusieurs sur le même fichier projet. Composants de toiture. Modélisation par subdivision. Assistant de migration. Import nuage de points. Technologie Marionette (programmation visuelle)...

Systèmes d'exploitation

Sous OS Macintosh

  • MiniCAD v.1 à v.5

Sous OS Macintosh ou Windows

  • MiniCAD v.6 et suivants
  • Vectorworks (toutes versions)

Applications similaires

Références

  1. (en)« Vectorworks 2018 Press Kit » (consulté le 20 octobre 2017)

Voir aussi

Liens internes

Articles connexes

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "VectorWorks", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

BIM (Architecture) Dictionary

BIM,catalogs,library,detail,block,family,object,component, Architecture, AEC,  Building Smart, IFC, FCSI, IFSE DD, Lod 100, Lod 200, Lod 300, Lod 350, Lod 400, Lod 450, Lod 500, Loi, RFA, Revit,(.rfa)