powered by CADENAS

Social Share

Lego Duplo (8689 views - Game & Play & Gamification)

Les briques en plastique Duplo sont des jouets de la société Lego s'adressant aux enfants entre un an et demi et cinq ans. Étant notablement plus grosses que la fameuse brique en plastique, il est impossible pour les enfants de les avaler. Cependant, les deux séries sont compatibles et peuvent s'assembler (briques Lego 2×2 et 2×4). Il existe aussi les briques Lego Quatro, deux fois plus grosses que les Duplo.
Go to Article

Lego Duplo

Lego Duplo

Les briques en plastique Duplo sont des jouets de la société Lego s'adressant aux enfants entre un an et demi et cinq ans.

Étant notablement plus grosses que la fameuse brique en plastique, il est impossible pour les enfants de les avaler. Cependant, les deux séries sont compatibles et peuvent s'assembler (briques Lego 2×2 et 2×4). Il existe aussi les briques Lego Quatro, deux fois plus grosses que les Duplo.

Origines

Cette gamme est au catalogue depuis 1969, mais elle n'avait à l'époque que quatre couleurs : rouge, jaune, bleu et blanc. Le nom « Duplo » n'a été adopté que depuis 1975 ; ce thème s'appelait auparavant « preschool » et le logo était un lapin vert (l’actuel est rouge). Il y a trois types de bonshommes en Lego Duplo : les premiers étaient de simples blocs avec une tête et des cheveux, les deuxièmes ressemblent aux troisièmes, mais les mains et les pieds n’étaient pas distincts, et les troisièmes ont des mains visibles, une tête réaliste et des impressions détaillées.

Logotypes

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Lego Duplo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank