powered by CADENAS

Social Share

Architecture d'intérieur (11589 views - Interior Design)

L’architecture d’intérieur procède des arts décoratifs . Elle conçoit l'architecture à l'échelle intime de la vie quotidienne et l’inscrit dans les comportements domestiques, professionnels, culturels des hommes. Elle mène l'architecture à son terme, dans le détail rationnel et poétique, en jouant avec les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier, les équipements, les objets et l’individualité de l’occupant, afin de créer des lieux non seulement opérationnels et confortables, mais qui reflètent aussi la personnalité du commanditaire. Située dans cette perspective très spécifique, la pratique professionnelle est néanmoins structurée comme celle de l'architecture (Loi no 77-2 du 3 janvier 1977 dont le lien Légifrance est dans les notes de bas de pages, cf. § "réglementation") : le processus de conception et de réalisation des projets suit le même trajet.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Architecture d'intérieur

Architecture d'intérieur

Architecture d'intérieur

L’architecture d’intérieur procède des arts décoratifs . Elle conçoit l'architecture à l'échelle intime de la vie quotidienne et l’inscrit dans les comportements domestiques, professionnels, culturels des hommes.

Elle mène l'architecture à son terme, dans le détail rationnel et poétique, en jouant avec les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier, les équipements, les objets et l’individualité de l’occupant, afin de créer des lieux non seulement opérationnels et confortables, mais qui reflètent aussi la personnalité du commanditaire.

Située dans cette perspective très spécifique, la pratique professionnelle est néanmoins structurée comme celle de l'architecture (Loi no 77-2 du 3 janvier 1977 dont le lien Légifrance est dans les notes de bas de pages, cf. § "réglementation") : le processus de conception et de réalisation des projets suit le même trajet.

Le public et le privé

Dans l'architecture palatine, le concept du passage de la sphère publique à la sphère privée se dessine peu à peu. Des salons de réception - publics - ont pour objet de montrer aux visiteurs la richesse et la puissance du propriétaire. Une ou plusieurs antichambres ont pour objet de filtrer les « clients » et autres quémandeurs.

Sur le plan de l'hôtel d'Espinchal par Claude Nicolas Ledoux, ci-dessus, on remarque sur la gauche l'enfilade Salon (publique), seconde antichambre (semi-publique) et antichambre (plus privé). Les appartements privés déroulent l'enfilade classique : chambre à coucher (où l'on peut recevoir ses intimes) avec la garde-robe adjacente, le cabinet (réservé au calme et au travail) et le boudoir (totalement privé - notons la proximité avec les lieux à l'anglaise). L'escalier, souvent morceau de bravoure architectural et pièce centrale sinon principale des palais, est ici relégué au rôle utilitaire de jonction avec l'étage supérieur privé et n'est accessible depuis les pièces de réception que par un passage discret presque dérobé.

plan de l'hôtel d'Espinchal par Claude Nicolas Ledoux.

Sur le plan de l'hôtel d'Espinchal par Claude Nicolas Ledoux, ci-dessus, on remarque sur la gauche l'enfilade Salon (publique), seconde antichambre (semi-publique) et antichambre (plus privé). Les appartements privés déroulent l'enfilade classique : chambre à coucher (où l'on peut recevoir ses intimes) avec la garde-robe adjacente, le cabinet (réservé au calme et au travail) et le boudoir (totalement privé - notons la proximité avec les lieux à l'anglaise). L'escalier, souvent morceau de bravoure architectural et pièce centrale sinon principale des palais, est ici relégué au rôle utilitaire de jonction avec l'étage supérieur privé et n'est accessible depuis les pièces de réception que par un passage discret presque dérobé.

Avec l'élévation du niveau de vie consécutif à la révolution industrielle, ce modèle nobiliaire séparant vie publique (réception) et privée (habitation) va être copié par la bourgeoisie puis la petite bourgeoisie pour devenir un standard.

La Chambre - du public au privé

La chambre contient le lit qui, à une époque où le mobilier est rare et consiste en quelques tabourets, quelques coffres, est le meuble le plus riche et le plus orné. C'est là qu'on reçoit ses hôtes. « Chambre » ne deviendra le synonyme de « chambre à coucher » que plus tard, vers la fin du XVIIIe siècle, à cause, précisément, de la présence de ce lit d'apparat alors qu'elle n'est qu'un dérivé du latin camera qui signifie « pièce. »

Lorsque le rang le permet, elle est précédée d'une salle d'audience pour recevoir les personnes de rang moindre. La « chambre » étant réservée alors aux personnes que l'on veut honorer, aux pairs, aux intimes. Symbole de ce changement de statut, le XVIIIe siècle crée l'alcôve (et ne cesse d'en parler dans la littérature libertine du temps). Le lit doit désormais se cacher et la chambre est un endroit où règne l'intimité.

L'enfilade antichambres / chambre peut être prolongée par les appartements (ce lieu où l'on se tient « à part »), ces pièces où se forme le sentiment de l'intimité et du privé. Ceux-ci, typiquement, sont constitués d'un boudoir (si ce sont les appartements de madame) ou d'une étude, d'une garde-robe où l'on s'habille, de lieux d'aisance où l'on se soulage et se lave. La salle de bains n'apparaît que plus tard, au XIXe siècle, avec le progrès industriel qui permet de produire canalisations et chauffe-eau.

La cuisine - du domestique au public

Cuisine au temps de la Renaissance en Allemagne.
L'évolution de la place de la cuisine dans l'architecture intérieure aide à comprendre les enjeux auxquelles celle-ci doit faire face : reflet sociologique des usages du temps, soumis aux contraintes techniques.

Les exemples qui nous restent du Moyen Âge de cuisine témoignent de la peur des incendies : ce foyer qui chauffe et nourrit est aussi source d'un feu destructeur aussi les cuisines sont séparées du corps de bâtiment principal et, comme le donjon défensif, sont en dur quand la plupart des maisons, hangars et autres bâtiments utilitaires sont en bois.

Si elles intègrent l'architecture intérieure des palais et châteaux, elles sont rarement mentionnées et décrites en tant que telles sur les plans par les architectes : elles sont de l'ordre du « commun » et ne valent pas la peine d'être mentionnées.

Sur le plan de l'hôtel d'Espinchal illustré ci-dessus, les cuisines sont sans doute situées en sous-sol et les domestiques montent les plats aux maîtres de maison qui déjeunent selon toute probabilité dans l'antichambre (lorsqu'il s'agit de repas privés) ou dans le salon (pour des réceptions plus publiques). La salle à manger est encore « flottante » et les repas souvent servis sur des tables à tréteaux facilement démontables. En tous les cas de figure, elle n'est pas indiquée sur le plan de cet hôtel particulier.

Avec l'émergence de la bourgeoisie, au XIXe siècle, la cuisine apparaît sur les plans des maisons d'habitation. Mais dans l'articulation public/privé évoquée ci-dessus, elle fait partie de la sphère privée (on ne la montre pas) et quand le niveau de vie des propriétaires le permet, elle fait encore partie de la zone de la maison ou de l'appartement réservée aux domestiques.

Cuisine américaine intégrée au salon.

C'est à partir de 1945, sous l'influence de l'American way of life, avec l'émergence de la femme active (la « bourgeoise » cesse d'être une femme dite « au foyer »), que la cuisine change. Les appareils électroménagers facilitent la vie de la ménagère. L'homme participe de plus en plus aux tâches de la vie de famille.

La cuisine qui était jusqu'alors rejetée dans un no man's land a droit de cité et rentre dans la sphère du public et du montrable. Elle s'intègre dans l'espace public par excellence qu'est le salon et la salle à manger, désormais scindés en un tout avec les cuisines dites « à l'américaine » qui donnent sur la salle de séjour.

Professions

L'architecte d'intérieur se charge de la volumétrie, la réinterprétation/réhabilitation, la colorimétrie, le mobilier intégré, le travail de la lumière, etc.

Pour concevoir et aménager le second œuvre, l’architecte d'intérieur peut faire intervenir d'autres professionnels suivant la taille du projet:

  • L'ingénieur, parfois assisté du bureau d'études techniques, réalise les études thermiques et/ou phoniques ou celles des lots techniques.
  • Le designer, conçoit les objets décoratifs, le mobilier : de la reformulation de fonction au travers de technique.
  • Le décorateur compose avec le mobilier, les éclairages, les textiles, la mise en couleur provenant de l'éditeur de produits.
  • L'agenceur s'occupe de l'agencement de l'espace et la conception de mobilier sur mesure. Il a un rôle de conseil et de coordinateur.
  • Le coloriste, élabore une cohérence entre l'environnement du bâtiment et son intérieur, les usages et les usagers. Il réalise des concepts de coloration issus d'études chromatiques du lieu d'implantation. Il travaille en étroite collaboration avec l'architecte afin d'être en accord avec son écriture architecturale. Le designer coloriste utilise la couleur comme un matériau de construction de l'espace. Il se distingue du décorateur par son travail presque archéologique du site et sa composition conceptuelle de la couleur.

Souvent des glissements s'opèrent entre ces différents métiers. Cela dépend des savoir-faire et compétences des acteurs. Tous ces métiers peuvent cohabiter dans une même agence, sans qu'il y ait de conflit. On peut dire qu'il y a complémentarité entre eux.

Formation

En France

La formation d'architecte d'intérieur est certifiée par l'État, Niveau II(arrêté du 19/11/13 publié au JO 29/11/13). Le titre d'architecte ne peut être porté que pour les personnes titulaires d'un diplôme de troisième cycle d'architecture et inscrits à l'Ordre des Architectes.

L'UNAID est un syndicat professionnel patronal déclaré comme tel, c'est la seule association professionnelle, regroupant des architectes d'intérieur, qui dispose de ce statut. Plusieurs écoles de formation professionnelle, comme l'ESAI / Cours Bessil à Montpellier, et CREAD Institut sont reconnues par l'UNAID, alors que d'autres sont en attente de reconnaissance.

La formation d'architecte d'intérieur regroupe des matières techniques, artistiques, philosophiques et sociologiques.

Écoles d’enseignement supérieur public reconnues par le CFAI :

  • École Boulle (Paris)
  • École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art, ENSAAMA Olivier de Serres (Paris)
  • Écoles Supérieure des Beaux-Arts d'Angers
  • École d'Enseignement Supérieur des Beaux-Arts et du Spectacle Vivant de Toulouse
  • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, ENSAD (Paris)
  • Lycée La Martinière Diderot (Lyon)
  • Créad Institut, Enseignement supérieure en Architecture Intérieure et Design Global (Lyon ).
  • L'institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA), Paris


Écoles d’enseignement supérieur privé reconnues par le CFAI :

  • École Camondo (Paris)
  • École IFAT (Vannes)
  • École Supérieure d'Arts Graphiques et d'Architecture Intérieure, ESAG Penninghen (Paris)
  • ESAM Design (Paris)
  • École Française d'Enseignement Technique, EFET (Paris)
  • École Bleue (Paris)
  • École Supérieure des Arts et Techniques, ESAT (Paris)
  • Académie Charpentier (Paris)
  • École Départementale d'Art Appliqué de la Gironde EDAAG (Bordeaux)
  • École Supérieure d'Architecture Intérieure, ESAIL Jean Cottin (Lyon)
  • École de Design Nantes Atlantique (Nantes)

En Belgique

  • ESA ARBA: Académie Royale des beaux arts de Bruxelles - Section architecture d'intérieur & Design.
  • ESA AcT Académie des beaux arts de Tournai- Section architecture d'intérieur & mobilier design.
  • ENSAV La cambre - Section Architecture d'interieur & Design d'Environnement
  • ESA St Luc - Section architecture d'intérieur.
  • CAD - Bruxelles - Section architecture d'intérieur & Design.
  • Arts² (anciennement ESAPV) - Mons - Section Architecture d'intérieur & design.

En Suisse

École publique :

Écoles privées :

  • Ecole Intérieur Design Centre, école d'architecture d'intérieur et design (Lausanne)
  • Swiss Design Center école d'architecture d'intérieur et de design (Lausanne). Reconnu par l'organisme mondial ICSID Conseil international des sociétés de design industriel et la SDA Swiss design association, plus grande association de designers en Suisse.
  • Athénaeum (Lausanne) avec reconnaissance auprès de l'organisme EDUCA (EDUCA.CH)
  • Design Formations (Nyon) formation à distance sans reconnaissance fédérale.

Réglementation

Il n’est pas obligatoire d’avoir un diplôme reconnu par le CFAI pour exercer le métier d’architecte d’intérieur. Cependant, pour avoir un titre d’architecte d’intérieur délivré par le CFAI, le professionnel est sélectionné selon les critères suivants : 3 ans d’exercice pour les professionnels diplômés d’une formation reconnue / Sur dossier et après 5 ans d’exercice pour les professionnels non issus des 14 écoles agréées. Il n'est pas obligatoire non plus d'avoir un diplôme reconnu par l'UNAID pour exercer le métier d'architecte d'intérieur. Cependant, pour avoir un titre d’architecte d’intérieur délivré par l'UNAID, le professionnel est sélectionné selon les critères suivants : 2 ans d’exercice pour les professionnels diplômés d’une formation professionnelle reconnue / Sur dossier et après 5 ans d’exercice pour les professionnels non issus des écoles agréées.

Attention cependant, la Loi no 77-2 du 3 janvier 1977 (cf. lien Légifrance est dans les notes de bas de pages) est encore en vigueur et interdit le port du titre d'architecte si la réglementation encadrée par cette Loi n'est pas respectée. Aussi, malgré la création du CFAI qui aide à une meilleure reconnaissance de la profession, la loi est toujours en application. Les peines encourues commence à l'usurpation du titre (amende et mise en conformité) et peuvent relever du Droit Pénal en cas de faute grave. Attention également à respecter le Décret no 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte (cf. lien Légifrance dans les notes de bas de pages).

Rémunération

Le mode de rémunération des architectes d’intérieurs est semblable à celui des architectes DPLG. Traditionnellement, les missions d’expertise et de conseil sont facturées à l’heure ou sur une base forfaitaire variable. Les missions complètes comprenant conception et suivi de chantier sont facturées en pourcentage du montant total des travaux, celui-ci étant variable selon la taille du chantier et la renommée de l’architecte.


Articles connexes

Bibliographie

  • Monique Eleb-Vital et Anne Debarre-Blanchard, Architectures de la vie privée, Éd. Archives d'Architecture Moderne, Bruxelles, 1989, (ISBN 2-87143-064-0) ;
  • Maxime Denis et Bertrand Dumas-de Mascarel, Montre-moi ton intérieur, 2000, (ISBN 2-912640-20-2).

Notes



This article uses material from the Wikipedia article "Architecture d'intérieur", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art