powered by CADENAS

Social Share

Bateau à moteur (8136 views - Transportation - Air Water Earth)

Un bateau à moteur (en anglais : motorboat ou speedboat) est un bateau dont la propulsion est assurée par un moteur. Certains sont équipés d'un moteur compris dans la coque, tandis que d'autres ont un moteur hors-bord installé à l'arrière, qui comprend un moteur à combustion interne, une boîte de vitesses et une hélice. Les bateaux à moteur sont de différentes tailles. Il existe de petits bateaux de quatre mètres de long, des cabin cruisers ou des runabouts entre sept et quatorze mètres, tout comme des yachts luxueux de grande dimension capables de traverser les océans. Les bateaux semi-rigides et les vedettes appartiennent également à la catégorie des bateaux à moteur. Ils peuvent avoir de multiples utilisations : la navigation de plaisance, le transport de marchandises, la marine militaire, le secourisme en mer ou le transport de produits illégaux (go fast). En outre, ils peuvent se prêter à des courses nautiques (motonautisme).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bateau à moteur

Bateau à moteur

Un bateau à moteur (en anglais : motorboat ou speedboat) est un bateau dont la propulsion est assurée par un moteur. Certains sont équipés d'un moteur compris dans la coque, tandis que d'autres ont un moteur hors-bord installé à l'arrière, qui comprend un moteur à combustion interne, une boîte de vitesses et une hélice.

Les bateaux à moteur sont de différentes tailles. Il existe de petits bateaux de quatre mètres de long, des cabin cruisers ou des runabouts entre sept et quatorze mètres, tout comme des yachts luxueux de grande dimension capables de traverser les océans. Les bateaux semi-rigides et les vedettes appartiennent également à la catégorie des bateaux à moteur.

Ils peuvent avoir de multiples utilisations : la navigation de plaisance, le transport de marchandises, la marine militaire, le secourisme en mer ou le transport de produits illégaux (go fast). En outre, ils peuvent se prêter à des courses nautiques (motonautisme).

Histoire

Bateaux à moteur célèbres

Galerie



This article uses material from the Wikipedia article "Bateau à moteur", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht