powered by CADENAS

Social Share

Maybach (18904 views - Brands)

Maybach est un constructeur automobile fondé par Wilhelm Maybach, spécialisé dans les voitures de luxe, comme les Maybach Zeppelin DS7 et DS8 produites entre 1928 et 1934 et les Maybach 57 et 62 produites entre 2002 et 2013.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Maybach

Maybach

Maybach

Maybach Manufaktur

Création 1909
2002
2015
Disparition 1944
2013
Fondateurs Wilhelm Maybach
Personnages clés Gottlieb Daimler
Forme juridique GmbH
Slogan Un nom qui sonne comme une promesse ?
Siège social Stuttgart
 Allemagne
Actionnaires Daimler AG, Maybach Motorenbau (d) et Daimler-Benz (en)
Activité Automobile
Produits Véhicules très haut de gamme (Limousines)
Société mère Daimler AG
Site web [1]

Maybach est un constructeur automobile fondé par Wilhelm Maybach, spécialisé dans les voitures de luxe, comme les Maybach Zeppelin DS7 et DS8 produites entre 1928 et 1934 et les Maybach 57 et 62 produites entre 2002 et 2013.

Histoire

Les débuts

Wilhelm Maybach ( - ) travailla longtemps avec Gottlieb Daimler et participa au développement de tous les premiers moteurs Daimler jusqu'au 70 ch de 1906. Après un différend avec Daimler, il s'associe en 1907 avec Ferdinand von Zeppelin pour développer des moteurs de dirigeables. Tous les dirigeables Zeppelin (jusqu'au Graf von Zeppelin) seront équipés en exclusivité de moteurs Maybach.

Disponible en 1915, la série CX à 6 cylindres de 22 litres de cylindrée développe 210 ch à 1 300 tr/min. Près de 2 000 moteurs sont construits durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient renommés pour leur endurance qui atteignait 40 heures, un record pour l'époque ! Le plus perfectionné, le MBIVa, fournissait 260 ch et disposait d'un carburateur réglable suivant l'altitude, lui permettant de maintenir sa puissance jusqu'à 1 800 m.

Entre les deux guerres

Le traité de Versailles interdit à la République de Weimar, l'Allemagne d'après-guerre, la fabrication de dirigeables. Maybach se tourne vers l'automobile, sous la dénomination de Maybach Motorenbau et présente son premier modèle W1 dès 1921, puis la W3 à moteur 6 cylindres (1922), toutes fabriquées à Friedrichshafen près du lac de Constance.

Rapidement, la marque monte en gamme avec la W5, puis en 1928 sont lancés les premiers modèles de très grand luxe Zeppelin, avec moteur V12.

Son fils Karl qui le secondait depuis plusieurs années reprend le flambeau à sa mort en 1929. Il lance des modèles 6 cylindres de la série SW en 1936. La production se poursuit jusqu'en 1941 pour atteindre 1 800 exemplaires au total (dont près de 200 « Zeppelin »).

La Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, Maybach était le principal fournisseur de moteurs pour les chars allemands. Ses moteurs, à essence, équipaient les Panzer III (Maybach HL120 TRM principalement), Panzer IV (Maybach HL120 TRM principalement), Elefant (Maybach HL120 TRM), Tigre I, Tigre II Königstiger, Jagdtiger, Panther, Jagdpanther, ces cinq derniers étant équipés du plus puissant moteur de char produit en série durant la guerre, le moteur Maybach HL230 (V12 essence, 23,8 litres, 700 ch). Le Tiger I, dont Maybach fabriquait aussi la boîte de vitesse, reçut également le Maybach HL210 P45.

La capitulation en mai 1945 a interrompu la mise au point du Maybach HL234, évolution du HL230 qu'il devait remplacer sur les nouveaux chars, sa puissance devant atteindre 900 ch.

Près de 20 ans plus tard, l'entreprise a été rebaptisée MTU Friedrichshafen.

La marque ne se relèvera pas de la Seconde Guerre mondiale et tombera dans les marques oubliées du groupe Mercedes-Benz jusqu'en 2002.

Nouvelle voiture (2002-2013)

Recréée sous le nom Maybach Manufaktur, elle est la marque de très haut de gamme du groupe Daimler-Benz de 2002 à 2013.

À la suite de son rachat, Maybach a développé les modèles 57 et 62 (respectivement 5,7 et 6,2 m de long), des berlines de grand luxe disponibles également en version sport avec la 57S et 62S depuis 2006. Elles sont basées sur une plate-forme de Mercedes Classe S modifiée et allongée.

Maybach a aussi conçu une voiture d'exception nommée Exelero, une « sportive » de 5,89 m et 2,7 t avec 700 chevaux et un couple de 1 020 Nm. Elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 s. Cette voiture servait aussi de vitrine technologique aux performances des pneumatiques Exelero dont elle tire le nom et qui sont produits par l'équipementier allemand Fulda. Lors d’essais sur l’anneau de Nardo en Italie, elle a atteint 351,45 km/h, un record du monde pour une limousine chaussée de pneus de série.

Avec Rolls-Royce et Bentley, Maybach fait partie de l'élite dans le domaine de véhicules de luxe, certains modèles avoisinant le million de dollars.

Néanmoins, le groupe Daimler a annoncé fin 2011 la fin de la production des deux modèles existants dans le courant de l'année 2013. Bien que gagnant de l'argent sur chaque voiture produite, le groupe reconnaît ainsi que la marque Maybach n'a pu s'imposer face à Bentley et Rolls-Royce, puisque la production annuelle ne dépassait pas 10 % de l'objectif fixé par le constructeur.

Maybach, label de Mercedes (2015)

En novembre 2014, Daimler-Benz présente au salon de Los Angeles, les Mercedes-Maybach S500 et S600, des versions ultra luxueuses de la Mercedes classe S. Les voitures sont commercialisées à partir de février 2015[1]. En 2016, est présenté la Mercedes-Maybach Vision 6, coupé, suivie en 2017 par la version cabriolet.

Modèles

Avant guerre

Nouvelle génération



This article uses material from the Wikipedia article "Maybach", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good