powered by CADENAS

Social Share

Pompe d'alimentation (10055 views - Transportation - Air Water Earth)

La fonction d'une pompe d'alimentation est d'accélérer la circulation du carburant à travers les filtres. Elle est auto-régulatrice et génère un débit et non une pression. Il existe deux types de pompes : pompe à piston pompe à membrane.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pompe d'alimentation

Pompe d'alimentation

La fonction d'une pompe d'alimentation est d'accélérer la circulation du carburant à travers les filtres. Elle est auto-régulatrice et génère un débit et non une pression.

Il existe deux types de pompes :

  • pompe à piston
  • pompe à membrane.

Pompe d'alimentation à piston

Elle est située sur la pompe à injection. Elle est constituée :

  • d'un piston
  • d'une chambre de pression
  • d'un clapet d'aspiration
  • d'un clapet de transvasement
  • d'un canal de transvasement
  • d'un canal de lubrification
  • d'une tige de pression
  • d'un poussoir
  • d'un ressort de refoulement
  • d'un ressort anti-bruit.

Fonctionnement

  • Phase de transvasement
Le piston descend grâce au poussoir ce qui provoque le passage du combustible dans la chambre de pression.
  • Phase d'aspiration et de refoulement
Le piston remonte grâce au ressort ce qui remplit la chambre d'aspiration et refoule le combustible dans le circuit. Le ressort permet d'obtenir l'auto-régulation.

Pompe d'alimentation à membrane

Elle est fixée sur le bloc moteur. Elle est constituée :

  • d'un orifice d'entrée
  • d'une membrane
  • d'un ressort de refoulement
  • d'un levier d'amorçage manuel
  • d'un levier de commande
  • d'un clapet de refoulement
  • d'un clapet d'aspiration
  • d'un ressort anti-bruit
  • d'une came de commande.

Fonctionnement

  • Phase d'aspiration
La membrane est attirée vers le bas par le levier de commande et la came.
  • Phase de refoulement
La membrane remonte grâce à l'action du ressort de refoulement.

L'auto-régulation se fait grâce au liquide contenu au-dessus de la membrane. Quand la force du liquide est égale à celle du ressort, le refoulement est interrompu.



This article uses material from the Wikipedia article "Pompe d'alimentation", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht