Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0).
Saphir Catégorie IV : oxydes et hydroxydes[1] | Saphir à l'état brut |
Général | |
---|---|
Numéro CAS | 1317-82-4 |
Classe de Strunz | 4.CB.05 |
Classe de Dana | 04.03.01.01 |
Formule chimique | Al2O3 [Polymorphes]oxyde d'aluminium | Identification |
Masse formulaire[3] | 101,9613 ± 0,0009 uma Al 52,93 %, O 47,07 %, |
Couleur | bleu, jaune, rose, vert, blanc orange et multicolore |
Classe cristalline et groupe d'espace | scalénoèdre - ditrigonal |
Système cristallin | trigonal |
Réseau de Bravais | rhomboédrique |
Clivage | aucun |
Cassure | inégale, conchoïdale |
Habitus | massif et granuleux |
Échelle de Mohs | 9 sur 10 - l'échelle de Mohs (10 pour le diamant)[2] |
Éclat | vitreux |
Propriétés optiques | |
Indice de réfraction | no = 1,768 - 1,778 ne = 1,760 - 1,768 |
Pléochroïsme | fort |
Biréfringence | 0,008 à 0,009 ; uniaxe négatif[2] |
Dispersion | 2 vz ~ 0,018[2] |
Propriétés chimiques | |
Densité | 3,95 - 4,03 |
Température de fusion | 2 050 °C |
Fusibilité | infusible |
Solubilité | insoluble |
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |
modifier |
Le saphir est une variété gemme du corindon pouvant présenter de multiples couleurs, sauf la couleur rouge qui désigne alors uniquement le rubis. On doit à Jacques Louis de Bournon d’avoir montré que le saphir (gemme orientale) et le corindon (spath adamantin) ne font qu’un[4].
Le saphir est une des quatre pierres précieuses.
Ce terme vient du grec ancien : σάπφειρος, sappheiros (« pierre de couleur bleue ») ou peut-être de l'hébreu סַפִּיר, sappir (« la plus belle chose »)[réf. nécessaire].
On trouve également des saphirs de couleur rose, jaune, violet et d'autres qui sont incolores ou avec d'autres tons. La variété bleue est la plus connue. La teinte rose-violacé ou rose-orangé, appelée saphir « Padparadja » ou « Padparadscha » (traduit du cinghalais par « fleur de lotus »), est la plus rare et la plus recherchée.
Les saphirs sont constitués de cristaux d'oxyde d'aluminium (Al2O3) contenant des impuretés (oxydes) en traces qui leur donnent leur couleur (titane et fer pour le bleu, vanadium pour le violet, chrome pour le rose, fer pour le jaune et le vert). La couleur est due à l'apparition de niveaux énergétiques à l'intérieur de la bande interdite du corindon, du fait de la présence d'impuretés. Ces niveaux modifient les spectres d'émission et d'absorption du matériau et donc sa couleur.
Le saphir peut être traité thermiquement ; les pierres, trop claires, trop sombres ou avec beaucoup d'inclusions, sont chauffées. Ce processus permet de rehausser couleur et clarté en dissolvant les éléments présents à l'état de traces dans la pierre[5].
On peut trouver des saphirs étoilés où l'astérisme est dû à la présence d'inclusions d'aiguilles de rutile cristallisées à 60° ou 120° dans la pierre. Le saphir étoilé est taillé en cabochon. Sous les rayons du soleil apparaît une étoile de 6 branches et plus rarement de 12 branches.
Les régions du Cachemire et de Ceylan sont les plus réputées pour les saphirs bleus, leur teinte tire sur le violet pour les saphirs du Cachemire et est d'un bleu éclatant pour ceux de Ceylan[6].
Les saphirs peuvent êtres classés suivant leur couleur
Depuis le début du XXe siècle, on sait fabriquer en laboratoire des saphirs synthétiques et des rubis synthétiques, dont la composition chimique et les propriétés physiques sont les mêmes que celles des pierres naturelles.C'est en 1902 que le Chimiste Français Auguste Verneuil a découvert une méthode de synthèse à l’égal de la nature On peut cependant détecter ces pierres synthétiques par leurs lignes de cristallisation généralement incurvées, du moins pour les productions les plus anciennes.
Pour sa propriété de forte résistance aux rayures, le saphir synthétique est utilisé comme verre de montre[8] ou lentille de caméra, notamment dans les smartphones[9]. La fabrication de saphir synthétique est aujourd'hui au stade industriel.
This article uses material from the Wikipedia article "Saphir", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D, jewellery,jewelry