powered by CADENAS

Social Share

Moustache (9459 views - Human)

Une moustache est une pousse de poils qui se trouve sur la lèvre supérieure des hommes (sauf rares exceptions chez quelques femmes). Peu de pathologies affectent la moustache à proprement parler, sinon le développement gênant, voire douloureux (rougeurs, démangeaisons), de pilosités sous-cutanées consécutif au rasage. Il peut être généralement évité par un gommage préventif de la peau avant le rasage, ou, en cas de développement avéré, par une simple friction de la moustache à l’aide d’un gant de crin. Certains moustachus omettent volontairement de se raser les poils du nez afin de donner à leur moustache plus de volume[réf. nécessaire]. L’apparition de la moustache chez la femme peut provenir d’un déséquilibre de la balance hormonale - non provoqué par l’absorption de substances androgéniques exogènes s’entend - en particulier d’un excès de libération de testostérone et de delta-4 androstènedione par les ovaires. La moustache chez la femme peut trahir un dysfonctionnement ovarien d’origine kystique ou tumoral.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Moustache

Moustache

Moustache
Pour les articles homonymes, voir Moustache (homonymie).

Une moustache est une pousse de poils qui se trouve sur la lèvre supérieure des hommes (sauf rares exceptions chez quelques femmes).

Peu de pathologies affectent la moustache à proprement parler, sinon le développement gênant, voire douloureux (rougeurs, démangeaisons), de pilosités sous-cutanées consécutif au rasage. Il peut être généralement évité par un gommage préventif de la peau avant le rasage, ou, en cas de développement avéré, par une simple friction de la moustache à l’aide d’un gant de crin.

Certains moustachus omettent volontairement de se raser les poils du nez afin de donner à leur moustache plus de volume[réf. nécessaire].

L’apparition de la moustache chez la femme peut provenir d’un déséquilibre de la balance hormonale - non provoqué par l’absorption de substances androgéniques exogènes s’entend - en particulier d’un excès de libération de testostérone et de delta-4 androstènedione par les ovaires. La moustache chez la femme peut trahir un dysfonctionnement ovarien d’origine kystique ou tumoral.

Histoire

« Moustaches à la chinoise » de Charles II le Chauve.

Chez les Carolingiens, les moustaches augmentent d’épaisseur et de longueur[1].

La moustache était fort appréciée avant la Première Guerre mondiale et les Allemandes disaient alors « Ein Kuss ohne Schnurrbart ist wie Suppe ohne Salz[2] », ce qui signifie « Un baiser sans moustache est comme une soupe sans sel ». Le proverbe se retrouve par exemple dans Une famille d'Europe : Récit historique de Jean-Robert Pitte. Mais déjà La Pratique de l’allemand de la méthode Assimil, qui date d’entre les deux guerres, citait encore l’expression mais en parlait comme d’une opinion d’autrefois.

En France, au cours du XIXe siècle, plusieurs décrets rendent obligatoire et règlementent le port de la moustache aux armées et dans la gendarmerie. Ce n'est qu'en 1933, dans la gendarmerie, que ces dispositions sont abolies[3]'[4].

En 1999 est lancé l'événement Movember qui voit chaque année certains hommes se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre.

Autres aspects

Chez l’animal, la moustache désigne un ensemble de poils raides, organe tactile servant notamment à la situation dans l’espace des félins ou de certains rongeurs, et que les scientifiques appellent vibrisses.

Dessiner des moustaches sur un portrait, une photographie, etc., est une plaisanterie simple et fréquente ; quand il s’agit de celle d’Hitler notamment, elle est communément peu appréciée.

Ossip Mandelstam, dans son épigramme contre Staline écrit : « Quand sa moustache rit, on dirait des cafards »[5].

La moustache a également un aspect culturel et communautaire visible, puisqu'on recense par exemple des concours de la plus belle moustache ou des groupes de jeu se référant à cette forme de pilosité. Longtemps ringardisée, la moustache semble revenir en grâce dans les courants avant-gardistes new-yorkais depuis le milieu des années 2000.

Styles

L'édition 2007 du championnat du monde de barbes et moustaches (en) a proposé de classer les compétiteurs selon leurs systèmes pileux catégorisés en trois groupes (moustache, barbe partielle et barbe complète) et 17 catégories (styles)[6].

Les principaux styles sont[7] :

  • Moustache en chevron : raide, assez épaisse et large pour mordre légèrement la ligne de la lèvre supérieure. Cette moustache broussailleuse est populaire dans la culture américaine des années 1970 et 1980 (Burt Reynolds, Ron Jeremy, Chuck Norris, Richard Petty, Tom Selleck, Freddie Mercury)
  • Moustache en croc, appelée aussi moustache de Dali : fine dont les pointes recourbées remontent brusquement
  • Moustache à l'anglaise : fine, longue et droite, divisée en deux, les pointes montantes légèrement bouclées vers le haut
  • Moustache à la française : ressemble à l'anglaise mais les pointes montantes plus arrondies
  • Moustache en trait de crayon appelée aussi moustache Clark Gable : courte et étroite, coupée, qui suit la ligne de la lèvre supérieure
  • Moustache Fu Manchu : très longue, les poils au-dessus des coins de la bouche laissés pousser pour retomber autour de la mâchoire et dépasser les contours du visage (moustache des représentations artistiques stéréotypées de méchants chinois, moustache de Sam le pirate)
  • Moustache en fer à cheval : pleine qui se prolonge tout autour de la bouche comme la Fu Manchu mais plus épaisse et non rasée au niveau de la mâchoire. Elle ressemble à l'envers d'un fer à cheval (adoptée par Glenn Hughes, les bikers, des lutteurs comme Hulk Hogan ou des cow-boys)
  • Moustache en guidon : fournie au milieu et effilée sur les extrémités, elle remonte légèrement de part et d’autre de la bouche pour ressembler à un « guidon de vélo »
  • Moustache à l'impériale : épaisse, s'étendant de la lèvre supérieure vers les joues où elle rebique vers le haut. Particulièrement en vogue sous l'empereur Napoléon III
  • Moustache naturelle
  • Moustache à la mexicaine appelée aussi à la Pancho Villa : broussailleuse, elle dépasse la commissure des lèvres pour qu'elle encadre la bouche
  • Moustache en brosse à dent : épaisse et carrée sous le nez, elle a très populaire au début du XXe siècle en Europe. Elle est portée par Charlie Chaplin, pour se moquer des Européens en général, avant d'être adoptée par Hitler qui est surnommé Chaplinbart (« poils à la Chaplin »). Elle a depuis la fin du régime nazi perdu en popularité, Michael Jordan tentant de la réhabiliter mais l'abandonnant après avoir été surnommé « Herr Jordan »[8]
  • Moustache à la hongroise : épaisse et broussailleuse, elle tombe au-dessus de la bouche et ses pattes remontent jusqu'aux tempes
  • Moustache à la gauloise, dite aussi moustache morse : épaisse et broussailleuse, elle tombe au-dessus de la bouche mais ses pattes retombent, ressemblant aux moustaches d'un morse puisqu'elles pendent au-dessus de sa bouche de façon similaire
  • Moustache freestyle : ne correspond à aucun des styles particuliers précédents
Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.


This article uses material from the Wikipedia article "Moustache", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D