powered by CADENAS

Social Share

Extracteur de jus (7943 views - Food Drinks Beverages)

Un extracteur de jus est un outil qui permet de séparer le jus de fruits, d'herbes, de légumes-feuilles ou d'autres types de légumes de leur fibre.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Extracteur de jus

Extracteur de jus

Un extracteur de jus est un outil qui permet de séparer le jus de fruits, d'herbes, de légumes-feuilles ou d'autres types de légumes de leur fibre[1].

Fonctionnement d'un extracteur de jus

L'extracteur de jus est composé de différentes pièces qui remplissent chacune un rôle particulier dans l'élaboration des jus. Tout d'abord, l'extracteur de jus comporte une goulotte de chargement, également appelée cheminée, par laquelle les fruits et légumes vont être insérés. Ils arrivent alors en contact avec une vis de pressage actionnée par le moteur, qui va avoir pour rôle de pousser et presser lentement les aliments vers un filtre qui va séparer le jus des fibres. Le jus sort alors par une première sortie, tandis qu'une autre sortie accueille les déchets de fibres végétales.

Ce mécanisme se produira manuellement à travers l'usage d'un extracteur de jus manuel étant donné que la vis de pressage sera actionnée selon la vitesse de rotation exercée par votre bras.

L'extracteur de jus, grâce à la présence de certains tamis spécifiques selon les modèles[2], est aussi capable de réaliser des préparations telles que des sorbets, purées ou encore des laits végétaux.

Les différents types d'extracteurs de jus

Il existe deux catégories d'extracteurs de jus : l'extracteur de jus électrique et l'extracteur de jus manuel. La différence entre ces deux types réside dans leur mode d'alimentation : l'extracteur de jus électrique réalise un pressage à l'aide d'une vis enclenchée par un moteur électrique, tandis que l'extracteur manuel réalise des jus par un pressage manuel exercée par le bras.

L'extracteur de jus électrique

Il existe deux catégories d'extracteurs de jus électrique. Les extracteurs horizontaux et verticaux. Bien que leur principe de fonctionnement soit similaire, il existe toutefois des différences importantes entre ces deux catégories d'extracteurs électriques.

L'extracteur de jus électrique vertical

L'extracteur de jus électrique vertical possède la particularité d'être moins encombrant du fait de sa forme. De plus, il est la catégorie d'extracteur qui peut accueillir pour certains modèles jusqu'à deux vis de pressage, qui lui permettent de pouvoir obtenir un meilleur rendement lors de la réalisation de jus. Cependant, la plupart des extracteurs de jus verticaux se cantonnent à la réalisation de jus uniquement, sauf quelques rares modèles qui proposent par exemple la possibilité de réaliser des laits végétaux.

L'extracteur de jus électrique horizontal

L'extracteur de jus électrique horizontal se distingue de l'extracteur vertical principalement par sa polyvalence. En effet, au-delà des jus, l'extracteur horizontal permet une plus grande variété de préparations comme par exemple la réalisation de purées, sorbets, laits végétaux, pâtes fraiches, compotes ou encore purées d’oléagineux. Du fait qu'il ne possède qu'une seul vis de pressage il est aussi plus rapide à nettoyer.

Simple vis
Double vis

L'extracteur de jus manuel

L'extracteur de jus manuel fonctionne sans électricité, ce qui signifie que les vis de pressage possèdent une vitesse de rotation qui est calquée sur celle de votre bras. Léger, compact et facile à transporter, l'extracteur de jus manuel permet, du fait de son pressage très lent, d'obtenir des jus d'une qualité nutritionnelle supérieure. Il possède toutefois un taux d'extraction plus faible qu'un modèle fonctionnant à l'aide d'un moteur électrique. Les extracteurs sont fixés soit avec une ventouse soit avec un étau.

Différence entre l'extracteur de jus et la centrifugeuse

C'est surtout dans la technologie utilisée que subsiste la différence entre l’extracteur de jus et la centrifugeuse. En effet, l'extracteur de jus effectue un écrasement et un broyage des fruits et légumes à l'aide d'une vis sans fin pour ensuite les envoyer vers un filtre qui va avoir pour fonction de séparer le jus de la pulpe[3]

La centrifugeuse, quant à elle, permet de réaliser des jus sous l'impulsion de la force centrifuge. Les aliments sont d’abord coupés à l’aide d’une lame tournant à haute vitesse puis projetés et écrasés contre un tamis qui va ensuite filtrer la pulpe, les pépins ou encore les queues des aliments.

Selon les modèles, les jus produits par une centrifugeuse relèvent davantage du smoothie que du pur jus, tandis que l'extracteur de jus transforme à 100% l'aliment en jus. 

Pour vendre des extracteurs de jus, certains démonstrateurs n’hésitent pas à utiliser des arguments santé fallacieux afin de mettre en avant les bénéfices des jus réalisés avec ces appareils et justifier leurs prix deux fois plus élevés que les centrifugeuses en moyenne. Le premier argument avancé est que l’extracteur conserverait parfaitement l’intégrité des vitamines et des enzymes des jus grâce à un pressage lent à froid, tandis que la centrifugeuse, dotée d’une lame métallique tournant à grande vitesse, détruirait les nutriments intéressants par production de chaleur. Les études scientifiques contredisent ce discours marketing. Le deuxième argument est l'intérêt à consommer des jus de fruits et de légumes sans pulpe et donc sans fibres. Les enquêtes épidémiologiques montrent au contraire que les gens ne mangent pas assez de fibres. Le troisième argument avancé est le bénéfice pour la santé des cures exclusives de jus (« jeûne de jus »). Ce régime monodiète sans protéines est en fait complètement déséquilibré[4].

Presse-agrumes

Article détaillé : Presse-agrumes.

Le presse-agrumes est un extracteur de jus d'agrumes.

Vieux presse-agrumes.

Pressoir

Article détaillé : Pressoir.

Le pressoir permet, entre autres, d'extraire le jus de l'olive et du raisin.

Extracteur à vapeur

Comme dans un couscoussier, la vapeur traverse les fruits qui peuvent être des baies (ou d'autres fruits). Le jus est récupéré dans la partie au-dessus de l'appareil. Particulièrement clair, il est alors extrait sans aucun moyen mécanique. Le chauffage dû à la vapeur pasteurise le produit obtenu et le prépare à une conservation plus longue.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :



This article uses material from the Wikipedia article "Extracteur de jus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke