Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Le centriole est une structure cellulaire intrahyaloplasmique constituée de neuf triplets inclinés de microtubules, entourés par un certain nombre de protéines collectivement appelé matrice péricentriolaire de MAP (microtubule associated protein) .
Certaines cellules animales peuvent posséder de nombreux centrioles comme dans le cas des cellules éphitéliales ciliées (surtout dans le système pulmonaire) qui possèdent une paire de centrioles pour chaque cil. Dans la cellule animale, deux centrioles sont disposés perpendiculairement, ne se touchent pas et l’ensemble, avec le matériel péricentriolaire, forme le centrosome qui est toujours à proximité du noyau et intervient dans la division cellulaire. Par ailleurs, dans certains types cellulaires, le centriole migre à la membrane plasmique pour commencer la formation d’un cil ou bien d’un flagelle. À la base du cil ou d’un flagelle, le centriole est appelé corps basal (en). L´exemple le plus connu est celui de la formation du flagelle au cours de la spermiogenèse. On peut également citer la formation de l’axone neuronal par les neurones. Il est présent dans la cellule animale. Les végétaux en sont dépourvus sauf pour les formes peu complexes comme les mousses et les fougères.
Son rôle dans la division cellulaire consiste à former l’appareil mitotique. Chaque paire de centrioles se déplace à un pôle de la cellule, formant un aster. Un réseau de microtubules se forme alors entre ces deux extrémités : le fuseau mitotique. Les chromosomes se déplacent à l’aide de ce réseau lors de la division cellulaire durant la métaphase et l’anaphase, c’est-à-dire lors de la ségrégation des chromosomes entre les deux cellules filles.
Lors du cycle cellulaire :
This article uses material from the Wikipedia article "Centriole", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical