powered by CADENAS

Social Share

Schéma électrique (20737 views - CAE (Electrical))

Un schéma électrique est la représentation graphique d'un circuit électrique, basée sur des conventions. Il montre les composants du circuit sous forme de symboles normalisés, ainsi que l'alimentation et les signaux reliant ces composants. La position des composants et leurs interconnexions ne représente généralement pas leur positionnement physique, contrairement à un schéma-bloc ou un schéma de câblage. Un schéma électrique est utilisé pour la conception, la fabrication (PCB layout), et la maintenance des systèmes électriques et électroniques.
Go to Article

Schéma électrique

Schéma électrique

Un schéma électrique est la représentation graphique d'un circuit électrique, basée sur des conventions. Il montre les composants du circuit sous forme de symboles normalisés, ainsi que l'alimentation et les signaux reliant ces composants. La position des composants et leurs interconnexions ne représente généralement pas leur positionnement physique, contrairement à un schéma-bloc ou un schéma de câblage.

Un schéma électrique est utilisé pour la conception, la fabrication (PCB layout), et la maintenance des systèmes électriques et électroniques.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Schéma électrique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAE (Electrical)

Schematics,Symbols,CAE,Electrotechnique,Electrical