powered by CADENAS

Social Share

Compétition automobile (21596 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La compétition automobile est un sport où des pilotes au volant d'automobiles s'affrontent lors de courses réglementées, en différentes formules et catégories, sur circuit, sur route ou sur piste. La compétition automobile comporte nombre de disciplines et d'épreuves incontournables. La plus prestigieuse des catégories sur circuit est sans conteste la Formule 1, qui se court en monoplaces, mais il existe de nombreuses autres catégories. Parmi les plus connues, on peut citer la Nascar et l'IndyCar (avec l'épreuve mythique des 500 miles d'Indianapolis) aux États-Unis ou l'épreuve d'endurance non moins mythique des 24 Heures du Mans en France. Sur routes et pistes, on trouve le championnat du monde des rallyes (avec la célèbre épreuve du rallye automobile Monte-Carlo, créée en 1911), mais aussi des épreuves de rallye-raid, dont la plus connue est le Rallye Dakar. En dehors des engins conçus exclusivement pour la course il existe diverses catégories de voitures de tourisme ou grand tourisme. Plusieurs fédérations internationales et nationales gèrent les nombreuses courses qui sont divisées en catégories et formules suivant le type d'automobile, la puissance et le type du moteur, le terrain sur lequel la course se dispute et, dans certains cas les personnes qui y participent (âge, niveau, poids, sexe).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Compétition automobile

Compétition automobile

La compétition automobile est un sport où des pilotes au volant d'automobiles s'affrontent lors de courses réglementées, en différentes formules et catégories, sur circuit, sur route ou sur piste.

La compétition automobile comporte nombre de disciplines et d'épreuves incontournables. La plus prestigieuse des catégories sur circuit est sans conteste la Formule 1, qui se court en monoplaces, mais il existe de nombreuses autres catégories. Parmi les plus connues, on peut citer la Nascar et l'IndyCar (avec l'épreuve mythique des 500 miles d'Indianapolis) aux États-Unis ou l'épreuve d'endurance non moins mythique des 24 Heures du Mans en France. Sur routes et pistes, on trouve le championnat du monde des rallyes (avec la célèbre épreuve du rallye automobile Monte-Carlo, créée en 1911), mais aussi des épreuves de rallye-raid, dont la plus connue est le Rallye Dakar. En dehors des engins conçus exclusivement pour la course il existe diverses catégories de voitures de tourisme ou grand tourisme.

Plusieurs fédérations internationales et nationales gèrent les nombreuses courses qui sont divisées en catégories et formules suivant le type d'automobile, la puissance et le type du moteur, le terrain sur lequel la course se dispute et, dans certains cas les personnes qui y participent (âge, niveau, poids, sexe).

Histoire

Les premières épreuves en France tenaient plus du défilé que de la course réelle, entre Neuilly-sur-Seine et Versailles (depuis 1887)[1] ou de la randonnée comme celle organisée par le quotidien parisien Le Petit Journal de Paris à Rouen en 1894[2] : 102 concurrents sont inscrits, seuls 21 prennent le départ. Le concours récompense les véhicules répondant à trois critères : « sécurité », « commodité » et « bon marché relatif ». Le premier prix de 5 000 francs est partagé entre « Panhard & Levassor » et « les fils de Peugeot frères ».

L'année suivante, la première véritable course automobile est organisée : c'est Paris-Bordeaux-Paris. Vingt-et-un (ou 22, selon les sources) véhicules au départ pour neuf à l'arrivée. Émile Levassor finit le premier l’épreuve le 15 juin sur une Panhard en 48 heures et 48 minutes ; mais il était inéligible au premier prix car sa voiture était une deux places alors que le règlement exigeait un minimum de quatre places avec autant de passagers que de places. Ce fut une Peugeot conduite par Paul Koechlin qui gagna en 59 h 48. En juillet 1896, l'automobile club de Belgique organise la première compétition automobile du pays, le meeting de Spa. En octobre 1896, Paris-Marseille-Paris est au programme, et la mode des raids ville à ville s'impose comme le format classique de la course automobile. L'accident d'Émile Levassor dans cette épreuve ne remet pas en cause ce principe. Dès le , pourtant, une première course automobile sur circuit a lieu aux États-Unis, à Rhode Island, à Narragansett Park (en), sur un ovale de terre d'1 mile habituellement utilisé pour les courses de chevaux[3].

En 1900, James Gordon Bennett junior, grand pourvoyeur de trophées sportifs divers, fonde un challenge pour la course automobile : la Coupe automobile Gordon Bennett. Le règlement de ce challenge est établi par l'Automobile Club de France, fondé en 1895 et, stipule le caractère international de l'épreuve. Ainsi, le challenge prévoit que l'épreuve se déroulera dans le pays du vainqueur de l'année précédente. C'est la nationalité du constructeur automobile qui compte, pas celle du pilote. La première édition (1900) se court entre Paris et Lyon et, voit la victoire du pilote français Henri Fournier sur une Mors. En 1902, c'est le Britannique Edge qui s'impose ; l'édition 1903 se déroulera en Irlande du Nord. L'Allemagne (1904), puis la France (1905) organisent les éditions suivantes suite aux victoires de leurs automobiles.

La formule de la Coupe Gordon Bennett atteint rapidement ses limites car elle impose des présélections. Les constructeurs français, très nombreux, parviennent toutefois à faire abroger la limite des trois voitures maximum par pays. L'appellation « Gordon Bennett » est abandonnée, place à la « Coupe de l'ACF ».

L'appellation « Grand Prix » désigne une épreuve automobile de prestige. Ce terme est d'abord utilisé pour les courses de chevaux ou les épreuves cyclistes de par la récompense remise aux vainqueurs. En 1901, est organisé le Grand Prix du Sud-Ouest : disputé aux alentours de Pau, il compte comme étant la première édition du Grand Prix de Pau. Comme « parc fermé (en) », c'est un terme français qui subsiste encore aujourd'hui dans le sport au niveau mondial.

Suite aux très nombreux accidents qui marquèrent la course Paris-Madrid en 1903, l'ACF et les autorités civiles imposent la tenue de l'épreuve sur circuit. Le Mans fait acte de candidature, et la ville qui vit naître la première voiture commercialisée (Amédée Bollée) reçoit le premier Grand Prix de France (alors Grand Prix de l'ACF) en 1906 sur un circuit de 103,16 km. Contrairement aux courses de ville à ville, toute circulation est interdite sur ce secteur routier. Pour contourner certains villages, les organisateurs mettent en place des déviations en bois. De plus, on goudronne « à chaud » le circuit, mais sur certaines portions, ces travaux s'avèrent décevants. Ces travaux coûtent fort cher, et le bilan financier du Grand Prix est catastrophique. On délocalise ainsi les éditions 1907 et 1908 sur le petit circuit de Dieppe, nettement moins coûteux. Britanniques, Belges et Allemands mettent également en place des compétitions annuelles plus ou moins comparables au Grand Prix de France, constituant les premières bases d'un véritable calendrier d'épreuves.

Les grands raids prennent naissance dès 1907. Le quotidien parisien Le Matin soutient ainsi le premier d'entre eux : Pékin-Paris.

Aux États-Unis, la première édition des 500 miles d'Indianapolis a lieu en 1911. Cette même année, le Rallye automobile Monte-Carlo voit le jour. Les 24 Heures du Mans, épreuve d'endurance de référence, se déroulent pour la première fois en 1923. Le premier Grand Prix de Monaco se dispute en 1929.

Divisions et catégories actuelles

Circuit asphalte

Les courses sur circuit sont divisées en deux catégories et en différentes disciplines.

Les voitures spécialement conçues pour la compétition :

Les voitures issues des automobiles de séries ou s'inspirant de celles-ci :

Principales formules sur circuit
Monoplaces Formule 1, IndyCar
Formule E, Formule 2, Formule Renault 3.5, Indy Lights, Auto GP, Super Formula
Formule 3, GP3, Formule Mazda
Formule Renault 2.0, Formule Ford 2000
Formule 4, Formule Renault 1.6, Formule Abarth, Formule BMW, Formule Ford 1600, Formule Toyota, Formule VW
Karting
Sport-Prototypes Le Mans Prototype 1
Le Mans Prototype 2, Daytona Prototype (DP)
Le Mans Prototype Challenge
Prototype CN
Production Super 2000-TC1, DTM, V8SC, NASCAR Div.1, SCBR, TC2000, Superstars
Super 2000-TC2, Super 2000-TC2 Turbo, NASCAR Div.2, Top Race V6, NGTC
Super 1600, NASCAR Div.3, Mitjet ST Turbo
Clio Cup, SEAT Cup...
Mitjet 2L
Mitjet 1300, Fun Cars, Twin' Cup
Grand Tourisme GT1
GT2 (GTE)
GT3/GT300
GT4 (championnats amateurs)
GTC/GTS
GT500

Circuit terre et neige

Voitures spécialement conçues pour la compétition :

Voitures issues des automobiles de séries ou s'inspirant de celles-ci :

Rallye et hors-piste

Voitures spécialement conçues pour la compétition :

  • Buggys et protos rallye-raid

Voitures issues des automobiles de séries ou s'inspirant de celles-ci :

  • Voitures de rallye (WRC, S2000…)
Principales formules de rallye et rallye-raid
Buggys et protos Protos Rallye-Raid (Dakar T3…)
Buggys
Voitures de rallye World Rally Car (WRC)
S2000
Super Production
Junior
Rallye-Raid (4x4…)

Accélération

Prototypes sur piste courte :

Vitesse pure

Divers

Déroulement des courses

Vitesse sur circuit

Le départ des courses peut se faire lancé (parfois en suivant une voiture de sécurité qui rentre au stand juste avant la ligne de départ pour dégager la piste) ou arrêté (les concurrents étant positionnés sur une grille dans un ordre préétabli). L'ordre sur la grille de départ est souvent déterminé par une séance de qualification, le pilote ayant fait le tour le plus rapide est en pole position.

On distingue deux types de courses, la vitesse ou l'endurance. En vitesse on trouve des épreuves très courtes, dites de « sprint » (comme en karting ou en Formule 3) souvent disputées en plusieurs manches de 10 à 30 minutes, et des épreuves de durée moyenne (2 heures maximum dans le cas de la Formule 1). Les épreuves d'endurance se disputent, elles, sur une distance précise (1 000 km par exemple) ou une longue durée (6 heures, 12 heures, 24 heures...).

L'arrivée est toujours signalée par un drapeau à damier agité par le directeur de course ou par un commissaire.

Rallye

Les courses de rallyes se présentent sous la forme d'un contre-la-montre individuel, les concurrents sont lancés les uns après les autres, à intervalle régulier. L'équipage qui réussit le meilleur temps a gagné.

Réglementations

Article détaillé : Drapeau (sport).

Fédérations

Il existe des fédérations dans tous les pays du monde, certains pays ayant des fédérations ou des organisations concurrentes. La plus importante est la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui regroupe plus de 200 organisations automobiles de 125 pays.

Compétitions

Les épreuves les plus prestigieuses

Les épreuves que les pilotes et constructeurs des différentes disciplines rêvent particulièrement de remporter sont :

qui forment la Triple couronne.

Se sont ajoutées des épreuves parfois plus récentes :

Championnats

Le premier championnat créé est le championnat américain, en 1905. En Europe, il faut attendre 1925 pour que l'Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR) crée le championnat du monde des manufacturiers ; les 500 miles d'Indianapolis donnent alors une dimension mondiale au championnat mais les constructeurs européens n'y participent que rarement.

Aujourd'hui, la Fédération internationale de l'automobile est en charge des championnats mondiaux les plus médiatisées : championnat du monde de Formule 1, championnat du monde des rallyes (WRC), championnat du monde d'endurance (WEC), etc..

En Amérique du Nord, les NASCAR Cup Series et IndyCar Series sont les deux championnats les plus suivis.

En Asie, le championnat le plus important est le championnat de Super Formula. En Afrique, le championnat d'Afrique du Sud de Formule 1 s'est tenu de 1960 à 1986.

Jeux olympiques

Le sport automobile fut présent à deux reprises aux Jeux olympiques, en 1900 et 1936 comme sport de démonstration.

Figures emblématiques

Pilotes célèbres

Place des femmes

Les femmes sont largement minoritaires dans le monde du sport automobile. Dans la catégorie suprême, seules cinq femmes pilotes ont participé au sens large à une manche du championnat du monde de Formule 1 depuis 1950.

Femmes pilotes notables d'avant-guerre
Femmes pilotes notables d'après-guerre

Le sport automobile dans la culture populaire

Médias

Médias audiovisuels

Presse écrite


Alfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)Aston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi R8 (voiture de route)Audi RS4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTBentley MulsanneBMW M3Bugatti ChironBugatti Veyron 16.4AutobusCampervanAutomobileSiège de véhiculeChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (moto)Chrysler Hemi engineConcept carDeLorean DMC-12Dodge ViperDucati DiavelFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFord CortinaTraction (automobile)Harley-DavidsonHonda NSX (second generation)Hot rodJeep CJLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderGrumier (camion)McLaren MP4-12CMcLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKPagani HuayraPagani ZondaPeugeot 207Porsche 550Porsche 911Liste des voitures de série les plus rapides au mondeShelby GT 500Voiture de sportVolant directionnelPneumatique (véhicule)RemorqueCamionCamionnetteVespaViper engineModel carJon OlssonFacel Vega Facel IIAutomobile safetyCeinture de sécuritéSuperchargerDodge ChallengerPony carMuscle carNASCAR Cup Series 2018Stock-carStirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGrand tourismeLuxury vehicleCoupé (type de carrosserie)Voiture de tourismeLotus 49Team LotusRadio-controlled carNitro engineOff-roadingFerrari D246Lexus ISCompact executive carAutomobile compacteMid-engine designFamiliale routièreChampionnat du monde de Formule 1 2002Michael SchumacherScuderia FerrariNational Association for Stock Car Auto RacingSalon de l'automobile de FrancfortCourse de charsFormule (automobile)Open-wheel carGrand Prix automobileRoad racingFormule 2KartingMicro kartCaisse à savonKart circuitPocketbike racingMechanicRallye DakarRallye-raid

This article uses material from the Wikipedia article "Compétition automobile", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus