Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 fr (Rama).
Le thé représente une vaste gamme de boissons aromatiques, gustatives ou désaltérantes, obtenues par infusion ou percolation d'eau sur diverses préparations à partir des petites feuilles et des bourgeons de théier, un arbuste à feuilles persistantes originaire d'Asie. Ces diverses boissons aqueuses peuvent être par exemple obtenues à partir de feuilles séchées (thé vert) ou diversement fermentées (thé noir), selon les traditions, les portions liquides sont bues chaudes, tièdes ou froides, en quantités très variables, diluées, faiblement ou fortement concentrées, et parfois additionnées de diverses matières d'origine végétale ou animale.
Riche en épigallocatéchine, en gallate d'épigallocatéchine, en théanine et en caféine, le thé est à la fois recherché pour son goût, ses vertus énergisantes et relaxantes[1],[2],[3],[4],[5],[6] ainsi que pour son impact positif sur la santé dans le cas du thé vert[7],[8],[9],[10],[11].
Le théier Camellia sinensis est originaire des montagnes du Yunnan où il est connu et cultivé depuis l'Antiquité. Grâce à la religion bouddhiste et aux monastères locaux qui favorisent cette boisson pour la méditation, il s'est d'abord diffusé à l'ensemble de l'Extrême-Orient de tradition bouddhiste, par exemple en Corée et au Japon avec la tradition zen valorisant la consommation du thé vert pour rester éveillé et l'implantation des cultures du VIe siècle au IXe siècle, avant d'être importé en Europe au XVIIe siècle par les commerçants portugais. Les Britanniques introduisirent tardivement la culture du thé en Inde au XIXe siècle tandis que les Français la développèrent en Indochine et les Néerlandais en Indonésie. Le thé connaît alors une expansion spectaculaire au point d'être aujourd'hui la boisson la plus bue au monde juste après l'eau[12]. L'importante variété de thés existant au monde s'explique par le grand nombre de terroirs, de cultivars, de modes de culture ainsi que par le traitement subi après la récolte. Ce dernier facteur permet d'obtenir des thés de différentes « couleurs » : noirs, verts, Oolong, jaunes, blancs et post-fermentés tandis que les autres facteurs déterminent le goût et la qualité du thé produit.
La préparation de la boisson elle-même peut prendre des formes très diverses, parfois élevés à un art rituel soucieux de perfection : recherchée pure après un nettoyage préalable à l'eau bouillante pour les goûteurs spécialisés, additionnée de lait et de sucre au Royaume-Uni, longuement bouillie avec des épices en Mongolie, avec de la menthe au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, bouillie avec des épices et du lait en Inde, préparée dans de minuscules théières dans la technique chinoise du gōngfū chá, ou battue avec une grande maîtrise en chanoyu au Japon. Cette appropriation du thé est généralement devenue un élément culturel important des pays qui l'ont adopté.
Le sinogramme pour thé est 茶 qui a de nombreuses prononciations différentes suivant les langues et dialectes. Il est utilisé plus généralement en chinois pour définir les tisanes, que ce soit de feuilles de thé ou d'autres plantes, comme le Thé de chrysanthème (菊花茶) qui est une tisane ne contenant pas de thé. Le mot signifiant thé dans presque toutes les langues du monde dérive de l'une ou l'autre de ces prononciations. Deux exceptions notables (en Europe) sont le polonais, herbata, et le lituanien, arbata.
La prononciation officielle en mandarin est chá ou autrefois tcha. Plusieurs langues l'ont empruntée dont le persan (چای tchây), le russe (чай, tchaï), le portugais (chá), le tchèque et le slovaque (tchaï), le japonais (茶, ちゃ, cha), l'arabe (شاي /ʃaj/, chaï), le hindi (चाय chaï), le turc (çay), l'albanais (/tʃaj/, çaj), le vietnamien (trà). Il est facile de remarquer que la route de la soie a apporté cet art et ce breuvage raffiné à travers les déserts et les steppes d'Asie centrale depuis la Chine, céleste Empire du milieu : le mot est quasi-identique en mandarin ancien et en russe.
L'autre mot chinois désignant cette boisson dont la prononciation est « te » ou « t'ê » vient du sud de la Chine. La première variante appartient à la langue minnan, parlée notamment dans le sud du Fujian où se trouvent les ports de Fuzhou et de Xiamen, appelé Amoy par les Malais. La seconde variante appartient la koinè cantonaise. La région cantonaise et les ports cités servent de base à une grande route de navigation, qui explique l'exportation des premiers thés par transport maritime vers l'Asie du Sud-Est et au-delà. C'est ce mot qui est passé dans les langues de l'archipel indonésien, notamment le javanais et le malais. Delà, le produit d'exportation avait gagné les côtes indiennes et le monde arabo-musulman, jusqu'aux terres occidentales africaines du Maghreb qui a raffiné l'art du thé à la menthe.
Les Néerlandais, qui diffusèrent le thé en Europe en 1606, s'approvisionnaient principalement à Amoy (Xiamen) et le nommèrent « thee », ce qui donna le français « thé », l'anglais « tea » et la pause du « tea time ».
Dans les pays où la prononciation commence par « ch » le thé s'est répandu par les terres et surtout au début par la Russie, alors que dans les pays où la prononciation commence par « te » il s'est répandu initialement par la mer.
Mais la belle démonstration systématique supposée généralisable s'effondre. L'allemand « Tee » reste plus ambigu, malgré des normes officielles. Le mot désigne en pratique toutes sortes d'infusion à base de plantes séchées. À la demande polie de « Tee », il vous est souvent proposé une simple tisane, le plus souvent à base de fleurs séchées de tilleul. La confusion est d'ailleurs systématique dans un grand nombre de langues, notamment celles où le thé ne fait pas partie d'une culture ancienne et où le café prédomine largement le secteur des boissons chaudes : ainsi, les mondes populaires germaniques, magyars ou slaves occidentaux parlent de « Tee » et de « Tè » quelle que soit la plante utilisée.
En Amérique du Sud le thé est parfois désigné par un terme sans relation aucune avec le chinois. Une autre boisson stimulante, le maté, était consommée bien avant l'introduction du thé, aussi dans différents endroits d'Amérique du Sud, tout particulièrement dans les pays andins, le thé est appelé maté. Improprement, le mot peut désigner parfois une infusion préparée à partir d'autres plantes (par ex. thé de tilleul) bien que l'on doive parler en fait de tisane.
Il existe plusieurs légendes sur l'origine du thé. La première raconte que le thé serait apparu en l'an 2737 avant notre ère, quand des feuilles se seraient détachées d'un arbre pour tomber dans l'eau chaude de l'Empereur Chen Nung. Une seconde version romanesque apparut au Ve siècle. C'est la venue d'un moine indien Bodhidharma, l'introducteur du bouddhisme Chan, qui arrive en Chine en 520. Ce dernier se serait endormi après 9 ans de méditation ininterrompue ; alors qu'il avait fait le vœu de ne plus jamais dormir et de s'abstenir de tout désir, le sommeil le surprit. À son réveil, l'immensité de sa faiblesse le plongea dans le désespoir et pour se punir il se coupa les paupières, celles-ci tombèrent au sol. Peu après, ses paupières auraient donné naissance à une plante appelée « Cha » dont les feuilles ressemblent à des paupières sorties de la terre et donna aux croyants le moyen de rester éveillés[13].
Les historiens pensent que la culture du thé a débuté en Chine, dans les régions du Sichuan et du Yunnan.
Au cours de son histoire, le thé sera consommé de façon différentes selon les trois périodes que sont :
Des récipients à thé datant de la dynastie Han (de -206 à 220) ont été retrouvés, mais c'est sous la dynastie des Tang (618 - 907) que le thé a été clairement identifié comme la boisson populaire. Le développement de la porcelaine de Chine et de celui de la céramique auront clairement été favorisés par l'art de vivre autour du thé.
Le thé est introduit au Japon et dans le monde arabe à partir du IXe siècle.
Dès le XIe siècle, un réseau d'échange permet le commerce autour du thé, conditionné en galettes compactes, et relie le Yunnan, le Sichuan, le Tibet, le Quinghai et la Mongolie. On lui donne le nom d'ancienne route du Thé et des Chevaux.
Au XIIe siècle, les premiers théiers sont acclimatés au Japon.
Le thé est introduit au début du XVIIe siècle en Europe par les commerçants portugais et hollandais[14].
Le théier, arbre à thé ou tout simplement thé, (Camellia sinensis) est un arbuste originaire d'Extrême-Orient, de la famille des Théacées. On distingue trois formes de cette espèce cultivées dans le monde entier : le Camellia sinensis assamica (Assam), le Camellia sinensis sinensis (Yunnan) et le Camellia sinensis cambodiensis. Les principaux pays producteurs sont la Chine, l'Inde, le Sri Lanka, le Vietnam, Taïwan, le Japon, le Népal, la Turquie, le Kenya et la Tanzanie. Il est à noter que le thé du Sri Lanka et de Taïwan sont respectivement commercialisés sous les anciens noms de Ceylan et Formose.
Les seules plantations de thé européennes sont Chá Gorreana, Chá Porto Formoso, aux Açores, ainsi que celles de l'Irlandais Tam O'Braan, qui produit en Écosse un thé prestigieux reconnu mondialement et plusieurs fois primé[15]. En effet, le thé est considéré comme boisson nationale du Royaume-Uni, et surtout en Angleterre[16]. Il y a même une association dédié au thé au Royaume-Uni, le UK Tea and Infusions Association[17] (en français, « Association du thé et des infusions du Royaume-Uni »).
Suivant la variété, le théier se cultive dans un climat tropical humide pour l'Assam ou supporte des conditions plus rigoureuses (Japon, Chine, Géorgie, Iran, Turquie et Himalaya indien) pour le Yunnan. En plantation (densité de 10 000 pieds par hectare), le théier est taillé pour ne pas dépasser un mètre de haut, afin d'en faciliter la cueillette. Les premières récoltes commencent au bout de trois à quatre ans.
La cueillette s'effectue encore à la main, le plus souvent par des femmes, sauf au Japon et en Géorgie où elle est mécanisée. Elle se pratique plusieurs fois par an, jusqu'à quatre fois ou plus suivant les régions. Les cueillettes se font par sessions de quatre à quatorze jours, le temps que le théier se renouvelle.
Les feuilles les plus jeunes sont vert clair. Ce sont les plus riches en substance (caféine, tanin, etc.) et celles qui fournissent la boisson la plus goûteuse et la plus raffinée. À l'extrémité des branches se trouve un bourgeon recouvert d'un duvet blanchâtre, le pekoe, qui signifie en chinois duvet blanc et qui est la jeune pousse enroulée sur elle-même. Ce bourgeon est particulièrement recherché. Plus on redescend sur la branche, plus les feuilles sont larges et moins la boisson sera savoureuse.
On effectue donc plusieurs sortes de cueillette suivant la qualité recherchée de la boisson. Dans la cueillette dite « impériale », on cueille uniquement le pekoe plus une feuille, dans la cueillette « fine », le pekoe plus deux feuilles et dans la cueillette normale, le pekoe et trois feuilles ou plus.
Les types de thés sont différenciés par leur couleurs (noirs, verts, Oolong, jaunes, blancs et post-fermentés). Ces types de thés ne proviennent pas de différentes espèces de théier, comme on l'a longtemps cru en Occident, mais sont obtenues en traitant différemment les feuilles récoltées. Si les opérations élémentaires sont simples à décrire, les méthodes exactes sont des secrets industriels jalousement gardés.
Parmi les principales étapes de la fabrication, on retrouve :
Chaque famille de thé (thé blanc, thé jaune, thé vert, thé noir, thé Oolong, thé Pu Er)[18] peut inclure en tout ou en partie les étapes ci-dessus[19].
Ces différents processus de fabrication ont été codifiés à partir des années 1880 et leur mécanisation s'est généralisée à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Les grandes plantations sont, désormais, toutes mécanisées et les petites leur sous-traitent leur production ainsi que sa commercialisation. Pour les thés de qualité inférieure, un procédé, mis au point dans les années 1950, permet même un traitement mécanisé des feuilles après leur flétrissage : le CTC (Crushing, Tearing, Curling, soit broyage, déchiquetage, enroulement). Une seule machine les écrase pour en extraire leur eau, les déchiquette, les roule en balles pour accélérer leur fermentation, avant qu'elles ne soient transportées au séchoir. Cette technique traite une grande quantité de thé à la fois, y compris celle qui était autrefois gaspillée. C'est un gain de temps et une économie de main-d’œuvre, et donc un profit supplémentaire pour les industriels[20].
En plus des opérations décrites ci-dessous, les feuilles de thé sont parfois façonnées à la main en boules, en fleurs, en dragons, etc.
Le thé vert est un thé dont les feuilles, après la cueillette, sont le plus souvent flétries et chauffées à haute température, afin de neutraliser les enzymes responsables de l'oxydation. Elles sont ensuite roulées et séchées plusieurs fois afin d'obtenir une forme particulière. On peut distinguer deux méthodes principales pour obtenir du thé vert. La méthode chinoise, d'une part, par laquelle les feuilles sont chauffées dans de grandes bassines de cuivre placées sur le feu ; la méthode japonaise, d'autre part, par laquelle les feuilles sont chauffées à la vapeur, très brièvement, en moins d'une minute, avant d'être roulées et séchées.
Les Chinois nomment thés rouges ce que les Occidentaux appellent thés noirs. La couleur rouge correspond à celle de l'infusion tandis que la couleur noire correspond à celle des feuilles. L'appellation thé noir en Chine ne correspond donc pas à l'appellation occidentale. En Chine on appelle thés noirs, les thés post-fermentés d'où un possible risque de confusion pour le consommateur.
Les thés noirs communément commercialisés en Occident sont issus d'un processus de fabrication mis au point par les Britanniques, en Inde, au milieu du XIXe siècle. Les Britanniques se sont inspirés des méthodes chinoises, qu'ils ont largement rationalisées [évasif] et simplifiées, introduisant notamment l'usage de machines (broyeuses, séchoirs, tamis, etc.), là où les Chinois continuent à préparer les thés à la main.
Après avoir été légèrement flétries et coupées, les feuilles sont totalement déchiquetées par des cylindres équipés de lames métalliques. Elles sont ensuite roulées dans un ghoogi (tonneau tournant sur lui-même).
Il existe des variantes à ces méthodes, la famille des thés noirs étant la plus grande et la plus répandue de par le monde.
La plupart du temps, le vendeur mélange des feuilles déchiquetées provenant de diverses plantations pour obtenir un thé à la saveur précise correspondant au produit qu'il commercialise.
Thés d'origine chinoise ou taïwanaise (formosane), couramment appelés Oolong ou Wulong. Ils sont également désignés en Chine grâce à leur couleur : qïng chà « thé bleu-vert ». La famille des Wulong regroupe des thés semi-oxydés que l'on peut situer entre les thés verts et les thés noirs. Selon son degré d'oxydation, un Wulong peut être plus près des thés verts ou des thés noirs. Voilà pourquoi on fait une distinction entre les Wulong verts (qui subissent une oxydation de 10 à 30 %) et les Wulong noirs (qui peuvent être oxydés jusqu'à 70 %). Les Wulong sont produits principalement en Chine et à Taïwan, mais quelques-uns sont également produits dans la région de Darjeeling en Inde. Le processus de transformation des Wulong verts Taïwanais fait que ceux-ci sont roulés en petites boules (comme les dongding), alors que ce n'est pas le cas pour les wulongs verts et noir de Chine (exception faite du Wulong de Chine Tie Guan Yin).
Thés d'origine chinoise, les plus fins et souvent les plus rares des thés. Très délicats, ils subissent une légère fermentation à l'étouffée et leurs feuilles ne sont pas travaillées. Seuls les bourgeons duveteux sont utilisés.
Thés d'origine chinoise, à l'instar des thés jaunes, ce sont des thés très délicats qui, eux, subissent une très légère oxydation, seulement en surface. Les trois premières feuilles, dont le bourgeon, peuvent être présentes, toujours entières. Elles sont simplement flétries, puis séchées.
Les thés post-fermentés sont appelés en Chine thés noirs, en raison de la couleur très sombre de leur infusion. L'appellation thé noir en Chine ne correspond donc pas à l'appellation occidentale. Peu connus en Occident, les thés post-fermentés y sont parfois désignés par les termes de thé sombre ou thé noir-noir. Le plus célèbre d'entre eux est le thé Pu-erh, originaire du Yunnan.
Les thés post-fermentés sont des thés qui ont connu une oxydation non enzymatique différente de celle des thés noirs. Deux procédés coexistent pour les produire. Traditionnellement, les thés post-fermentés sont obtenus à partir de feuilles de thé que l'on torréfie pour stopper toute oxydation enzymatique, puis que l'on compresse et enfin conserve pendant une longue période durant laquelle a lieu un processus complexe d'oxydation non enzymatique et de fermentation longue (en années). Ce type de thé est désigné en Chine comme « cru » et est millésimé.
À partir du milieu des années 1970 a été inventé un procédé permettant d'obtenir rapidement un thé imitant la longue post-fermentation du thé cru. Après la torréfaction, le thé est maintenu dans une atmosphère très humide, proche du compostage, qui permet une post-fermentation accélérée. Le thé est ensuite souvent compressé. Ce type de thé post-fermenté est désigné en Chine comme « cuit ».
Les thés post-fermentés ont la particularité de se bonifier avec le temps : leur âge est ainsi un élément essentiel de leur prix. Ils ont un goût très particulier : terreux, évoquant le cuir, les feuilles humides ou les champignons. L'infusion est particulièrement âcre chez les thés jeunes (surtout pour les « cuits ») ; elle s'adoucit et s'enrichit en vieillissant.
Une fois les feuilles de thé préparées, des additifs peuvent être utilisés pour parfumer le thé avant son infusion. Cela peut être des fleurs (jasmin, rose, sakura), des essences (bergamote, citron) ou bien encore des épices (gingembre, cardamome, cannelle, poivre noir, clou de girofle, muscade). Les thés parfumés ou aromatisés peuvent être produits à partir de n'importe quel type de thé : vert, blanc, noir ou même post-fermenté. En Occident, le plus souvent, ces arômes sont ajoutés à un thé noir.
Les thés peuvent être aromatisés aux arômes naturels (fleurs ou fruits), aux arômes de synthèse (reproduisant la molécule d'un arôme naturel) ou bien aux arômes artificiels (molécule n'existant pas dans la nature)[21].
Quelques thés parfumés célèbres :
Il existe dans différentes régions d'Asie des traditions de thé au lait, le chai en Inde, le Süütei tsai en Mongolie et pays des steppes frontaliers, le Thé aux perles de Taïwan, le Teh tarik de Malaisie et Singapour ou encore le thé au beurre rance du Tibet.
On trouve différentes pâtisseries au thé en extrême orient.
Le matcha japonais se prête assez bien à cela. On trouve ainsi des mochi et daifuku au matcha[22], ou encore du tiramisu au matcha[23].
De la même façon, les thé verts chinois sont utilisées dans différentes pâtisseries chinoises, comme les gâteaux de taro au thé et sésame (绿茶香芋饼, lǜchá xiāng yù bǐng, spécialité de la gastronomie du Hunan) ou encore de la patate douce au thé[24].
Plusieurs plantes sont utilisées en infusion comme des ersatz de thé. Certaines de ces boissons portent même parfois faussement le nom de thé, sans qu'elles aient à voir avec la plante théier. Citons, entre autres :
Le thé noir est infusé dans une théière, avec une eau à 95 °C, de trente secondes à cinq minutes, suivant la qualité du thé. Dans la tradition britannique, ces thés sont parfois additionnés de sucre et de lait pour en atténuer l'amertume.
Le Oolong est infusé dans une eau à 95 °C, de quatre à sept minutes. Ces thés se préparent également par la méthode du gōngfū chá. Les feuilles doivent généralement être rincées quelques secondes avant l'infusion pour leur permettre une infusion optimale.
Le thé vert est infusé dans une eau moins chaude, entre 70 °C et 80 °C, pendant deux à trois minutes. Les thés jaunes ou blancs sont préparés de même, dans une eau de moins en moins chaude au fur et à mesure que la qualité du thé augmente. Ces thés se préparent aussi en zhōng.
Moins longtemps le thé infuse, plus il est un excitant, en effet la caféine se diffuse lors de la première minute d'infusion, alors qu'après 3 à 5 minutes, ce sont les tanins qui sont libérés et ceux-ci vont neutraliser la caféine dans le tube digestif.
Une simple tasse de thé est un mélange complexe de plus de 500 substances actives. Outre les différences liées à la nature du thé, la durée d'infusion, la nature et la température de l'eau entraînent une variabilité extrême de la composition de la boisson.
Les principaux composants du thé sont l'eau (environ 75 % du thé « sec »), des tanins (environ 4 %), des protéines (~4 %, seule l'albumine est soluble dans l'eau), des acides aminés (théanine, sérine) des lipides (moins de 1 %), des acides organiques (acide quinique, acide oxalique, acide gallique), des sucres (fructose, saccharose, raffinose et stachyose), des vitamines (A, B, C, E, P), des minéraux (potassium, fluor, phosphore, magnésium) et des centaines de substances aromatiques (géraniol) ou aux propriétés pharmacologiques (caféine, etc.).
La théanine est un acide aminé connu pour être présent principalement dans les feuilles de thé, ainsi que dans un champignon nommé bolet bai. C'est l'acide aminé prédominant. Il représente de 1 à 2 % du poids total des feuilles noires, vertes ou semi-fermentées et plus de 50 % des acides aminés[25]. La théanine possède une saveur à la fois astringente, sucrée et umami, elle contribue au goût umami des thés verts en agissant comme un exhausteur de goût[3]. L’activité de la théanine sur le cerveau a montré une réduction du stress mental et physique[4] et produit un effet relaxant[5].
Thé | Type | Pays de production | Théanine en g/100 g de thé) |
---|---|---|---|
African Flower | Noir | Kenya | 1,3 |
Assam FOP | Noir | Inde | 1,05 |
Ceylon Pekoe | Noir | Sri Lanka | 2,2 |
Darjeeling FOP | Noir | Inde | 1,45 |
Georgian FOP | Noir | Georgie | 1,16 |
Lapsang Souchong | Noir | Chine | 0,82 |
Yunnan | Noir | Chine | 2,38 |
Formosa Oolong | Oolong | Taïwan | 0,6 |
Gunpowder | Vert | Chine | 1,78 |
Sencha | Vert | Japon | 1,05 |
Le thé est également une source d'antioxydants sous forme de polyphénols de différentes natures suivant le genre et le procédé de fabrication. Le thé vert renferme principalement des catéchines (épicatéchine, gallate d'épicatéchine, épigallocatéchine, gallate d'épigallocatéchine) et sa fermentation les transforme en théaflavines et théarubigines[26]. La consommation d'une tasse de thé assure une protection antioxydante maximale après une à cinq heures. La catéchine et les molécules apparentées sont les principaux polyphénols du thé. Une tasse peut en contenir jusqu'à 200 mg. Ces molécules sont aussi présentes dans de nombreux fruits et notamment le raisin. On les retrouve dans le vin rouge et surtout dans la poudre de cacao.
Découverte en 1827 par Oudry, la caféine du thé a d'abord été improprement appelée « théine » avant d'être reconnue en 1838 comme caféine. Le terme « théine » n'a pourtant jamais totalement disparu du langage courant. La caféine est la principale méthylxanthine présente dans le thé, la théophylline et la théobromine sont faiblement présentes[26]. Selon la croyance populaire[27], les effets excitants du thé sont notablement différents de celui du café. Selon l'explication traditionnelle avancée, les polyphénols oxydés (les tanins) contenus dans le thé s'associent à la caféine. Ainsi cette caféine serait lâchée dans le sang sur une durée pouvant aller de six à huit heures et de manière uniforme. La caféine du café serait lâchée rapidement, produisant un pic d’intensité, qui retombe aussitôt, sur une durée de deux à trois heures. C’est pourquoi le thé est réputé « stimuler sans énerver » : le thé aurait un effet plus stimulant qu'excitant[28]. En réalité, le pic de caféine dans le plasma est atteint au même moment que l'on boive du thé ou du café. Cependant, la croyance selon laquelle le thé est moins excitant que le café peut se justifier par la présence généralement moins importante de caféine dans le thé comparativement au café (une tasse de café contient 100 à 120 mg de caféine, alors qu'une tasse de thé en contient 80 mg)[29].
De ce fait, la diminution des effets excitants du thé s'obtient en l'infusant plus longtemps. Cet effet, qui paraît paradoxal, s'explique par l'action des tanins (libérés davantage au cours d'une infusion prolongée) sur les molécules de la caféine : comme l'explique Pierre Dukan : « Le muselage des effets excitants de la caféine du thé est lié à la présence des tanins. Dans l'estomac, en présence de l'acide chlorhydrique, les tanins précipitent en emprisonnant et en neutralisant une partie de la caféine présente. (...) [En effet] la caféine du thé diffuse bien plus vite dans l'eau que les tanins. En trois minutes, dans de l'eau chaude, 75 % de la caféine sont libérés pour seulement 52 % des tanins. Si l'on veut un thé léger en caféine mais qui a du goût, il ne faut pas réduire le temps d'infusion, mais l'augmenter pour donner aux tanins le temps de diffuser avec leurs arômes et l'âpreté de leur saveur »[30].
Les feuilles fraîches de thé contiennent beaucoup de vitamines, en particulier de la vitamine C. Le thé vert en contient entre 150-300mg par 100g de feuilles. Les thés japonais contiennent une proportion notable de vitamine C, ce qui les rend donc plus stimulants[réf. nécessaire] que les thés chinois ou indiens. Les thés semi-oxydés et les thés noirs en contiennent moins (décomposition durant l'oxydation). Les vitamines du groupe B, la vitamine E et la vitamine K sont aussi très présentes[26].
Le thé contient beaucoup de minéraux, parmi eux, seuls le fluor, le manganèse et le nickel sont susceptibles de contribuer à l'apport nutritionnel conseillé (ANC)[26].
En se basant sur l'effet démontré de tel ou tel de ses composants, on prête au thé les vertus les plus variées. Il entretiendrait le système nerveux, préviendrait le développement du cancer (en raison des catéchines qu'il contient), ralentirait le vieillissement, favoriserait le drainage, éviterait les caries, fluidifierait le sang, contrôlerait l'hypertension, etc. Toutefois, l'effet bénéfique d'une consommation régulière de thé n'a jamais pu être mis en évidence de manière probante. L'asepsie que procure l'eau bouillie expliquerait nombre vertus attribuées au thé. Le thé reste néanmoins un élément essentiel de la phytothérapie chinoise, de nature plus préventive que curative.
De nombreuses études expérimentales et cliniques antérieures ont révélé que le thé exerce un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Toutefois, une étude allemande[31] a prouvé récemment que, si la consommation de thé noir permet d'améliorer de manière significative la dilatation des artères par rapport à la consommation d'eau chaude, l'ajout de lait a totalement supprimé les effets du thé en raison de la présence des caséines et de la formation de complexes avec les catéchines du thé.
L'essentiel du thé est produit par de grandes exploitations en Inde, en Chine ou au Sri Lanka, à destination des grandes entreprises de l'agro-alimentaire. À l'opposé de cette production industrielle, de nombreux « jardins », plantations parfois minuscules, fabriquent des thés très recherchés des amateurs. Ces derniers peuvent se comparer aux très grands crus de vins français, à la fois par leur rareté et par leur prix.
Au début du XXIe siècle, 1,5 milliards de tasse de thé sont bues chaque jour dans le monde, ce qui en fait la deuxième boisson consommée après l'eau[32]. La production atteint en 2009 4.52 million de tonnes et la Turquie est en tête de la liste des pays par consommation annuelle de thé par habitant (en) avec 7,5 kg de thé par an et par habitant[33]. Depuis 2013, la consommation de thé Turc par personne excède les 10 tasses par jour et plus de 13,8kg par an[34].
Le principal pays producteur est la Chine, suivie de l'Inde, le Kenya, le Sri Lanka, la Turquie et le Viêt-Nam. Ces six pays réalisent plus de 80 % de la production mondiale. La Chine reste aujourd'hui le seul pays à produire toutes les familles de thé (thé blanc, thé jaune, thé vert, thé bleu-vert et thé noir), tandis que le Kenya est le principal producteur de thé noir[35]. La production mondiale a atteint 5,346 millions de tonnes en 2013, dont 62 % pour le thé noir[36]. La part de la Chine est passée à 36 % de ce total.
La croissance de la production devrait s'accélérer dans les dix prochaines années, davantage pour le thé vert (+7,7 % par an) que pour le thé noir (+2,9 %)[36].
Évolution des principaux pays producteurs de 2005 à 2013[37]
Pays | 2005 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 940 500 t | 27,4 % | 1 924 500 t | 36,0 % |
2 | Inde | 830 700 t | 24,2 % | 1 208 800 t | 22,6 % |
3 | Kenya | 295 000 t | 8,6 % | 432 400 t | 8,1 % |
4 | Sri Lanka | 308 100 t | 9,0 % | 340 200 t | 6,4 % |
5 | Viêt Nam | 110 000 t | 3,2 % | 214 300 t | 4,0 % |
6 | Turquie | 202 000 t | 5,9 % | 212 400 t | 4,0 % |
7 | Iran | 52 000 t | 1,5 % | 160 000 t | 3,0 % |
8 | Indonésie | 164 800 t | 4,8 % | 148 100 t | 2,8 % |
9 | Argentine | 64 000 t | 1,9 % | 105 000 t | 2,0 % |
10 | Japon | 100 000 t | 2,9 % | 84 800 t | 1,6 % |
11 | Thaïlande | 51 600 t | 1,5 % | 75 000 t | 1,4 % |
12 | Bangladesh | 58 000 t | 1,7 % | 64 000 t | 1,2 % |
13 | Malawi | 50 000 t | 1,5 % | 54 000 t | 1,0 % |
14 | Ouganda | 36 000 t | 1,0 % | 53 000 t | 1,0 % |
15 | Burundi | 39 300 t | 1,1 % | 41 800 t | 0,8 % |
Total | 3 433 600 t | 100 % | 5 345 500 t | 100 % |
L'industrie du thé est également concernée par le Développement Durable promouvant des normes écologiques et sociales. En Chine, elle démarre en 2000 [38] , en 2012 est lancé le Programme Trustea en Inde[39], rassemblant producteurs, industriels et ONG. Tous les pays producteurs sont maintenant concernés par cette démarche.
Deux rapports publiés par l'ONG Greenpeace, en 2012 pour la Chine[40], et en 2014 pour l'Inde[41], listent les pesticides reconnus dangereux pour la santé retrouvés dans les échantillons analysés. La production de thé biologique est toujours en hausse. Elle atteint 3 500 tonnes en 2003. La majorité de la production de ce thé (environ 75 %) est destinée à la France, à l'Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni ou aux États-Unis.
De 2000 à 2005, la quantité de thé placée sur le marché par les pays producteurs a varié selon la FAO de 1,35 (2002) à 1,59 million de tonnes (2004) pour une moyenne de 1,48 million de tonnes. Les principaux exportateurs sont le Kenya et les grands pays producteurs asiatiques. La Turquie, grand producteur, consomme presque tout son thé sur le marché local.
En 2005, le Kenya a vendu 21,1 % du thé placé sur le marché mondial (en hausse de 50 % depuis 2000), la Chine 19,6 % (en légère hausse), le Sri Lanka 11,9 % (en forte baisse par rapport à 2004 à la suite de la guerre civile, le Sri Lanka étant habituellement depuis le milieu des années 1980 le premier exportateur mondial), l'Inde 10,7 % (en déclin constant depuis le début des années 1980) et l'Indonésie 6,9 % (stable depuis le début des années 1980).
En 2005, les principaux importateurs de thé sont l'Union européenne (23,3 %, dont la moitié (11,0 %) pour le Royaume-Uni), la Russie (12,9 %), le Pakistan (9,7 %), les États-Unis (7,2 %), le Kenya (4,4 %), le Japon (3,7 %). La quantité de thé importée en 2005 a atteint 1,39 million de tonnes, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente.
Le Maroc reste le 1er importateur de thé vert chinois (voir l'article thé à la menthe), avec 56 500 tonnes de thé vert pour 109,85 millions de dollars en 2006, devant le Japon (30 394 tonnes) et la Russie (16 600 tonnes).
Les quantités importantes de thé produites en 2003 n'ont que peu affecté les prix qui sont restés relativement stables en 2003.[réf. nécessaire]
This article uses material from the Wikipedia article "Thé", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke