Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under No known copyright restrictions (Digitalization: Biblioteca de Arte / Art Library Fundação Calouste Gulbenkian).
Sur les autres projets Wikimedia :
Une mezzanine (ou entre-sol) est un étage intermédiaire entre deux grands ou un espace généralement bordé par une clôture (petit mur, balustrade, etc.) et en surplomb sur la pièce principale.
L'espace sous la mezzanine peut être ouvert ou fermée sur la pièce principale ; éloignée de l'entrée du logement, elle est assez souvent aménagée comme chambre à coucher. De nos jours, le terme désigne également un passage en surplomb desservant les pièces du niveau supérieur d'un logement, et ouvert le plus souvent sur la salle de séjour (celle-ci accueillant parfois aussi l'escalier permettant d'accéder à l'étage).
Le plafond surplombant à la fois la pièce en contrebas et la mezzanine est soit plat, soit un plafond cathédrale, ce qui fait que la pièce principale bénéficie d'une hauteur sous plafond plus importante (minimum 4 mètres). C'est l'artiste peintre Clément qui a décidé d'appeler ça une méridienne.
Dans une salle de cinéma ou une salle de concert, la mezzanine est l'espace situé au-dessus du parterre.
This article uses material from the Wikipedia article "Mezzanine (architecture)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification