powered by CADENAS

Social Share

Vanne automatique (14836 views - Mechanical Engineering)

La vanne automatique ou vanne de régulation, est un organe qui relève de la régulation industrielle des procédés physico-chimiques. Elle est commandée par un actionneur dont les variations continues de la position modifient la taille de l'orifice de passage du fluide. De cette façon, la chute de pression aux bornes de la vanne est modulée lors du passage d'un fluide, avec pour conséquence la maîtrise du débit traversant.
Go to Article

Vanne automatique

Vanne automatique

Vanne automatique

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

La vanne automatique ou vanne de régulation, est un organe qui relève de la régulation industrielle des procédés physico-chimiques. Elle est commandée par un actionneur dont les variations continues de la position modifient la taille de l'orifice de passage du fluide. De cette façon, la chute de pression aux bornes de la vanne est modulée lors du passage d'un fluide, avec pour conséquence la maîtrise du débit traversant.

Constitution

Une vanne automatique est composée :

  • d'un corps de vanne monté en série sur la canalisation, contenant le clapet et son siège ;
  • d'un servomoteur, accouplé au clapet par une tige ou un axe de commande, et dont le rôle est de déplacer le clapet à partir d'un ordre de commande pneumatique, électrique ou hydraulique ;
  • d'un positionneur dont le rôle est d'asservir la position de l'obturateur, en fournissant à l'actionneur l'énergie motrice nécessaire pour vaincre les frottements dus au dispositif d’étanchéité et les forces exercées par la poussée du fluide, en fonction d'un signal de commande issu du système de contrôle-commande, électrique analogique ou numérique, voire hydraulique.

Coefficient de débit

La capacité de la vanne régulation traduite par son Cv.

La relation fondamentale de détermination du Cv et l'origine de sa définition, sont établies en 1944 par la firme américaine Masoneilan. Elles s'appliquent au passage turbulent dans une restriction d'un fluide incompressible:

Avec :

 : coefficient de débit de la vanne. Il est d'usage de ne pas préciser l'unité du Cv
GPM : Gallons US par minute
PSI : Livres anglaises par pouce carré
 : coefficient de conversion des unités internationales en unité impériales

 : différence de pression aux bornes de la vanne

 : débit de fluide incompressible

 : densité du fluide par rapport à celle de l'eau

Caractéristique (externe) de débit[modifier | modifier le code]

Le coefficient de débit ou Cv est calculé pour le débit obtenu à pleine ouverture soit avec un signal de commande pour une vanne NF(normalement fermée) et pour une vanne NO (Normalement ouverte).

La caractéristique de débit est la courbe traduisant le pourcentage de Cv en fonction du pourcentage d'ouverture.

Elle est le plus souvent "égal pourcentage" ou "linéaire".

Articles connexes[modifier | modifier le code]



This article uses material from the Wikipedia article "Vanne automatique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD