powered by CADENAS

Social Share

Circuit (déplacement) (19937 views - Architecure & BIM & MEP)

Un circuit représente un trajet fixé d'avance que doit parcourir un objet, un animal ou une personne. Il est composé de lignes droites et de virages. Son point de départ peut être son point d'arrivée, il forme alors une boucle. Un circuit est caractérisé par sa longueur, sa largeur, ses virages et son environnement. Parfois, des places sont réservées pour les spectateurs au bord du circuit. On parle également de « circuit touristique », à propos d'itinéraires qui permettent de relier divers lieux présentant un intérêt touristique commun, par exemple : le circuit des églises romanes d'Auvergne, le circuit des monuments romains de Provence, le circuit des grottes ornées de Dordogne, le circuit des gorges de l'Ardèche, etc.
Go to Article

Circuit (déplacement)

Circuit (déplacement)

Pour les articles homonymes, voir circuit.

Un circuit représente un trajet fixé d'avance que doit parcourir un objet, un animal ou une personne. Il est composé de lignes droites et de virages. Son point de départ peut être son point d'arrivée, il forme alors une boucle.

Un circuit est caractérisé par sa longueur, sa largeur, ses virages et son environnement. Parfois, des places sont réservées pour les spectateurs au bord du circuit.

On parle également de « circuit touristique », à propos d'itinéraires qui permettent de relier divers lieux présentant un intérêt touristique commun, par exemple : le circuit des églises romanes d'Auvergne, le circuit des monuments romains de Provence, le circuit des grottes ornées de Dordogne, le circuit des gorges de l'Ardèche, etc.

Histoire

Des traces des premiers circuits datent de très anciennes civilisations, la plus impressionnante est surement celle du Circus Maximus. Ce circuit dédié aux courses de char pouvant accueillir de 150 000 à 320 000 personnes, date de la Rome antique.

Au Moyen Âge, des courses sur circuits sont organisées à Newmarket en Angleterre.

En 1909 est créé l'Indianapolis Motor Speedway, le second circuit automobile permanent construit dans le monde, après celui de Brooklands, créé en Angleterre en 1907. Tous deux étant des ovales.

Utilisation

Chaque sport de vitesse utilise des circuits, tel que le ski alpin, la course à pied, le bobsleigh, le cyclisme, les courses de chevaux, etc. Les circuits sont très utilisés lors des courses motorisées, comme dans la compétition automobile et la compétition motocycliste par exemple. Dans ces cas, le circuit forme généralement une boucle, le premier concurrent qui effectue un nombre de tours de circuit défini, gagne la course. Dans les hippodromes, les chevaux suivent un circuit en boucle qui contient très peu de virages.

Des sports imaginaires utilisent des circuits, comme le Motorball dans le manga Gunnm.

Les randonneurs peuvent marcher sur des itinéraires tracés (appelés aussi « circuits de randonnée »), ceux-ci ne sont généralement pas en boucles, ils permettent d'accéder à des environnements où la nature est protégée.

Les jeux vidéo de course simulent des sports de course, les circuits sont donc toujours présents et parfois assimilés à des niveaux. Chaque circuit est parsemé de checkpoints.

Les circuits de montagnes russes sont en boucles, sauf les tout premiers, sans traction motorisée les wagons ne pouvaient pas remonter à leur point de départ.

Par extension, on parle de circuit en économie, notamment en parlant du trajet d'un produit : de son fabricant au client final en passant par d'éventuels intermédiaires. Les circuits de contrebande et des marchés noirs fonctionnent sur le même principe.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :


AbarthAC motorAcura AéronefAvionAlfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)All-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi R8 (voiture de route)Audi RS4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTBicycletteFourche de bicycletteBlind spot monitorBMW M3BMXBateauBoeing B-29 SuperfortressBoeing ScanEagleBowl sinkBugatti Veyron 16.4Pare-chocsAutobusGare routièreCampervanAutomobileSiège de véhiculeVoiture (hippomobile)Société des avions CaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (moto)Chrysler Hemi engineCoandă-1910Concept carConsolidated PBY CatalinaChenille (mécanique)Defect detectorDeLorean DMC-12DeLorean (Retour vers le futur)Dodge ViperDucati DiavelAir ductVélo à assistance électriqueFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker SpinFord CortinaChariot élévateurTraction (automobile)Fuji FA200 Aero SubaruHarley-DavidsonHélicoptèreHonda NSX (second generation)Hot rodJeep CJJNR Class C62Juno (sonde spatiale)KayakKepler (télescope spatial)Lake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLockheed Martin F-35 Lightning IILocomotiveGrumier (camion)Mack TrucksMcLaren MP4-12CMercedes-AMGMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMitsubishiMobile robotMotocycletteVélo tout terrainNieuport 17Véhicule tout-terrainOpelPagani HuayraPagani ZondaPanzerPeugeot 207Polikarpov I-180Porsche 550Porsche 911Liste des voitures de série les plus rapides au mondeHéliceRadiator (heating)Rail transportAiguillageRenaultFusée (astronautique)14-bisScooter (homonymie)GyroskateShelby GT 500ShinkansenNavireŠkoda AutoTraîneauChasse-neigeSpeed limitVoiture de sportSteamrollerVolant directionnelSous-marinSupermarine SpitfireTandemChar de combatPneumatique (véhicule)Torque motorTrabant Tracteur agricoleRemorqueTrainTricycleCamionType 95 Ha-GoObjet volant non identifiéMoteur V8CamionnetteVespaViper engineChariotWright Model B et suivantsYacht

This article uses material from the Wikipedia article "Circuit (déplacement)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM