powered by CADENAS

Social Share

Moteur à combustion interne (27332 views - Mechanical Engineering)

Un moteur à combustion interne est une machine thermique dans laquelle l'énergie thermique dégagée par la combustion est transformée en énergie mécanique directement à l'intérieur du moteur. Il existe deux grands types de moteurs à combustion interne : les moteurs fournissant un couple sur un arbre et les moteurs à réaction.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Moteur à combustion interne

Moteur à combustion interne

Pour les articles homonymes, voir Moteur à combustion.

Un moteur à combustion interne est une machine thermique dans laquelle l'énergie thermique dégagée par la combustion est transformée en énergie mécanique directement à l'intérieur du moteur.

Il existe deux grands types de moteurs à combustion interne : les moteurs fournissant un couple sur un arbre et les moteurs à réaction.

Les moteurs fournissant un couple sur un arbre

Les moteurs à réaction (fournissant une poussée)

Article détaillé : moteur à réaction.

Selon le type de comburant utilisé, il existe deux types de moteur à réaction :

  1. aérobies (dont le comburant est le dioxygène de l'air) :
  2. anaérobies (utilisation d'un comburant embarqué) :




This article uses material from the Wikipedia article "Moteur à combustion interne", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD