powered by CADENAS

Social Share

Dysprosium (19019 views - Periodic Table Of Elements)

Le dysprosium est un élément chimique, de symbole Dy et de numéro atomique 66. Son nom vient du grec δυσπρόσιτος / dus-prósitos, « difficile à obtenir ».
Go to Article

Dysprosium

Dysprosium

Dysprosium

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Original téléversé par Tomihahndorf sur Wikipedia allemand).

Dysprosium
Échantillon de dysprosium.
TerbiumDysprosiumHolmium
 
 
66
Dy
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Dy
Cf
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Dysprosium, Dy, 66
Famille d'élémentsLanthanide
Groupe, période, bloc –, 6, f
Masse volumique8,551 g·cm-3 (25 °C)[1]
Couleurblanc argenté
No CAS7429-91-6[2]
No EINECS231-073-9[3]
Propriétés atomiques
Masse atomique162,500 ± 0,001 u[1]
Rayon atomique (calc)175 pm (228 pm)
Rayon de covalence192 ± 7 pm[4]
Configuration électronique[Xe] 6s2 4f10
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 28, 8, 2
État(s) d’oxydation3
OxydeBase
Système cristallinHexagonal compact
Propriétés physiques
État ordinairesolide
Point de fusion1 412 °C[1]
Point d’ébullition2 567 °C[1]
Énergie de fusion11,06 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation230 kJ·mol-1
Volume molaire19,01×10-6 m3·mol-1
Vitesse du son2 170 m·s-1 à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling)1,22
Chaleur massique170 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique0,889×106 S·m-1
Conductivité thermique11,1 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[5]
1re : 5,9389 eV 2e : 11,67 eV
3e : 22,8 eV 4e : 41,47 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
154Dy{syn.}3,0×106 ansα2,947150Gd
156Dy0,06 %stable avec 90 neutrons
158Dy0,10 %stable avec 92 neutrons
160Dy2,34 %stable avec 94 neutrons
161Dy18,91 %stable avec 95 neutrons
162Dy25,51 %stable avec 96 neutrons
163Dy24,90 %stable avec 97 neutrons
164Dy28,18 %stable avec 98 neutrons
Précautions
SGH[6]

Attention
H228, P210,
Directive 67/548/EEC[3]
État pulvérulent :

F



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le dysprosium est un élément chimique, de symbole Dy et de numéro atomique 66.

Son nom vient du grec δυσπρόσιτος / dus-prósitos, « difficile à obtenir ».

Caractéristiques notables

Le dysprosium est un métal faisant partie des terres rares, d'aspect gris argenté. Comme les autres membres de la famille des lanthanides, il est malléable, ductile et assez mou pour être coupé avec un couteau. Il est assez stable dans l'air.

Il coûtait un peu plus de 10 euros le kilogramme en 2003, contre plus de 320 en 2011[7].

Histoire

Découvertes des terres rares.
Yttrium (1794)

Yttrium



Terbium (1843)



Erbium (1843)
Erbium

Erbium



Thulium (1879)



Holmium (1879)

Holmium



Dysprosium (1886)






Ytterbium (1878)

Ytterbium

Ytterbium



Lutécium (1907)




Scandium (1879)








Cérium (1803)

Cérium


Lanthane (1839)

Lanthane


Didyme (1839)
Didyme

Néodyme (1885)



Praséodyme (1885)



Samarium (1879)

Samarium

Samarium



Europium (1901)





Gadolinium (1880)







Prométhium (1947)


Diagrammes des découvertes des terres rares. Les dates entre parenthèses sont les dates d'annonces des découvertes[8]. Les branches représentent les séparations des éléments à partir d'un ancien (l'un des nouveaux éléments conservant le nom de l'ancien, sauf pour le didyme).

Le dysprosium a été découvert par Paul Émile Lecoq de Boisbaudran en 1886. Lecoq de Boisbaudran l'a identifié à partir du holmium et lui a donné le nom dysprosium d'après le grec dysprositos signifiant « difficile à obtenir »[9]. Il a fallu attendre jusque dans les années 1950 pour pouvoir l'isoler sous une forme relativement pure[10].

Aspects sanitaires et environnementaux

C'est un élément dont l'utilisation semble devoir se développer rapidement. Ses sels solubles sont considérés comme moyennement toxiques et ses sels insolubles comme non toxiques. Les propriétés pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques des sels de chlorure de dysprosium ont été évaluées dans les années 1960, avec la conclusion que leur toxicité retardée aiguë et les symptômes qu'ils induisent sont comparables à ceux des autres membres du même groupe chimique[11], sans impacts visibles en termes d'histologie, de croissance ou de valeurs hématologiques (sur animaux exposés durant 12 semaines). Mais comme les chlorures d'holmium et d'erbium, le chlorure de dysprosium a un effet dépresseur et induit la mort produite par paralysie respiratoire associée à un collapsus cardiovasculaire[11]. Le contact avec l'œil (expérimentalement) entraîne une conjonctivite passagère et une ulcération[11]. Il semble sans effet à court et moyen termes sur la peau saine, mais sur une peau abrasée il provoque des cicatrices anormalement profondes avec perte des poils. Tout comme ses confrères chimiques, en tant que corps étranger (expérimentalement administré par voie intradermique) il provoque une réaction immunitaire se traduisant notamment par des nodules avec cellules géantes et formation de cristaux[11].

Testé sous forme de [166Dy]DyCl3 (avec son isotope radioactif [166Dy]), il s'est avéré cytotoxique et génotoxique dans la moelle osseuse (et alors myélosuppresseur), il a pour cette raison été en 2004 proposé comme possible agent de radiochimiothérapie pour le traitement de certains cancers (myélomes, cancers du sang) chez l'homme (après de premiers tests chez la souris de laboratoire)[12].

Bien qu'on manque encore de données sur sa toxicologie systémique chez l'homme et l'animal (comme pour le lithium (Li) et le zirconium (Zr)) et les homologues chimiques du dysprosium que sont d'autres « terres rares » telles que l'yttrium (Y), le néodyme (Nd), le praséodyme (Pr), le gadolinium (Gd), le lanthane (La), le cérium (Ce), l'europium (Eu) , le lithium (Li) et le zirconium (Zr)), il est proposé de l'utiliser pour améliorer les propriétés mécaniques d'alliages, dont alliages « résorbables » (plus que réellement biodégradables) de magnésium[13] destinés à être chirurgicalement implantés dans le corps humain[14]. Selon une étude récente (2010), il est toutefois moins cytotoxique que le lanthane et le cérium[14].

Utilisations

  • Aéronautique : On ajoute du dysprosium à des alliages de magnésium que l'on utilise dans l'aéronautique. Il augmente la dureté du matériau et facilite sa transformation ;
  • Disques magnéto-optiques : dans les mini-disques on utilise comme matériau d'enregistrement un alliage d'un métal ferromagnétique (fer, cobalt, nickel) avec des terres rares (terbium, gadolinium et dysprosium) ;
  • Aimants permanents : des alliages de terres rares avec entre autres du fer, du cobalt, du nickel, de l'aluminium possèdent de bonnes propriétés magnétiques et sont utilisés pour des aimants permanents. Dans le cas du dysprosium, il s'agit de Al2Dy3 ;
  • Tout comme l'holmium[15], on l'a récemment proposé comme agent de contraste pour l'imagerie médicale faite par résonance magnétique nucléaire[15] ;
  • Protection contre les rayons X : dans les tabliers de protection, on utilise des alliages de dysprosium avec du plomb ou des céramiques incluant de l'oxyde de dysprosium Dy2O3 ;
  • Lampes à vapeur d'halogénures de métaux : elles contiennent des halogénures de terres rares comme le dysprosium, l'holmium et le thulium ;
  • En alliage avec le titane, sous forme de titanate de dysprosium, en raison de sa capacité à absorber des neutrons et à résister à l'irradiation et aux hautes températures[16], il pourrait bientôt être utilisé dans les barres de contrôle de réacteurs nucléaires[17],[18] ;
  • Il a récemment (2012) été proposé comme ligand aux propriétés magnétiques et luminescentes jugées intéressantes[19]. Ainsi, la marque horlogère suisse Rolex a déposé un brevet concernant cette application[20].


This article uses material from the Wikipedia article "Dysprosium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry