powered by CADENAS

Social Share

Darmstadtium (16904 views - Periodic Table Of Elements)

Le darmstadtium (symbole Ds) est l'élément chimique de numéro atomique 110. Il a été synthétisé pour la première fois en novembre 1994 par une réaction 208Pb(62Ni,n)→269Ds au Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) de Darmstadt, en Allemagne, et a reçu son nom définitif en août 2003 en référence à la ville où il a été observé pour la première fois. Il s'agit d'un transactinide très radioactif, dont l'isotope connu le plus stable, le 281Ds, a une période radioactive d'environ 9,6 s. Situé sous le platine dans le tableau périodique des éléments, il appartiendrait au bloc d et présenterait des propriétés chimiques de métal de transition. Il aurait en particulier des propriétés de métal noble et appartiendrait au groupe du platine.
Go to Article

Darmstadtium

Darmstadtium

Pour les articles homonymes, voir Ds.
Darmstadtium
MeitnériumDarmstadtiumRoentgenium
Pt
   
 
110
Ds
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Ds
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Darmstadtium, Ds, 110
Famille d'élémentsMétal de transition ?
Groupe, période, bloc 10, 7, d
Masse volumique34,8 g·cm-3 (prédiction)[2]
No CAS54083-77-1[3]
Propriétés atomiques
Masse atomique[281]
Configuration électronique[Rn] 7s2 5f14 6d8 (simulation[2])
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Système cristallinCubique centré[1]
Propriétés physiques
État ordinairePrésumé solide[1]
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
279Ds{syn.}0,18 s90 % FS
10 % α

9,70

275Hs
281Ds{syn.}9,6 s94 % FS
6 % α

8,67

277Hs
Précautions

Radioélément à activité notable
Directive 67/548/EEC

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le darmstadtium (symbole Ds) est l'élément chimique de numéro atomique 110. Il a été synthétisé pour la première fois en novembre 1994 par une réaction 208Pb(62Ni,n)→269Ds au Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) de Darmstadt, en Allemagne, et a reçu son nom définitif en août 2003 en référence à la ville où il a été observé pour la première fois.

Il s'agit d'un transactinide très radioactif, dont l'isotope connu le plus stable, le 281Ds, a une période radioactive d'environ 9,6 s. Situé sous le platine dans le tableau périodique des éléments, il appartiendrait au bloc d et présenterait des propriétés chimiques de métal de transition. Il aurait en particulier des propriétés de métal noble[2] et appartiendrait au groupe du platine[4].

Historique

Il a été synthétisé pour la première fois le par Peter Armbruster et Gottfried Münzenberg[5], par le bombardement d'atomes de plomb 208 par des ions nickel 62, sous la direction du professeur Sigurd Hofmann au Centre de recherche sur les ions lourds (Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI) de Darmstadt en Allemagne[6].

62
28
Ni
+ 208
82
Pb
270
110
Ds*
269
110
Ds
+ 1
0
n
.

Après vérification de la découverte en 2001[7], les découvreurs proposèrent le nom, qui fut adopté par l'UICPA le [8].

Isotopes

Huit radioisotopes sont connus, de 267Ds à 281Ds (dont un non confirmé), ainsi que trois isomères (dont un non confirmé). L'isotope à la plus grande durée de vie connue est 281Ds, qui se décompose en hassium 277.

Références

  1. a et b (en) Andreas Östlin et Levente Vitos, « First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals », Physical Review B, vol. 84, no 11,‎ , article no 113104 (DOI 10.1103/PhysRevB.84.113104, Bibcode 2011PhRvB..84k3104O, lire en ligne)
  2. a, b et c (en) Darleane C. Hoffman, Diana M. Lee et Valeria Pershina, « Transactinide Elements and Future Elements », The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements,‎ , p. 1652-1752 (ISBN 978-94-007-0210-3, DOI 10.1007/978-94-007-0211-0_14, Bibcode 2011tcot.book.1652H, lire en ligne)
  3. Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
  4. (en) W. P. Griffith, « The Periodic Table and the Platinum Group Metals », Platinum Metals Review, vol. 52, no 2,‎ , p. 114-119(6) (DOI 10.1595/147106708X297486, lire en ligne)
  5. Gagnon, Steve; Who discovered the elements?, Jefferson Lab
  6. Hofmann, S.; Ninov, V.; Heßberger, F. P.; Armbruster, P.; Folger, H.; Münzenberg, G.; Schött, H. J.; Popeko, A. G.; Yeremin, A. V.; Andreyev, A. N.; Saro, S.; Janik, R.; et Leino, M.; Production and decay of 269110, Zeitschrift für Physik A, Vol. 350, pp. 277-280 (1995)
  7. Karol, P. J.; Nakahara, H.; Petley, B. W.; et Vogt, E.; On the discovery of the elements 110-112 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, Vol. 73, No. 6, pp. 959-967 (2001)
  8. Communiqué de presse de l'UICPA annonçant l'adoption du nom (en anglais)

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Liens externes


  1 2                               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1  H     He
2  Li Be   B C N O F Ne
3  Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4  K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120 *    
  * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142  

Métaux
  Alcalins  
  Alcalino-  
terreux
  Lanthanides     Métaux de  
transition
Métaux
  pauvres  
  Métal-  
loïdes
Non-
  métaux  
Halo-
  gènes  
Gaz
  nobles  
Éléments
  non classés  
Actinides
    Superactinides    


This article uses material from the Wikipedia article "Darmstadtium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry