powered by CADENAS

Social Share

Actinium (19014 views - Periodic Table Of Elements)

L’actinium est un élément chimique de la famille des actinides, de symbole Ac et de numéro atomique 89. Son nom vient du grec ancien « ἀκτίς », au génitif, ἀκτῖνος (aktinos), ce qui signifie rayonnement, évoquant le caractère lumineux de cet élément. L’actinium a été découvert par André-Louis Debierne en 1899 dans des mélanges d’oxydes de terres rares. Le corps simple actinium est un métal blanc argenté et mou. On l’extrait en petites quantités des minerais d’uranium (c’est un produit de la chaîne de désintégration de 235U) ou par réaction nucléaire.
Go to Article

Actinium

Actinium

Actinium
RadiumActiniumThorium
La
 
 
89
Ac
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Ac
?
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Actinium, Ac, 89
Famille d'élémentsActinide
Groupe, période, bloc –, 7, f
Masse volumique10,07 g·cm-3 (calculée)[1]
CouleurBlanc argenté
No CAS7440-34-8[2]
Propriétés atomiques
Masse atomique227 u
Rayon atomique (calc)195 pm
Rayon de covalence215 pm[3]
Configuration électronique[Rn] 7s2 6d1
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
État(s) d’oxydation3
OxydeNeutre
Système cristallinCubique à faces centrées
Propriétés physiques
État ordinaireSolide
Point de fusion1 050 °C[1]
Point d’ébullition3 198 °C[1]
Énergie de fusion62 kJ·mol-1
Volume molaire22,55×10-6 m3·mol-1
Divers
Électronégativité (Pauling)1,1
Conductivité thermique12 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[4]
1re : 5,17 eV 2e : 11,75 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
225Ac{syn.}10 jα5,935221Fr
226Ac{syn.}29,37 hα
β-
ε
5,536
1,117
0,640
222Fr
226Th
226Ra
227Ac100 %21,733 aα
β-
5,042
0,045
223Fr
227Th
Précautions

Radioélément à activité notable
Directive 67/548/EEC

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

L’actinium est un élément chimique de la famille des actinides, de symbole Ac et de numéro atomique 89.

Son nom vient du grec ancien « ἀκτίς », au génitif, ἀκτῖνος (aktinos), ce qui signifie rayonnement, évoquant le caractère lumineux de cet élément[5]. L’actinium a été découvert par André-Louis Debierne en 1899 dans des mélanges d’oxydes de terres rares.

Le corps simple actinium est un métal blanc argenté et mou. On l’extrait en petites quantités des minerais d’uranium (c’est un produit de la chaîne de désintégration de 235U) ou par réaction nucléaire.

Isotopes

Article détaillé : Isotopes de l'actinium.

L'actinium possède 31 isotopes connus, de 206Ac à 236Ac, mais aucun n'est stable. Deux isotopes sont présents dans la nature, 227Ac et 228Ac, tous deux produits de désintégration intermédiaires de, respectivement, 235U et 238U. 228Ac est extrêmement rare, et presque tout l'actinium naturel est présent sous la forme d'227Ac.

Les isotopes les plus stables sont 227Ac avec une demi-vie de 21,772 ans, 225Ac avec une demi-vie de 10,0 jours et 226Ac avec une demi-vie de 29,37 heures. Tous les autres isotopes ont une demi-vie inférieure à 10 heures, et la plupart inférieure à une minute.

Caractéristiques chimiques

Raies spectrales de l'actinium.

L’actinium a des propriétés chimiques similaires au lanthane et aux autres lanthanides, et est donc difficile à séparer de ces éléments par extraction des minerais d’uranium. L’extraction par solvant et la chromatographie ionique sont généralement utilisées pour cette séparation[6].

Premier élément des actinides, l’actinium a donné son nom au groupe, comme le lanthane pour le groupe des lanthanides. Le groupe des actinides est plus varié que celui des lanthanides et ce n’est donc qu'en 1928 que Charles Janet a proposé la modification la plus significative du tableau périodique de Dmitri Mendeleev depuis la reconnaissance des lanthanides en présentant les actinides. Cela fut à nouveau suggérée en 1945 par Glenn T. Seaborg[7].

Comme la plupart des actinides, l’actinium existe au nombre d’oxydation +3, et les ions Ac3+ sont incolores en solution[8]. Le degré d’oxydation +3 provient de la configuration électronique [Rn]6d17s2 de l’actinium, avec trois électrons de valence qui peuvent facilement être cédés pour donner la structure complète du radon[9]. Le rare degré d’oxydation +2 est seulement connu pour le dihydrure d'actinium[10].

Le corps simple

L'actinium est un métal[11],[9] radioactif mou de couleur blanc-argenté. Son module de cisaillement est similaire à celui du plomb[12]. Du fait de sa forte radioactivité, l’actinium brille dans le noir d’une lueur bleue pâle, venant de l’air environnant ionisé par les particules énergétiques qu’il émet[13].

L’actinium réagit rapidement avec l’oxygène et l’humidité de l’air, formant une pellicule blanche d’oxyde d’actinium empêchant la poursuite de l'oxydation du métal (passivation)[11].

Utilisations

Les utilisations actuelles de l'actinium sont liées à sa très forte radioactivité, 150 fois supérieure à celle du radium :



This article uses material from the Wikipedia article "Actinium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry