powered by CADENAS

Social Share

Tellure (26384 views - Periodic Table Of Elements)

Le tellure est l'élément chimique de numéro atomique 52, de symbole Te. Ce quatrième élément du groupe VI A est considéré comme un métalloïde du groupe des chalcogènes.
Go to Article

Tellure

Tellure

Tellure

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Inconnuwikidata:Q4233718).

Tellure
Disque de tellure de 3,5 cm de diamètre.
AntimoineTellureIode
Se
 
 
52
Te
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Te
Po
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Tellure, Te, 52
Famille d'élémentsMétalloïde
Groupe, période, bloc 16, 5, p
Masse volumique6,23 g·cm-3 (20 °C)[1]
Dureté2,25
Couleurgris argenté
No CAS13494-80-9[2]
No EINECS236-813-4
Propriétés atomiques
Masse atomique127,60 ± 0,03 u[1]
Rayon atomique (calc)140 pm (123 pm)
Rayon de covalence138 ± 4 pm[3]
Rayon de van der Waals206
Configuration électronique[Kr] 5s2 4d10 5p4
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 18, 6
État(s) d’oxydation±2, 4, 6
Oxydeacide faible
Système cristallinHexagonal
Propriétés physiques
État ordinairesolide diamagnétique
Point de fusion449,51 °C[1]
Point d’ébullition988 °C[1]
Énergie de fusion17,49 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation114,1 kJ·mol-1 (1 atm, 988 °C)[1]
Volume molaire20,46×10-3 m3·mol-1
Pression de vapeur1,3 mbar (520 °C)[4]
Vitesse du son2 610 m·s-1 à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling)2,1
Chaleur massique202 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique200 S·m-1
Conductivité thermique2,35 W·m-1·K-1
Solubilitésol. dans HCl + bromate[5]
Énergies d’ionisation[6]
1re : 9,0096 eV 2e : 18,6 eV
3e : 27,96 eV 4e : 37,41 eV
5e : 58,75 eV 6e : 70,7 eV
7e : 137 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
120Te0,096 %stable avec 68 neutrons
122Te2,603 %stable avec 70 neutrons
123Te0,908 %>10×1012 aε0,051123Sb
124Te4,816 %stable avec 72 neutrons
125Te7,139 %stable avec 73 neutrons
126Te18,952 %stable avec 74 neutrons
128Te31,687 %2,2×1024 a-0,867128Xe
130Te33,799 %790×1018 a-2,528130Xe
Précautions
SGH[7]

Danger
H301, P301, P310,
Directive 67/548/EEC[4]

Xn



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.
Cet article concerne l'élément chimique nommé tellurium en latin, le corps simple et ses composés ou combinaisons. Pour l' autre signification, voir Tellure (musée).

Le tellure est l'élément chimique de numéro atomique 52, de symbole Te. Ce quatrième élément du groupe VI A est considéré comme un métalloïde du groupe des chalcogènes.

Généralités et histoire

Tellure solide en flacon
Lingotin de tellure (longueur : 2 cm environ). Cristallisation macroscopique.

L'élément tellure a été soupçonné plus que découvert en 1782 par Franz-Joseph Müller von Reichenstein dans des minerais d'or de Transylvanie, en particulier la sylvanite. Grâce à Pál Kitaibel, qui a entretenu la flamme de la recherche, il a été isolé par Martin Heinrich Klaproth qui a proposé le nom latin tellurium en 1798. « Tellurium » est encore le nom anglais de l'élément. Ce nom dérive du mot latin féminin tellus, telluris, signifiant la Terre, le globe terrestre et accessoirement en mythologie ancienne la déesse romaine de la Terre, Tellus.

Le tellurium a été découvert moins de deux décennies avant le sélénium, dont le nom fait référence à la Lune. Le Suédois Berzelius, spécialiste des occurrences et des impuretés du tellurium, a prouvé l'existence du corps simple et de l'élément sélénium dans les chambres de plomb du procédé menant à l'acide sulfurique. Le chimiste n'a publié qu'en 1818 après avoir assimilé les rudiments, quasi-analogues, de la chimie des corps simples et composés de ces deux éléments[8]. Il a de suite simplifié ces noms en leurs initiales Te et Se, devenus depuis leurs symboles chimiques. Se et Te font partie du groupe VI A, constitué des éléments O, S, Se, Te, Po et Lv. La chimie du S, du Se et du Te présente un grand nombre d'analogie, comme le reconnaissait déjà Berzélius. La plupart des composés de ces trois éléments sont isomorphes. De plus, dans la nature, ces trois éléments analogues sont souvent réunis.

L'adjectif « telluré » qualifie un corps chimique, un minéral ou une matière qui contient du tellure en proportion notable. L'adjectif « tellurifère » indique plutôt la présence non négligeable de matière tellurée dans un assemblage connu ou inconnu.

Isotopes

Article détaillé : Isotopes du tellure.

Le tellure possède 38 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 105 et 142, et 17 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, 6 sont stables, 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te et 126Te et deux radioisotopes à très longue vie, 128Te et 130Te. Ces 8 isotopes constituent la totalité du tellure naturel, les deux radioisotopes étant les plus abondants (respectivement 31,7 % et 34,1 % du tellure naturel), suivi de 126Te (18,8 %). Le tellure partage ainsi cette caractéristique avec l'indium et le rhénium d'avoir des radioisotopes naturels plus abondants que ses isotopes stables. La masse atomique standard attribuée au tellure est de 127,60(3) u.

Occurrences dans les milieux naturels, minéralogie et géologie

Le clarke est 0,002 g/t. S'il est à l'origine d'un corps simple naturel, il est surtout associé à des éléments chalcophiles, en particulier Au, Ag, Fe, Hg, Se, As, Sb...

Te corps simple d'aspect métallique

Le tellure se caractérise par une grande diversité minéralogique : on connaît 158 minéraux tellurés, ce qui est exceptionnel pour un élément aussi peu abondant dans la croûte terrestre. Les ions (poly)tellurites ou les tellurates, stables en milieu très alcalin, sont toutefois très rares dans la nature.

Il n'existe que très peu de minerais importants. La tellurite TeO2 est un minéral rare. La tellurite appelé autrefois tellurine est l'oxyde de tellure ou anhydride tellureux naturel.

Gisements

Le tellure est aussi trouvé souvent en combinaison avec l'or Au, le plomb Pb, le bismuth Bi, l'antimoine Sb...

Le gisement de tellurure le plus profond qui soit connu est à 2 690 mètres sous terre dans le bouclier canadien. Il est associé au bloc 123A et l'extraction aurait dû débuter en 2012. [citation nécessaire] Une confirmation est obtenue à la suite de la découverte de tellure à 2 990 mètres de profondeur dans une « carotte » de forage au diamant de calibre BQ[Quoi ?]. Sa qualité de plus grand gisement de tellure semble se dessiner avec la présence de ces mêmes tellures à 2 590 mètres. Le plus intéressant est que ces tellures, contrairement aux hautes teneurs en or[Quoi ?], ne semblent pas bouger dans l'espace et sont donc beaucoup plus faciles à cibler et à extraire pour un ingénieur.

Un indice sous le niveau 311 (3 110 m de profond) montre de possibles tellurures carbonifères. Soumis à de fortes pressions, de possibles diamants bruts pourraient ainsi s'y retrouver, même si on les retrouve habituellement entre 120-150 km de profond. Il se retrouve dans une matrice de porphyroblaste. Ce serait le premier gisement aurifère-diamantifère au monde[citation nécessaire].

Structure interne d'une boule de tellure

Corps simples et corps composés chimiques

Le tellure peut être rapproché du sélénium. Plus lourd, il s'en distingue par un caractère plus métallique. Notez qu'il a été, à l'instar du sélénium, trouvé presque partout à la Belle Époque dans les chambres à plomb lors de l'ancienne fabrication de l'acide sulfurique, par exemple par le chimiste anglais Edward Divers expatrié au Japon.

Le corps simple, ses propriétés et sa chimie de base

Le corps simple tellure polymorphe existe essentiellement sous la forme grise, à savoir un corps d'aspect métallique, semi-conducteur cassant, blanc bleuâtre, parfois blanc gris, lamelleux et fragile dans la nature. Ce corps cristallin de maille hexagonale, de densité moyenne 6,25 et fondant avant 500 °C est encore nommé tellure natif par les minéralogistes puisqu'il appartient la catégorie des éléments natifs[9]. Le tellure brun, amorphe et bien plus rare, se transforme à température ambiante en tellure gris métal hexagonal.

Tellure natif sur sylvanite.

Le tellure gris obtenu et purifié au laboratoire est le plus souvent un métalloïde ou semi-métal argenté, parfois gris acier, cassant et facilement pulvérisé (poudre grise à brunâtre) à odeur d'alliacée[10]. Sa masse volumique avoisine 6,23 g·cm-3 à 20 °C.
En effet, malgré son éclat ou aspect métallique, ses propriétés de conduction de la chaleur et de l'électricité sont médiocres. Il s'agit d'un semi-conducteur. L'énergie d'activation (apportée par le photon) est de l'ordre de 0,31 e.V. La mobilité électronique est de l'ordre de 1 100 cm2/volt/s dans la théorie de bandes.

Son point de fusion est de l'ordre de 449,6 °C et son point d'ébullition dépasse 988 °C ou 987,85 °C. Le tellure se vaporise au rouge. Sa densité de vapeur est élevé.

Ce corps simple cristallin, formé de longues chaînes en hélice de Ten, se caractérise par des liaisons essentiellement covalentes, il est relativement stable. Toutefois, fortement chauffé, le tellure s'enflamme à l'air en donnant principalement de l'anhydride tellureux TeO2[11]. Sa combustion dans l'air génère une flamme bleue. Ses particules finement dispersées forment un aérosol explosif dans l'air. L'explosion peut être déclenchée par un équipement électrique défectueux ou par n'importe quel d'un point chaud, ses explosions de poudre, souvent secondaires, peuvent être dévastatrices.

Le tellure liquide attaque le fer, le cuivre et l'acier inoxydable, par exemple type 10/18.

Insoluble dans l'eau et dans l'acide chlorhydrique, le tellure se dissout dans les acides oxydants, par exemple dans l'acide nitrique et dans l'eau régale, et dans les bases.

Il existe un test de détection chimique classique, en complément du test de flamme vert pâle. L'addition d'acide sulfurique concentré provoque une précipitation de sulfite de tellure rouge ː

Te solide cristal + H2SO4 aq liquide fumant concentré → TeSO3 poudre de sulfite de Te rouge

Alliage

Les associations du tellure avec les métaux et l'hydrogène sont nommées par tradition tellurures. Le corps simple forme des alliages avec le fer, l'acier et la fonte, mais aussi le cuivre et le plomb, l'or et l'argent, le cadmium et le zinc.

Le tellure graphique est un tellurure naturel d'or et d'argent.

Chimie du tellure

Le tellure présente un caractère semi-métallique affirmé, son électronégativité de l'ordre de 2,1 est plus faible que celles du S (2,5) et du Se (2,4). La réactivité du Te est moyenne par rapport à ces derniers corps simples[12].

L'anion tellurure Te2- de rayon ionique 2,21 Å est beaucoup plus volumineux que l'anion séléniure correspondant ou encore l'anion sulfure.

Le tellure réagit avec l'oxygène, il brûle à l'air pour engendrer le dioxyde de tellure, solide très peu à quasi-insoluble dans l'eau caractérisé par un réseau ionique. Cet anhydride tellureux est attaqué par des acides oxydants. Il réagit avec les alcalis pour donner des tellurites neutres, des bitellurites et des tétratellurites.

H2TeO3 n'existerait pas, mais l'ion tellurite TeO32- est observé en présence de bases fortes. Les structures analogues à l'acide sulfurique H2SO4 ou sélénique H2SeO4 n'existent pas. Mais l'acide tellurique de formule Te(OH)6, est obtenu directement l'action d'oxydants puissants sur le corps simple solide Te ou le dioxyde de tellure. Cet acide, d'ailleurs faible (pK de l'ordre de 7), se caractérise par l'ion Te6+ de très faible rayon ionique 0,56 Å au centre d'un octaèdre régulier dont les sommets sont occupés par des ions hydroxyles OH-. Le cation hexavalent représente l'état le plus excité d'un point de vue quantique, il démontre une hybridation sp3 d2. Il s'agit d'un composé covalent, assez volatil et oxydant, à l'instar de TeF6 facilement hydrolysable par l'eau.

À l'instar de l'anhydride sélénieux, l'anhydride tellureux est décomposé par l'acide sulfureux et le gaz hydrogène sulfuré. Dans le premier cas, le corps simple tellure peut être obtenu directement, mais dans le second cas, le chimiste obtient des sulfures de tellure, du type TeS2 et TeS3, acides vis-à-vis des sulfures alcalins.

Il se combine avec l'hydrogène ou un grand nombre de métaux pour former au sens large des « dérivés telluriques », comme le tellurure d'hydrogène H2Te, un gaz nauséabond à température ambiante, plus acide et plus instable que H2Se, peu soluble dans l'eau et toxique, ou le nombre exceptionnel de tellurures métalliques, à commencer par le tellurure de sodium Na2Te et le tellurure de potassium.

H2Te se prépare comme H2Se. Il se dissocie sous l'influence de la chaleur en magnifiques cristaux de tellure, obtenu en général en dessous du point chaud de 500 °C. Le chimiste Alfred Ditte a montré que ce gaz réactif se décomposait à l'air, tout comme les tellurures alcalins.

Il n'existe pas de polytellurures d'hydrogène stables.

Utilisation du corps simple et ses associations (alliages)

Combinaisons

Liste de tellurures ː

Les tellurures désignaient autrefois les sels de l'acide tellurhydrique.

Il n'existe pas de polytellurures d'hydrogène.

Autres combinaisons avec des non-métaux ː

  • halogénures de tellure stables
fluorures Te2F10, TeF4, TeF6
chlorures TeCl2, TeCl4
bromures TeBr2, TeBr4
iodures TeI4
  • oxydes
monoxyde de Te TeO
TeO2 insoluble dans l'eau.
TeO3.
  • sulfures
TeS2 rouge à brun
TeS3

Notes sur les principaux oxydes TeO, TeO2, TeO3, les acides et les ions correspondants.

Les tellurites et les polytellurites désignent les sels acides ou neutres obtenu après attaque des bases fortes sur l'anhydride tellureux TeO2. L'acide tellurique rarement observée s'écrirait H2TeO3 et l'ion tellurique correspond à TeO32-. Liste de tellurites

Les tellurates, très rares, désignaient les sels de l'anhydride tellurique TeO3.

Les halogénures peuvent s'hydrolyser, par exemple

TeF6 (en) gaz + 6 H2O eau liquide → 6 HF + H6TeO6 poudre humide qui par fort asséchement, se décompose
H6TeO6 → TeO6 + 3 H2O vapeur

Ils peuvent de nombreux complexes, par exemple TeCl6 2- avec l'ion chlorure apporté par l'acide chlorhydrique ː

TeCl4 gaz + HCl aq → H2[TeCl6] poudre humide qui par fort asséchement, se décompose

Il est possible d'obtenir de manière similaire l'ion complexe TeBr6 2-.

Utilisation des composés

  • Le tellure, sous forme de composé par exemple d'oxyde de tellure, est utilisé dans certains verres de chalcogénure[13] dédiés à l'optique infrarouge.
  • Vulcanisation du caoutchouc : le diéthyldithiocarbamate de tellure. Il entre sous divers composés dans la formulation des principaux procédés de vulcanisation. Te[S2CN(C2H5O)2]4 est utilisé comme catalyseur.
  • colorants en céramique
  • Identification bactériologique : les Staphylococcus aureus sont capables de réduire le tellurite en sels de tellure. Voir Gélose Baird Parker.
  • Les composés de tellure sont largement utilisés dans la chimie organique synthétique pour la réduction et l'oxydation, la cyclofonctionnement, la déshalogénation, les réactions de génération de carbanion et l'élimination des groupes protecteurs[14]. Les composés organométalliques sont des intermédiaires dans la synthèse d'amines, de diols et de produits naturels[15],[16].
  • Le tellure est un constituant clé des catalyseurs à base d'oxyde mixte à haut rendement pour l'oxydation sélective du propane en acide acrylique[17],[18],[19],[20].
  • Le tellure peut être utilisé dans détecteur d'ammoniac[21]
  • Les tellures d'alkyle sont parfois utilisés en fongicide, algicide, parasiticide, en usage dispersif.Le tellure est un oligo-élément non essentiel; Son rôle biochimique n'est pas complètement compris[22].

Toxicité, écotoxicité, précautions

Corps simple

L'inhalation provoque une somnolence, des maux de tête et des nausées, associés à une sécheresse de la bouche et un goût métallique. L'inhalation d'une dose infime de tellure donne une haleine et une odeur corporelle ressemblant à celle de l'ail[23].
Le contact avec l'œil se traduit par un rougissement de l'œil et des douleurs oculaires.
L'ingestion induit des douleurs abdominales, une constipation et des vomissements.

La valeur d'exposition admissible dans l'air est de 0,1 mg/m3 d'air (ACGIH 1999)[24],[25].

Corps composés

La plupart de ses composés sont toxiques, avec des atteintes au foie et au système nerveux central. Certains pays ont produit des normes spécifiques[26].

Production annuelle

La production mondiale s'élèverait entre 250 tonnes par an et 1 000 tonnes par an, principalement extraites des résidus de traitement du plomb et du cuivre, en même temps que le sélénium.

Dans les années 1990, la production de tellure était contrôlée par quatre pays principaux, soit les États-Unis, le Canada, le Japon et le Pérou. La production annuelle, associée à celle de sélénium, était estimée de l'ordre de 1 000 tonnes, pour une valeur de 1200 F la tonne.

Les ingénieurs chimistes, à la suite Elias Anton Cappelen Smith, l'ont extrait des boues anodiques des minerais raffinés de cuivre.



This article uses material from the Wikipedia article "Tellure", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry