Le passé exact de Deadpool reste flou, et plusieurs versions se sont succédé. Deadpool, connu sous le nom de Wade Wilson, perd son père à l'âge de 5 ans. Une autre version veut que son père l'ait abandonné jeune. La plupart de ses premières versions relatent toutes une enfance difficile. Cependant, la version la plus récente veut que ses parents aient toujours été en vie et qu'il ait eu une enfance normale. Dès ses 19 ans, il travaille en tant qu'assassin pour une cellule secrète de la CIA. Se sachant condamné par de multiples tumeurs, il accepte de servir de cobaye au Département K Canadien dans le cadre du projet Arme X. L'expérience échoue et, considéré comme un rebut, il sert de cobaye au professeur Killbrew qui, par jeu et par plaisir sadique, le dote du même pouvoir d'autoguérison que le mutant Wolverine, un de ses principaux ennemis. La greffe réussit mais détruit sa peau qui prend un aspect rongé et craquelé. Dans cet institut, son seul ami est tué par Ajax (le professeur en question) après que Deadpool se fut moqué de son nom « Francis ». Ajax arrache alors le cœur de Deadpool pour le tuer, mais celui-ci, dans un instinct de vengeance, le fait repousser et part se venger.
Il prend alors le nom de "Deadpool" (littéralement la Cagnotte de la Mort en anglais) en référence au jeu pratiqué par les gardiens du Département K qui misaient sur le prochain patient à mourir, Wilson se présentant alors ironiquement comme « le roi de la Deadpool ». Après son évasion du Département K, Wilson reprend son activité passée de mercenaire.
Il est kidnappé et utilisé comme arme par un homme nommé Butler à peu près à cette période, ce dernier lui lavant le cerveau à répétition et lui faisant même oublier qu'il a eu une fille, Ellie.
C'est à cause de ces lavages de cerveaux que Deadpool deviendra pendant un temps foncièrement mauvais, violent et sadique.
Sa route croise souvent celle des autres héros Marvel pour qui il n'éprouve que dédain, mépris ou hostilité franche (tout dépend de son contrat du moment). Il a été un moment l'homme à tout faire de Tolliver, et de ce fait est entré plusieurs fois en conflit avec Cable et ses partenaires. Bien qu'il fût l'ennemi de l'équipe de ce dernier et X-Force, il a eu une idylle avec Cyrène, la fille du Hurleur. Par la suite, dans la série Cable & Deadpool, Deadpool fit équipe avec Cable entre autres sur son île volante. Ils se lient d'amitié au fil de la série.
Après avoir essayé d'entrer chez les X-Men, il a finalement été recruté par Wolverine pour entrer dans l'équipe X-Force. Quand l'équipe fut démantelée, il fut convié par Thunderbolt Ross à rejoindre sa nouvelle équipe.
Depuis Marvel Now, il essaie d'agir en héros, le poussant à combattre pour le bien (mais toujours à sa manière). En résultat de cela, il se retrouvera avec l'esprit d'un agent du Shield, Preston, enfermé dans sa tête. Il apprendra aussi qu'un homme, Butler lui a lavé le cerveau pendant des années pour effectuer de basses tâches (cela ayant entraîné des troubles de la mémoire et des crises psychotiques). Dans sa quête de vengeance, il se découvre une fille cachée, Ellie, dont il n'arrive pas à sauver la mère. À cette période il épouse aussi Shiklah, la reine des monstres. Avec maintenant une famille et des gens qui l'aiment (là où il avait toujours été rejeté à quelques exceptions près), il décide alors d'arrêter sa carrière de Deadpool, juste avant sa mort durant la destruction de l'univers Marvel.
Suite à la reprise de l'univers Marvel au lendemain de l'événement Secret Wars, on retrouve plusieurs mois après les événements précédents un Deadpool célèbre et adulé, membre des Avengers et possédant un groupe de Deadpools travaillant pour lui. Il commet des actes héroïques gratuits mais tient à garder l'image d'un mercenaire qui fait tout pour l'argent aux yeux du public. Toutes ces activités font qu'il délaisse sa fille Eleanor, allant même jusqu'à se servir d'elle comme appât pour attirer un traître parmi ses mercenaires.
Personnalité
Deadpool est un psychopathe, mégalomane, complètement imprévisible et très arrogant. Il est également capable d'une grande cruauté physique et mentale. Il n'hésite pas à séquestrer dans sa maison un temps une vieille aveugle, Al, pour qu'elle lui serve d'esclave, de confidente, d'oreille attentive et inoffensive à ses tourments, ainsi qu'à son goût pour les blagues douteuses.
Sa maison de San Francisco n'a pas de serrure, certains murs intérieurs recèlent les corps des malheureux à qui Al, sa captive, a tenté de demander de l'aide. Une pièce spécifique, au grenier, ne sert à Deadpool que lorsque ce dernier est au summum de sa confusion mentale. Il n'hésite pas à y enfermer Al et son plus proche ami pour leur faire comprendre qu'une prochaine erreur leur coûtera la vie.
Son aventure avec la méga-corporationLandau, Luckman et Lake, qui s'achève sur un fiasco relatif, le convainc cependant de changer de vie avant de se perdre définitivement. Il libère Al de sa servitude et tente de se lancer dans des missions plus « humanitaires » mais tout aussi lucratives.
Après de longs moments sans nouvelles de la part de l'anti-héros, Deadpool entre en jeu dans le comics « Weapon X. ». Le projet Arme X a été relancé avec de nouveaux et d'anciens protagonistes, dont Deadpool. Lorsqu'il se rend compte que le programme n'a pas changé niveau cruauté, il décide de le démanteler à lui tout seul. Il subit toutefois un échec cuisant, et est tué par le nouveau directeur.
Plus tard, Thanos, maladivement amoureux et jaloux, le ressuscite et le rends immortel pour l'empêcher d'avoir une idylle avec Dame Mort, sa bien-aimée. Son retour des morts le rend encore plus déjanté, il a des hallucinations délirantes et un dédoublement de personnalité très important.
Durant la période Marvel Now, il essaie de nouveau d'être un héros, tentant alors d'être engagé chez les Avengers (dont il devient membre "honoraire") et se rapproche des X-Men, commençant à entamer des relations plus amicales avec eux. À la suite d'un grand nombre de révélations, comme le fait qu'il ait été drogué pour servir d'arme, qu'il a lui-même tué sa famille ou qu'il a une fille cachée, et avec l'influence positive de l'agent du SHIELD Preston, il se rend compte qu'il n'est pas vraiment un tueur dans l'âme et tente de se racheter. Les événements du crossover Marvel Axis, durant lesquels Deadpool voit une partie plus pacifique de son âme (Zenpool) émerger lui ouvre définitivement les yeux, et il réalise alors qu'il ne peut plus jouer le mercenaire meurtrier, faisant alors la paix avec son passé et tournant la page.
Pouvoirs et caractéristiques
Deadpool possède le facteur de guérison le plus efficace de l'univers Marvel. Il est dérivé de celui de Wolverine : il peut donc guérir de blessures mortelles quasiment instantanément. Mais sa faculté de régénération surpasse parfois celle de Wolverine pouvant notamment faire repousser ses membres. Deadpool peut même survivre à des décapitations et même à des désintégrations. De ce fait, il vieillit aussi plus lentement, pouvant vivre des centaines d'années, et ne peut pas se saouler.
Sa force et ses réflexes sont bien plus élevés que ceux d'un humain normal sans être surhumains pour autant.
C'est un des meilleurs combattants au corps-à-corps de l'univers Marvel.
Deadpool est un véritable assassin d’élite excellant dans l'utilisation de n'importe quelle arme. Il a par exemple déjà tué 4 personnes avec un simple crayon à papier. Ses armes de prédilection sont deux sabres qu'il manie avec une dextérité très impressionnante. C'est aussi un tireur d'exception capable de tuer ses cibles avec une précision hors norme.
Malgré son manque évident de finesse, il sait faire preuve d'une intelligence déconcertante. Il lui arrive ainsi d'élaborer des plans très ingénieux d'une grande complexité tout en prenant grand soin de leur mise en scène.
Deadpool possède un sens de la repartie dépassant largement les limites de la bienséance sociale. Il adore faire des jeux de mots et des remarques vaseuses en toutes circonstances et son humour très douteux est plus que noir.
Enfin, Deadpool est un des très rares personnages des comics Marvel à être conscient de se trouver dans un comics. Ainsi, lorsqu'on lui demande « où on en est », il lui arrive de répondre « Eh bien, planche 24, case 7. » Cette « comic awareness » (en français, « perception de la bande dessinée » ; le terme est un jeu de mot avec cosmic awareness, pouvoir existant dans l'univers Marvel) est présentée comme un pouvoir par les scénaristes. Les autres personnages interprètent simplement cela comme une marque de folie de Deadpool, mais le lecteur se rend compte que le pouvoir de Deadpool lui permet de savoir des choses qu'un fou ne pourrait deviner : lors d'une rencontre avec Spider-Man, on découvre par exemple que son pouvoir lui permet d'être au courant d'une intervention de Mephisto dans la vie de Spider-Man, alors qu'aucun personnage des comics n'est censé le savoir.
Mais le pouvoir le plus illustre de Deadpool est sans aucun doute, et de loin, son don unique d'exaspérer rapidement son entourage.
Il est à noter que contrairement aux autres mutants qui sont nés avec le Gène X, la mutation de Wade a été artificielle.
Entourage
Al
Vieille femme aveugle mais pas inactive, elle est liée on ne sait trop comment à Captain America (qu'elle a certainement rencontré dans sa jeunesse). Elle est un temps retenue prisonnière par Deadpool qui en fait son esclave à tout faire. Elle a renoncé à tenter de lui échapper en s'apercevant que ceux qui l'aident sont éliminés sans remords par son geôlier. Leur relation est un mélange étrange de dépendance psychologique mutuelle, de franche servitude et d'amour familial assez vachard, les deux parties se faisant régulièrement des tours pendables (Deadpool adore cacher les médicaments pourtant importants de Al, et Al adore saboter les armes de son maître avant qu'il ne parte en mission). Al tente toutefois de stabiliser mentalement Deadpool en l'encourageant sur la voie du Bien, avec un certain succès. Deadpool accepte finalement de lui rendre sa liberté après une dernière crise majeure. On ne sait pas ce qui est advenu d'Al après son départ de captivité.
La Fouine
Ancien ingénieur prodige promis à un brillant avenir, la Fouine a un jour rencontré Deadpool alors en voyage dans le temps, et tout son futur est tombé par terre… Il est devenu avec le temps un bon ami de Deadpool et surtout un très bon concepteur d'armes et de moyens de transports non conventionnels. La Fouine a cependant décidé de couper les ponts le jour où il a connu la face sombre de son ami après être entré dans sa maison sans sa permission. Il a pourtant retrouvé son ancien partenaire en rencontrant un Deadpool amnésique et supposé mort. La Fouine a réussi à lui faire retrouver la mémoire et à combattre T-Ray.
La Mort
Lors de ses multiples expériences de mort imminente, Deadpool a rencontré la mort, dont il est tombé amoureux (ce qui est réciproque ). Cela attisera la jalousie de Thanos qui lui donnera alors le don d'immortalité pour éviter leur amour.
Copycat
Mutante prostituée/tueuse à gage pouvant prendre l'apparence d'une personne, celle-ci fut le contrat de Deadpool. Ils tombèrent cependant amoureux, jusqu'à ce que cette dernière soit assassinée par Dent-de-Sabre.
Cable
Le fils de Scott Summers a été la 1re cible de Deadpool en comics, ainsi que sa 1re apparition. Plus tard forcés à collaborer, Deadpool et Cable formeront un vrai partenariat au fil du temps, faisant de Cable un de ses alliés les plus précieux.
Wolverine
Membre du projet Arme X comme Deadpool, c'est de lui qu'il tient son pouvoir de régénération (bien qu'un peu augmenté par la suite). Ayant connu finalement les mêmes traitements, leur caractère est cependant bien différent, Deadpool énervant Wolverine au plus haut point. Lorsque ce dernier rejoint les X-Men et devient un héros, Deadpool voit en lui un rival et passe son temps à le harceler, entrainant souvent la fureur de Logan. Cependant, avec le temps et avec Deadpool se faisant de plus en plus héroïque, la relation entre les 2 hommes s'est améliorée, Deadpool pouvant alors compter sur lui et Wolverine étant même présent à son mariage.
T-Ray
Mercenaire rival de Deadpool. Les deux hommes ne s'aiment guère et cela se voit. T-Ray est un guerrier aussi efficace que cruel. Il a également un don certain pour les sciences occultes car il use de la magie pour tuer ou se téléporter. Son ambition dans la vie est de se venger de Deadpool alors que ce dernier ne voit pas en quoi il a été une nuisance. Au fur et à mesure de la première série régulière de Joe Kelly on apprend que " Wade Wilson " est un nom d'emprunt et non celui de Deadpool. Il s'agit de la véritable identité de T-ray que Deadpool s'est approprié après avoir cru tuer ce dernier dans le passé. T-ray s'entraîne et vend son âme aux démons japonais afin d'acquérir plus de pouvoirs et pour se venger du mercenaire disert. Il révèle que Deadpool se faisait appeler Jack avant d'usurper l'identité de Wade Wilson.
Eleanor
Récemment dans la série « le bon, la brute et le truand » avec Captain America et Wolverine, nous avons appris l'existence d'un nouveau personnage : la fille de Deadpool. En effet, Deadpool aurait eu une relation avec une fille du nom de Carmelita Camacho, dans la salle de jeu de l'Homme Blanc, un méchant que Deadpool a affronté au côté de Powerman et Iron Fist. Après avoir vaincu l'Homme Blanc, Deadpool montre son vrai visage à Carmelita qui s'enfuit en courant, enceinte du mercenaire. Il apprendra l'existence de sa fille bien longtemps après, de la bouche de Butler, qui n'est autre que l'homme qui a guéri Deadpool et lui a donné ses pouvoirs, Carmelita étant alors morte et poussant Deadpool à assumer ses responsabilités de père.
L'agent Preston
Lors des débuts de Deadpool en tant que gentil, les présidents zombis commencèrent à envahir les États-Unis, et l'agent du SHIELD Emily Preston lui demanda alors de les traquer. Malheureusement, elle sera tuée par le président Washington qui lui tordit le cou. Heureusement, Michael le nécromancien put capturer son esprit et le placer dans la tête de Deadpool. Preston suivit malgré elle notre héros pendant quelque temps, incluant son voyage en Corée. Au bout de quelques mois, les scientifiques du SHIELD arrivèrent a la replacer dans un L.M.D.
Shiklah
Reine des monstres du monde souterrain de New York et immortelle, elle est réveillée de son sommeil éternel par Deadpool sur ordre de Dracula pour un mariage arrangé. Cependant, pendant le trajet, Deadpool et elle tombèrent amoureux, au grand dam de Dracula, et se marièrent.
Evil Deadpool
Clone malfaisant et raté de Deadpool, composé de morceaux de Deadpool le rendant difforme et vouant une haine viscérale à ce dernier.
Deadpool Corps
Groupe composé de Deadpool gentils d'univers parallèles et travaillant parfois avec Deadpool. Il est principalement composé de Lady Deadpool (un double féminin), Kidpool (un double enfant), Dogpool (un double chien) et Têtepool (une tête zombie). Ils mourront tous lors de l'événement "Deadpool Kills Deadpool" face aux Deadpool Corps malveillant, laissant Deadpool comme seul Deadpool dans tout le Multivers.
Dans Identity Wars, Deadpool de la continuité principale rencontre Deathwish qui lui ressemble énormément à part que son costume a du vert à la place du rouge. Les deux s'entendent à merveille. Wade Wilson pense qu'il s'agit d'une version alternative de lui-même, alors Deathwish est en réalité une version alternative de Victor Von Fatalis. Lorsque Deathwish est tué par Death Mask, son ancien employeur qui ressemble au Docteur Fatalis, Wade Wilson jure de le venger. Lorsqu'il confronte Death Mask, il apprend alors que ce dernier est le Wade Wilson de cette réalité.
En France, on peut retrouver cette histoire dans le Marvel Universe 5 : Identity wars, sortie en 2012.
Ultimate Marvel
Sur Terre-110, Wade Wilson apparaît comme un extrémiste anti-mutants menant le groupe des Reavers. Il mènera son équipe dans un assaut contre l'Institut Xavier, où vivent les X-Men, pour les capturer et les utiliser comme proies lors d'un jeu télévisé de chasse à l'homme sur l'île de Krakoa. Il capturera Spider-Man en même temps que les X-Men[2]. Il fut presque tué par Kitty Pride, mais survécut[3] et captura Spider-Man une deuxième fois pour le faire participer à une autre émission, Pain Factor, mais sera de nouveau défait par le tisseur.
Il ne possède pas de visage, et son crâne, ainsi que son cerveau, sont visibles à travers une coque de plastique transparente par-dessus laquelle il porte son masque.
En France, on peut retrouver cette histoire dans les Ultimate Spider-Man no 48 et 49, sortie en 2007.
Age of Apocalypse
Sur Terre-295, Wade Wilson a délaissé l'alias Deadpool pour Dead Man Wade, et est l'un des membres des Dark Raiders, une équipe d'assassins aux ordres d'Apocalypse[4]. Il participa à la traque de Diablo jusqu'à Avalon, où, devant la cruauté de Wade envers les civils, son coéquipier Damask se retourna contre lui. Il fut tué par Diablo, qui le décapita en se téléportant avec sa tête entre les mains[5].
Ne portant pas de masque, il exhibe son visage scarifié, ce qui exacerbe son masochisme. Sa coéquipière Danielle Moonstar ne se privera jamais de lui infliger des punitions corporelles à tout bout de champ.
En France, on peut retrouver cette histoire dans les Titans no 208 à 211, sortie en 1996, ainsi que toute l'histoire de Age of Apocalypse en quatre tomes édités par Panini Comics en 2008 puis réédités en 2012
Marvel Zombies
À partir de Terre-2149, la version zombifiée de Deadpool fut transportée sur Terre-616, le monde « normal », et s'en prit à Jennifer Kale[6]. Son corps fut complètement déchiqueté par Wundarr l'Aquarian, mais sa tête, toujours vivante de par son état de zombie, réussit à échapper à l'A.R.M.O.R. Renommé Têtepool, il fut capturé par l'organisation criminelle A.I.M., qui prévoyait de l'utiliser pour répandre le virus sur la Terre-616, et rencontra Bill pendant son vivant qui le sauva dans le but de le ramener dans son univers d'origine grâce à un portail de multiverse[7].
Têtepool réapparaît dans la série Prelude to Deadpool Corps, où il rejoint l'équipe composée de versions alternatives de Deadpool recrutées lors d'un voyage dans le multiverse, et regroupant Deadpool (Terre-616), Lady Deadpool (Wanda Wilson de Terre-3010), Kidpool (Terre-10330) et Dogpool (Terre-103173), avant de suivre le groupe durant toute la série Deadpool Corps.
Réduit à l'état de tête, le Deadpool de l'univers zombie ne peut pas se déplacer seul, et est généralement porté sous le bras par un autre personnage. Ce n'est qu'à partir de Prelude to Deadpool Corps qu'il arborera un chapeau à hélice qui lui permettra de voler, mais ne remédie pas à ses faibles possibilités de combat, réduites à l'usage de morsures. Il est également souvent représenté comme laissant des bouts de chair zombifiées sur son passage.
Divers
Bien que ses principales idylles sérieuses soient avec des femmes, Deadpool est pansexuel et cultive les running-gags où il drague lourdement de nombreux héros (comme Spider-Man ou Thor).
Il connait presque tous les personnages importants de Marvel.
Deadpool parle un grand nombre de langues, dont notamment la langue des signes.
Il a été originalement créé comme une parodie de Deathstroke, un mercenaire de DC Comics nommé Slade Wilson. Son costume est quant à lui tiré de Spider-Man, Deadpool ayant été présenté comme "un Spider-Man avec des flingues" par ses créateurs.
En plus de son apparence ravagée, Deadpool a des lésions aux cordes vocales, ce qui explique le fait qu'il parle toujours avec une bulle jaune (ou modifiée).
Il a (ou prétend avoir) la phobie des vaches, s'étant même battu avec une.
Deadpool est très souvent présenté avec 2 voix parlants dans sa tête (représentée par une bulle jaune et une bulle blanche). Ceci n'est pas naturel, et est apparu lorsqu'il se retrouva fusionné au personnage Madcap (qui s'exprime dès lors au travers de la bulle blanche). Les voix disparaîtront d'ailleurs lorsque Madcap se trouva séparé de Deadpool définitivement.
Deadpool a développé tout une série de cartes à collectionner recensant tous les super-vilains connus et leurs caractéristiques, cartes dont se sert notamment Squirrel Girl pour combattre le crime.
Apparitions dans d'autres médias
Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section proviennent de la base de données IMDb.
Deadpool apparaît dans le jeu vidéo Marvel VS Capcom 3 en tant que personnage jouable, dans Spider-Man : Dimensions en tant qu'ennemi principal d'un des niveaux du jeu de l'univers Ultimate, dans Marvel Avenger Alliance en personnage jouable disponible sur Facebook et dans Lego Marvel Super Heroes.
Depuis le , en tant que personnage jouable dans le jeu Marvel Puzzle Quest sur plateformes Android, iOS et Steam.
Deadpool possède aussi son propre jeu, Deadpool, sorti le aux États-Unis et le en Europe sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC[8]. Le , il est annoncé que ce jeu-vidéo ressortira sous forme remasterisée sur PS4 et Xbox One le .
Anecdotes
A la toute fin du film X-Men Origins: Wolverine plusieurs scènes additionnelles ont été tournées. L'une d'entre elles concerne Deadpool : gros plan sur les décombres. On aperçoit le bras de Deadpool avec son sabre déployé. Puis le sabre rentre dans le bras qui s'anime et fouille le sol à la recherche de sa tête. Pour la première fois, Deadpool n'a plus la bouche bloquée. Il ouvre alors les yeux d'un coup et regarde fixement la caméra en poussant un « chuuuuuutt… ».
À la suite de cette scène, un film basé sur Deadpool est en préparation avec un scénario très violent et est sortie en « Rated R » c'est-à-dire que les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte, avec toujours dans le rôle principal Ryan Reynolds. Ce film est un reboot total du personnage présenté dans le film X-Men Origins: Wolverine sorti en 2009. Il fait d'ailleurs une référence au film de 2009 en laissant entendre Wade Wilson parler du personnage d'une façon qui reflète l'appréciation du public de l'adaptation de 2009. Le scénario est écrit par Paul Wernick(en) et Rhett Reese(en) (scénaristes du film Bienvenue à Zombieland) et le film est réalisé par Tim Miller. Le film est sorti le 10 février 2016[9].
À la fin du film, dans une scène post-générique, Deadpool annonce une suite avec un nouveau personnage de l'univers Marvel : Cable.
Publications
États-Unis
Séries Principales
Deadpool Vol. 1 #-1-69 (janvier 1997 - Septembre 2002).
Daredevil/Deadpool '97 Annual (septembre 1997)
1998 Annual Starring Deadpool and Death (juillet 1998)
Deadpool Hors série 5 : La Mort de Deadpool[19]15/12/2015 - (ISBN2809454248)
Deadpool Corps
Le Deadpool Corps est une équipe fondée par le Deadpool de la Terre-616 après avoir été choisi par le contemplateur dans le but d’arrêter une entité cosmique qui dévore la conscience du multivers. Il est composé de Deadpool, Lady Deadpool, Kidpool, Dogpool et Têtepool.
Deadpool Corps - 100% Marvel
Numérotation (US)
Publication Française (Panini Comics)
Prelude to Deadpool Corps #1-5
Deadpool Corps 0 : Le club des cinq 18/05/2011 - (ISBN9782809418835)
Deadpool Corps #1-6
Deadpool Corps 1 : A-Pool-Calypse Now 14/09/2011 - (ISBN9782809420364)
Deadpool : Il faut soigner le soldat Wilson (12/01/2011 - 100% Marvel - (ISBN978-2-8094-1737-1) - Contient les épisodes Wade Wilson's War #1-4 - Découvrez les origines de Deadpool et de l'équipe de mercenaires dont il faisait partie avec Bullseye, Silver Sable et Domino. Devant une commission spéciale du Sénat des États-Unis, Wade Wilson devra raconter toute la vérité et rien que la vérité sur un massacre perpétré au Mexique.
Deadpool Pulp(11/01/2012 - MAX - (ISBN978-2-8094-2231-3) - Dernier tome issus de l'univers Marvel Noir, Deadpool Pulp raconte l'histoire du Wade Wilson de la Terre-7207, agent de la CIA durant la guerre froide. Réédité en Marvel Dark le 09/11/2016.
Deadpool : Mercenaire provocateur(02/07/2014 - Marvel Monster Edition - (ISBN978-2-8094-4002-7) - Contient les épisodes Merc With a Mouth #1-13 - Deadpool part en mission en Terre Sauvage pour retrouver une arme biologique capable d’anéantir l'humanité tout entière. Mais sa cible n'est autre que la tête coupée d'un autre Deadpool, venant de l'univers des Marvel Zombies ! Deadpool et Têtepool vont alors faire équipe et affronter des agents de l'Hydra, des dinosaures et des hommes des cavernes. Une saga complète, prélude à la série Deadpool Corps.
Deadpool : La nuit des morts-vivants (08/10/2014 - Marvel Dark - (ISBN978-2-8094-4182-6) - Contient les épisodes Night of the Living Deadpool 1-4 et Deadpool v2 #25 - Deadpool sort du coma et découvre que l'apocalypse a eu lieu en son absence ! Les zombies ont envahi le monde et le mercenaire disert espère ne pas finir dans leurs estomacs. Une mini-série inédite, vibrant hommage au film La Nuit des morts-vivants de George A. Romero. Avec en complément, le bref récit Frappe aveugle.
Deadpool : Le retour du Deadpool-vivant(09/03/2016 - Marvel Dark) - Contient les épisodes US Return of the living Deadpool 1-4 et Deadpool 1000 (II) - Le Mercenaire Disert avait trouvé la solution pour enrayer l’épidémie zombie : tout zombie qui dévorait Deadpool se transformait en Deadpool ! Un remède radical qui va engendrer quelques problèmes…
Deadpool Suicide Kings (17/09/2014 - Marvel Deluxe - (ISBN9782809441734)) - Contient les épisodes Deadpool: Suicide Kings #1-5 précédemment publiés dans Marvel Icons Hors Série 19- Deadpool est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis ! S'agit-il d'une machination orchestrée par son dernier employeur ? Le mercenaire disert doit aujourd'hui blanchir son nom... en évitant d'être capturé ou tué. En effet, Daredevil, le Punisher et Spider-Man sont à sa poursuite !
Deadpool : Les origines (8/10/2014 - Best of Marvel - (ISBN9782809442021)) - Contient les épisodes Deadpool: The Circle Chase #1-4 précédemment publiés dans les Strange 304 à 307 et Deadpool: Sins Of The Past #1-4 (1994) précédemment publiés dans les Strange 308 à 311 - Découvrez les toutes premières aventures de Deadpool datant de 1993 et 1994. Au sommaire, deux mini-séries complètes où le mercenaire se lance dans une quête de romance, d'argent et de destruction ! Il est également la cible d'un ennemi qu'il pensait avoir tué des années auparavant.
Deadpool : Les noces de Dracula (07/01/2015 - Marvel Monster - (ISBN978-2-8094-4624-1) - Contient les épisodes Deadpool: Dracula's Gauntlet #1-7 - Avant de célébrer le mariage de Deadpool et de sa dulcinée dans la revue DEADPOOL 10, découvrez l'histoire de leur rencontre et les secrets que cache leur romance... sanglante ! Dracula embauche Deadpool pour transporter une précieuse marchandise mais le mercenaire provocateur n'a aucune idée des problèmes qui l'attendent ! Avec en invités Blade, M.O.D.O.K., le Loup-Garou et Bob, l'agent de l'Hydra.
La Massacrologie de Cullen Bunn
Marvel Saga 18 (v1) -Deadpool Massacre Marvel (17/05/2013 - Panini Comics - (ISBN978-2-8094-3237-4) - Contient les épisodes Deadpool Kills the Marvel Universe #1-4 et Captain America : Who won't wield the shield ? - Que se passerait-il si Deadpool devenait un tueur en série et s'en prenait à chaque héros de l'univers Marvel ? Comment stopper alors sa croisade meurtrière ? Le mercenaire disert est plus dérangé que jamais dans ce récit où l'horreur remplace l'humour !
Deadpool Massacre Marvel (05/11/2014 - Marvel Dark - (ISBN978-2-8094-4400-1) - Réédition de la collection Marvel Dark contenant les épisodes Deadpool Kills the Marvel Universe #1-4 et Deadpool v3 #1000 (inédit).'
Marvel saga 20 (v1) -Deadpool Massacre les Classiques '(19/11/2013 - Panini Comics -' (ISBN978-2-8094-3755-3)')' - Contient les épisodes Deadpool: Killustrated #1-4 et Lady Deadpool #1 - Après avoir tué tous les héros de l'univers Marvel, Deadpool s'apprête à supprimer les plus grands personnages de la littérature classique ! Tom Sawyer, les Quatre Filles du docteur March, Scrooge, les Trois Mousquetaires, Sherlock Holmes…
Deadpool Massacre les Classiques (12/11/2015 - Marvel Dark - (ISBN978-2-8094-5121-4) - Réédition de la collection Marvel Dark contenant les épisodes Deadpool: Killustrated #1-4.
Marvel Saga 2 (v2) - Deadpool Massacre Deadpool (16/05/2014 - Panini Comics - (ISBN978-2-8094-4231-1) - Contient les épisodes Deadpool Kills Deadpool #1-4 et Shang-Chi: Master of Kung Fu #1 - Retrouvez la fin de la Massacrologie de Cullen Bunn ! Cette fois ci, le mercenaire déjanté s’en prend à…Deadpool ?!
Apparitions
Titans155 - Semic - décembre 1991. Il apparaît dans le chapitre "les nouveaux mutants" où il vient, pour un contrat, tuer Nathan Grey alias Cable. C'est la première apparition de Deadpool dans la version française.
X Force2 - Semic - janvier 1993. Deadpool est embauché pour surveiller un chargement mais est attaqué par Arme X (Kane).
X Force4 - Semic - avril 1993. On voit juste sur quelques pages, au début, Deadpool ramener "Le Fléau" (Caïn Marko) et Tom Cassidy par téléportation à son commanditaire Tolliver.
X Force6 - Semic - juillet 1993. On voit juste Deadpool sur la dernière page avec Tolliver qui lui demande d'aller retrouver Domino.
X Force7 - Semic - 1993 (ISSN1241-0039). Deadpool arrive chez les X-Force . Après un combat il laisse Domino blessée mais vivante.
X Force8/9/12/13 (prologue au premier arc Deadpool (Strange 304 à 307) - Semic - novembre 1993 à septembre 1994. Deadpool apparaît à la fin (dernière page) du volume 8 où il vient terminer un contrat (celui commencé dans Titans 155) pour tuer Cable mais il échoue dans le volume 9. Dans le volume 12 et 13, il recherche qui l'a roulé.
X-men1 - Panini France - Février 1997. Deadpool est utilisé comme cobaye pour des expériences qui permettraient de trouver un remède au Virus Legacy. Il est cependant délivré par Wolverine et Maverick.
X-Force27 - Marvel France / Panini France - Mars 1997. Deadpool tente de libérer Cyrène (Thérésa Rourke) de l'institut Weisman mais finit prisonnier.
Marvel Méga4Onslaught Phase 2 - Marvel France / Panini France - janvier 1998. Cyrène vient libérer Deadpool de l'institut Weisman où elle l'avait laissé. Chapitre US X-Force 56.
Marvel Magazine23 - Marvel France / Panini France - décembre 1998
X-Force40 - Marvel France / Panini France - février 1999 (ISSN1241-0039). On aperçoit Deadpool sur une page seulement, il vient rendre visite à Cyrène au Salem center et tombe sur on ne sait quoi (voir X-men 26 de noté).
X-Force42 - Marvel France / Panini France - avril 1999 (ISSN1241-0039). On voit sur une case d'une page seulement, Deadpool au Hellhouse.
Marvel Super Heroes56
Marvel Magazine37 - Marvel France / Panini France - février 2000
Wolverine77 - Marvel France - Mai 2000
Wolverine94 - Marvel France - Octobre 2001
Wolverine106/107/108/109 - Panini Comics (Arc L'arme X) - octobre/novembre/décembre 2002 et janvier 2003
Wolverine Spécial - mai 2009 (ISBN9782809406566). Panini Comics a offert à ses lecteurs cet album inédit en France pour l’achat de deux titres X-Men ou Wolverine. Contient : Cable & Deadpool #43 & 44 US
Wolverine179-182Cible : Mystique! - décembre 2008 / janvier 2009 / février 2009 / mars 2009. Wolverine : origins #21 à 24 US
Wolverine183Old Man Logan(1/8) - avril 2009. Wolverine : origins #25 qui est la conclusion de l'affrontement de Deadpool avec Wolverine.
Wolverine190Affaire de famille - novembre 2009 (ISBN9782809411461). Le récit est centré sur la vie de Wolverine et ses fréquentations. Deadpool fait une courte apparition.
Spider-Man129, Qui était Ben Reilly ? - Kelly et Canete - octobre 2010 (ISBN9782809416947)
Marvel Icons Hors Série19Punisher/Deadpool - Marvel France, novembre 2010 (ISBN9782809417586)
Marvel Monster : X-Factor1 - février 2011 (ISBN9782809417234). courte apparition dans le chapitre X-Factor #200 US inclut dans ce relié.
Wolverine205Sept contre un (3) - février 2011. Courte apparition dans le chapitre Wolverine Origins #45 inclut dans ce magazine.
Marvel Heroes (v3) 2Hulk : Ni Homme ni bête - mars 2011 (ISBN9782809418385). Courte apparition dans le chapitre Hulk #21 US inclut dans ce magazine.
X-Men Universe1Le retour du messie (2/7) - mars 2011 (ISBN978-2-8094-1875-0). Apparition dans le chapitre Cable & Deadpool #25 US inclut dans le magazine.
Marvel Top (Revue) 1La bombe humaine - mars 2011 (ISBN9782809418651). Aapparition dans le chapitre World War Hulks #1 US inclut dans ce magazine.
Marvel Top (Revue) 2Les héros - juin 2011 (ISBN9782809421026). On retrouve Deadpool en Hulkpool dans les chapitres Hulked out Heroes 1 et 2 US inclus.
X-Men (V2) 4Le retour du messie (7/7) - juin 2011 (ISBN9782809421163). Apparition dans le chapitre X-Men: Second Coming #2 US inclus. On voit juste Deadpool sur la page qui présente la nouvelle équipe Uncanny X-Force.
La vengeance de Moon Knight2Dernier Solo? - août 2011 (ISBN9782809419832). Deadpool affronte Moon Knight pour un contrat.
100 % MARVEL : X-Men, Origins3 octobre 2011 (ISBN2809420688)
Wolverine (V4) 1 ' - Juillet 2013 (ISBN9782809434057). Deadpool essai de se faire embaucher dans l'équipe de Wolverine et ses X-Men. Seulement visible sur 2 pages.
Marvel Monster Edition: Civil War- juillet 2007 - Contient les épisodes Cable & Deadpool #30-32
X-Men Universe6La Malédiction des Mutants (3/5) - août 2011 (ISBN9782809421989). On retrouve Deadpool dans la nouvelle équipe des X-Force à la recherche du nouvel Apocalypse. Dans chapitre US Uncanny X-Force #1.
X-Men Universe7La Malédiction des Mutants (5/5) - septembre 2011 (ISBN9782809422122). Deadpool aide à l'affrontement contre les Cavalier d'Apocalypse. Dans chapitre US Uncanny X-Force #2.
X-Men Universe8Servir et protéger - octobre 2011 (ISBN9782809422726). Fin du premier Arc de Uncanny X-Force. Dans le Chapitre US Uncanny X-Force #3.
X-Men Universe10Euphorie - décembre 2011 (ISBN9782809423181) Contient le chapitre US Uncanny X-Force #5.1
X-Men Universe11Nation Deathlok - janvier 2012 (ISBN9782809423785) Contient le chapitre US Uncanny X-Force #6 & #7
X-Men Universe12Conséquences involontaires février 2012 (ISBN9782809423907) Contient le chapitre US Uncanny X-Force #8 & #9
X-Men select1Fear itself - février 2012 (ISBN9782809423969) Contient le chapitre FearItself: Uncanny X-Force #1-3
Autre Univers Marvel:
X-treme X-men12Second Front - Marvel France - juin 2003. Dans l'équipe des "Exilés" sur le chapitre "Un nouveau coq dans le poulailler (1/2)"
X-treme X-men13Mission D'infiltration - Marvel France - juillet 2003. Dans l'équipe des "Exilés" sur le chapitre "Un nouveau coq dans le poulailler (2/2)"
Ultimate Spider-Man48-49Deadpool vol. 1-2 -Marvel France - février 2007-avril 2007. Contient les chapitres US #91-94.
X-men : L'ère d'Apocalypse1 - Best of Marvel - Octobre 2005 (ISBN9782845385696) ou Marvel Gold - mars 2012 (ISBN9782809423303). On retrouve un Deadpool appelé "Dead Man Wade" dans cet univers en bien mauvais état dans l'équipe "Pale Riders" qui part à la chasse de l'équipe de X-Men "X-Calibre". Dans les chapitres US X-Calibre #1 et X-Calibre #2