powered by CADENAS

Social Share

Siège de véhicule (16006 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Le siège de véhicule est, comme la selle pour le vélo, l’élément indispensable dans tout véhicule pour d’une part permettre au conducteur de se positionner correctement dans son véhicule et d’autre part assurer le confort des passagers éventuels. Comme dans l’ameublement, les sièges de véhicule se sont adaptés aux types de véhicules, à la sécurité, au confort, à la mode en vigueur, aux exigences économiques, etc., en utilisant toutes les techniques modernes qu’elles soient mécaniques, électriques ou électroniques. L’évolution du siège a suivi celle du véhicule dont il fait partie.
Go to Article

Siège de véhicule

Siège de véhicule

Le siège de véhicule est, comme la selle pour le vélo, l’élément indispensable dans tout véhicule pour d’une part permettre au conducteur de se positionner correctement dans son véhicule et d’autre part assurer le confort des passagers éventuels.

Comme dans l’ameublement, les sièges de véhicule se sont adaptés aux types de véhicules, à la sécurité, au confort, à la mode en vigueur, aux exigences économiques, etc., en utilisant toutes les techniques modernes qu’elles soient mécaniques, électriques ou électroniques.

L’évolution du siège a suivi celle du véhicule dont il fait partie.

Véhicules hippomobiles

On distingue généralement le siège du cocher, souvent relativement sommaire, et les sièges destinés aux passagers. Le siège du cocher est un banc de bois, parfois de métal, qui transmet toutes les vibrations du chemin. Il peut être monté sur des ressorts à lames qui amortissent les secousses.

La qualité des sièges des passagers dépend du type de véhicule et de son usage : bancs de bois disposés longitudinalement (char à bancs) ou transversalement, sièges rembourrés et montés sur ressorts pour les voitures de luxe.

À la fin du XVIIIe siècle apparaissent en Angleterre les premières voitures « de luxe », comme le cabriolet ou le duc, qui ne sont plus menées par un cocher, mais par le propriétaire, depuis le siège principal. Le siège du cocher disparaît alors, ou est amovible dans certaines voitures (duc-victoria).

Véhicules à moteur

Comme pour les véhicules hippomobiles, les véhicules terrestres à moteur (automobiles, autobus, trains, engins agricoles, engins de travaux publics, etc.) ; les sièges ont suivi la même évolution :

  • banc de bois ou métallique ;
  • banc monté sur ressort à lames, silentbloc, coussins sur l’assise et le dossier;
  • siège avec ressorts incorporés ;
  • siège avec âme synthétique souple ;
  • siège inclinable en position couchette ;
  • siège avec appui-tête ;
  • siège à réglage manuel de l’inclinaison de l’assise et du dossier ;
  • siège à réglage électrique ;
  • siège chauffant pour pays nordiques ;
  • siège escamotable pour libérer du volume utile ;
  • siège avec système « airbag » (coussin gonflable de sécurité) latéral incorporé  ;
  • siège avec écran dans le dossier pour passagers arrières.

On trouve par ailleurs :

  • siège baquet, pour les voitures de compétition ;
  • siège enfant, dont la taille varie en fonction de l'âge et conçu pour la sécurité des enfants embarqués.

Pour les véhicules aériens, le siège a également évolué du banc de bois vers un siège plus confortable mais sans passer par toutes les étapes des véhicules terrestres pour des raisons essentiellement de poids et de sécurité :

  • siège en tôle fine avec assise et dossier capitonnés ;
  • siège en tôle nue où le parachute dorsal du pilote et du passager sert de dossier (avion militaire d’observation aérienne);
  • siège éjectable, sur avion à réaction.


Ergonomie et sécurité

D'un point de vue, ergonomique, une partie importante de l'assise est celle sur laquelle repose le bas du dos du passager, c'est-à-dire que la région du corps humain entre le diaphragme et le bassin osseux. Il existe des dispositifs mécaniques pour faire varier la forme de cette zone du siège et l’adapter au contour de la région lombaire du passager en permettant le maximum de confort. En outre, certains sièges sont suffisamment longs pour supporter entièrement les cuisses du passager.

Dans les transports en commun, la directive 2003/20/CE du Parlement européen impose l'usage des ceintures de sécurité dans les autocars qui en sont équipés (ceux qui ont été mis en circulation après le 1er octobre 2001). En France, le Code de la route a été modifié dans ce sens en juillet 2003.

Des sièges spéciaux pour le transport des enfants sont spécialement adaptés pour les véhicules et sont nécessaires pour assurer leur sécurité par la structure particulière des sièges et la présence de ceintures de maintien dont la fonction principale est de retenir les enfants en particulier dans le cas d'un accident ou d’une brusque manœuvre.

Siège baquet

Article détaillé : Siège baquet.

Ce type de siège, rarement conçu pour son confort mais dans un souci de maintien et de sécurité maximum, comporte des bords qui remontent de chaque côté de l’assise et du dossier dans le but essentiel d’envelopper et de maintenir l’occupant. Il permet de bien supporter les accélérations latérales, en empêchant les mouvements du bassin et du torse.

Son assise profonde évite au passager de glisser sous la ceinture de sécurité à enrouleur en cas de freinage brutal, de choc frontal ou de tonneaux. Ce type de siège est particulièrement monté en position avant sur les véhicules de sport ou de compétition et est souvent associé à l'usage d'un harnais quatre ou cinq points pour un résultat optimum (toujours, en compétition).

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Article connexe


Alfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)All-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi R8 (voiture de route)Audi RS4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTBicycletteFourche de bicycletteBlind spot monitorBMXBateauBowl sinkBugatti Veyron 16.4Pare-chocsAutobusAutomobileVoiture (hippomobile)Société des avions CaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă-1910Consolidated PBY CatalinaDefect detectorDeLorean DMC-12DeLorean (Retour vers le futur)Dodge ViperDucati DiavelFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker SpinFord CortinaChariot élévateurFuji FA200 Aero SubaruHélicoptèreJeepJNR Class C62Juno (sonde spatiale)KayakKepler (télescope spatial)Lake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLocomotiveGrumier (camion)McLaren MP4-12CMercedesMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMitsubishiMotocycletteNissanVéhicule tout-terrainOpelPagani HuayraPagani ZondaPorsche 550Porsche 911HéliceRail transportAiguillageFusée (astronautique)14-bisScooter (homonymie)GyroskateShinkansenNavireTraîneauChasse-neigeSpeed limitVoiture de sportSteamrollerVolant directionnelSous-marinSupermarine SpitfirePneumatique (véhicule)Trabant Tracteur agricoleTrainTricycleCamionMoteur V8CamionnetteVolkswagenChariotWright Model B et suivantsYachtTraction (automobile)Circuit (déplacement)Compétition automobileBalançoireModel carTorque limiterChâssis (automobile)Siège baquetPendulum carAccident de la routeAutomobile safetyCeinture de sécuritéStock-carStirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGrand tourismeLuxury vehicleCoupé (type de carrosserie)Highway (route publique)Ferrari D246Lexus ISCompact executive carAutomobile compacteMid-engine designSport compactKoenigsegg AgeraRenault TwizyVoiture électriquePlug-in electric vehicleVoiture sans permisMinivoitureSalon de l'automobile de FrancfortMcLaren AutomotiveFormule 3Formule (automobile)Open-wheel carAuto Union Type DGrand Prix automobileRoad racingFormule 2Lada NivaFiat 500 (2007)BMW M6BMW Série 6HoverboardHovercarMicro kartShow car

This article uses material from the Wikipedia article "Siège de véhicule", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus