Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Goudron de houille | |
---|---|
Identification | |
No CAS | 8007-45-2 |
No EINECS | 232-361-7 |
Précautions | |
Danger H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) | |
Produit non classifié La classification de ce produit n'a pas encore été validée par le Service du répertoire toxicologique Divulgation à 1,0 % selon la liste de divulgation des ingrédients | |
Numéro index : 648-081-00-7 Classification : Carc. Cat. 1; R45 Symboles : T : Toxique Phrases R : R45 : Peut provoquer le cancer. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S53 : Éviter l’exposition - se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. | |
Groupe 1 : Cancérogène pour l'homme[1] | |
Les goudrons de houille (coal tar), appelé aussi simplement goudron, sont des dérivés houillés de couleur marron à noire, très visqueux, voire solides (brai de goudron). Ce sont des sous-produits de la distillation de la houille lors de la fabrication du coke, ou de sa gazéfaction en gaz de houille. Dans le langage courant, on les confond souvent avec le bitume d'origine pétrolière. Cette confusion est due à l'invention du tarmacadam, ancêtre des revêtements routiers qui était fabriqué à l'origine avec du goudron (tar en anglais). Le tarmacadam est lui-même confondu avec le macadam qui n'est qu'une technique d'empierrement sans goudron ni bitume ; le terme a donné le tarmac des aéroports.
Inflammables, les goudrons de houille sont parfois utilisés pour chauffer ou démarrer une chaudière. Comme la plupart des huiles lourdes, ils doivent être chauffés avant de pouvoir circuler facilement.
Comme le goudron de pin, ils peuvent être utilisés dans les shampooings à usage médical, les savons et les pommades, comme traitement contre les pellicules et le psoriasis, ainsi que pour tuer et repousser les poux. Aux États-Unis, les préparations aux goudrons de houille médicales sont considérés comme médicaments en vente libre (« over-the-counter drug » — OTC) et sont soumises à la règlementation de la Food and Drug Administration. Elles sont vendues par exemple sous les nom de Denorex, Balnetar, Psoriasin, Tegrin, T-Gel et Neutar.
Lorsque les goudrons de houille sont utilisés dans la préparation extemporanée des médicaments topiques, ils sont fournis sous la forme de solution topique de goudron de houille de l'USP, consistant en une solution à 20 % en masse par volume de goudron de houille dans l'alcool, avec en plus 5 % m/v de polysorbate 80[5]; ils doivent ensuite être dilués dans une base de pommade, de la vaseline par exemple.
Ils sont aussi utilisés pour synthétiser du paracétamol.
Les goudrons de houille ont longtemps été employés :
Les goudrons de houille étaient autrefois les principaux ingrédients du Tarmacadam, utilisés avec des laitiers en fer[6].
De nos jours dans la plupart des pays, les goudrons ne sont plus employés en technique routière depuis plusieurs décennies à cause de la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes. On l'utilise parfois encore lorsque l'on veut bénéficier de sa résistance aux hydrocarbures, par exemple dans les stations services ou les aires de stationnement et de ravitaillement d'avions (le bitume, d'origine pétrolière, est soluble dans les hydrocarbures). Cette technique est pratiquement abandonnée partout car elle peut être remplacée par des bitumes modifiés appelés "anti K" (anti Kérosène), des résines, du béton, des liants de synthèse ou issus de la chimie végétale, etc.
Le goudron de houille fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (liste mise à jour en avril 2013)[7].
Selon le Centre international de recherche sur le cancer, les préparations contenant plus de 5 % de goudrons de houille bruts sont dans le Groupe 1 des cancérigènes.
La National Psoriasis Foundation et la FDA considèrent que le goudron de houille est un traitement précieux, sûr et peu coûteux pour des millions de gens souffrant de psoriasis ou d'autres affections de la peau[8].
Les goudrons de houille sont des mélanges complexes et variables de phénols, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de composés hétérocycliques[9]. On compte parmi ceux-ci:
|
This article uses material from the Wikipedia article "Goudron de houille", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification