powered by CADENAS

Social Share

Poignée (serrurerie) (14279 views - Interior Design)

Une poignée (ou « clenche ») désigne une pièce sur laquelle on pose la main pour fermer ou tirer à soi une porte, une portière, ou une fenêtre. La poignée actionne éventuellement un système de fermeture constitué d'un pêne et d'une gâche. La poignée peut prendre une forme ramassée et sphérique, on l’appelle alors « bouton ».
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Poignée (serrurerie)

Poignée (serrurerie)

Une poignée (ou « clenche ») désigne une pièce sur laquelle on pose la main pour fermer ou tirer à soi une porte, une portière, ou une fenêtre[1]. La poignée actionne éventuellement un système de fermeture constitué d'un pêne et d'une gâche.

La poignée peut prendre une forme ramassée et sphérique, on l’appelle alors « bouton ».

Typologie

Avant l’invention du système actuel on utilisait un mécanisme légèrement différent : une clenche, barre de fer avec un pivot qui se bloquait dans un « U » métallique. Ce système se trouve d’ailleurs encore sur certaines anciennes portes[réf. nécessaire].

Fin XVIIIe siècle, en termes de serrurerie, une poignée désigne une pièce sur laquelle on pose la main pour fermer ou tirer à soi une porte, une fenêtre[2]etc. La pièce qui meut le corps d'une espagnolette se nomme aussi poignée - Il en est de diverses espèces comme de différents noms[3]. à savoir :

  • Poignée pleine ou ordinaire pour espagnolette, de première, deuxième et troisième force, selon sa longueur[3].
  • Poignée évidée pour espagnolette - On la désigne d'après la forme des ornements, par feuille de persil, queue de cochon, à la grecque, pour ces poignées[3].
  • Poignée à pointe molle - Poignée dont les deux branches se rivent sur le bois, et qui sert à tirer une porte à soi[3].
  • Poignée à pale - Poignée propre au même usage, mais elle est arrêtée avec deux vis passant dans les deux pattes[3].
  • Poignée à lacet - Poignée qui sert ou à lever des volets de fermeture ou à les mettre en place - Il en est de diverses sortes: les unes sont avec ou sans talon, montées sur des lacets à vis ou à pointe; les autres, qui se nomment à tourillon, sont montées sur une platine avec des lacets roulés ou de forme olive[3].

Description

En position normale, le pêne, qui est relié à la poignée, est bloqué par la gâche et maintient ainsi la porte fermée. Lorsque l'on tourne la poignée, le pêne sort de la gâche et on peut ouvrir la porte. Lorsqu'on lâche la poignée, un ressort la ramène dans la position de fermeture. Cependant le pêne ne revient dans la gâche que si la porte est fermée. Pour cette raison le pêne est biseauté, ce qui permet qu'il reprenne sa place automatiquement si la porte est poussée (ou claquée) sans tourner la poignée.

Régionalismes

Dans certaines régions de France et de Belgique : le mot « clenche » est également utilisé, en souvenir de l'ancien système de fermeture de porte (encore utilisé actuellement sur certaines vieilles portes). La clenche est une barre de métal, ayant à une extrémité un point de rotation fixé dans la porte, l'autre extrémité dépasse de la porte et vient se bloquer dans le mentonnet. La clenche se manœuvre par l’intermédiaire du poucier.

En Belgique et dans le nord de la France, le mot « clinche » (ou « cliche »[4]) est fréquemment utilisé pour désigner une poignée de porte ou la poignée d'un dispositif de fermeture.



This article uses material from the Wikipedia article "Poignée (serrurerie)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art