Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Le tombac ou tombak est le nom de l'alliage de cuivre (95 à 70 %) et de zinc (5 à 20 %) (laiton). Il est blanc quand le zinc est en proportion haute mais jaune quand c'est le cuivre ; on peut y rajouter de l'étain, du plomb ou de l'arsenic pour modifier sa coloration. Le tombac est léger et est facile à travailler à la main, il est plus brillant que le cuivre et est traditionnellement utilisé par les Javanais en remplacement de l'or pour la fabrication d'objets d'art et l'ornementation.
(DIN : CuZn15; UNS : C23000; BS: CW 502L (CZ 102); ISO : CuZn15) Tombac avec une couleur or, très bon pour le formage à froid, la presse, le martèlement ou le gaufrage.
Même caractéristique que le CuZn15 mais avec une couleur légèrement différente.
(DIN : CuZn10 ; UNS : C22000 ; BS : CW 501L (CZ 101) ; ISO : CuZn10) Même caractéristique que le CuZn15 et le CuZn12 mais avec une couleur rouge.
CuZn10- avec 10 % d'arsenic
Un alliage de 95 % de cuivre et de zinc de 5 % très utilisé pour l'émaillage (d'où le nom) au XIXe siècle :
Cuivre 80 %, Zinc 17 %, 3 % étain
Cuivre 85 %, Zinc 15 %, trace d'étain
Cuivre 85,3 %, Zinc 14,7 %
Cuivre 90 %, Zinc 7,9 %, Plomb 1,5 %
Cuivre 97,8 %, Zinc 2,2 %
Le terme dérive du mot javanais tembaga (considéré à tort comme malais) et qui signifie cuivre. Il est entré dans le jargon néerlandais à la suite de la colonisation de l'Indonésie par ces derniers. Le terme a été probablement utilisé de manière générique pour décrire les objets en cuivre, comme les gongs utilisé dans les gamelan indonésien. Il est l'un des très rare mots indonésiens à être utilisé tel quel en anglais, en allemand ou en néerlandais. Le mot a donné tumbaga en espagnol, tambaque ou tambaca en portugais, et tombacco en italien.
This article uses material from the Wikipedia article "Tombac", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification