Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Le magnalium est un alliage de 50 % d'aluminium et de 50 % de magnésium (pourcentages de la masse du produit fini) qui sert surtout en pyrotechnie. Il est utilisé, soit en poudre fine pour fabriquer de la poudre flash, soit en poudre à grains plus gros pour produire des étincelles dans les fontaines et les fusées.
Il est aussi utilisé dans la conception d'alliage pour les smartphones[réf. nécessaire], tel que le Hisense C1.
This article uses material from the Wikipedia article "Magnalium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification