Phylloxéra (Dactylosphaera vitifoliae)
Règne | Animalia |
---|---|
Embranchement | Arthropoda |
Sous-embr. | Hexapoda |
Classe | Insecta |
Sous-classe | Pterygota |
Infra-classe | Neoptera |
Super-ordre | Hemipteroidea |
Les hémiptères (Hemiptera) sont un ordre d'insectes, sous-classe des ptérygotes, section des néoptères, super-ordre des hémiptéroidés. Il comprend près de 100 000 espèces d'insectes suceurs de phloème, comme les cigales, pucerons, cochenilles et punaises. Son existence remonte à plus de 250 millions d'années[1]
Les membres de cet ordre sont caractérisés par :
Le développement est du type hétérométabole paurométabole.
90 % des espèces connues sont phytophages[2].
L'ordre des hémiptères était traditionnellement subdivisé en deux sous-ordres : les homoptères (cigales, cicadelles, pucerons, cochenilles, etc.) et les hétéroptères (punaises). Cette différenciation était basée sur la structure des ailes et la position du rostre. L'ordre est maintenant divisé en au moins 5 sous-ordres, après qu'il a été établi que les familles regroupées dans le taxon homoptera constituaient un groupe paraphylétique.
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2013).
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
This article uses material from the Wikipedia article "Hemiptera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D data - 3D model - 3D library - beetle bug insect