powered by CADENAS

Social Share

Pendentif (bijou) (6701 views - Jewelry)

Un pendentif est un article de joaillerie qui se porte autour du cou ou au poignet. Ce bijou peut prendre de nombreuses formes et être constitué d'un grand nombre de matériaux, incluant les métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses, mais aussi des matériaux plus communs tels que le plastique ou le bois. Les seuls obligations auxquelles doit se soumettre le joaillier sont la nécessité d'un trou ou d'un anneau afin de pouvoir pendre l'objet à une chaîne, et une masse raisonnable afin que l'objet puisse être porté. Comme de nombreux bijoux, la fabrication de pendentifs de fantaisie se prête bien à la philosophie DIY. Ce bijou est à différencier des pendants d'oreille.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pendentif (bijou)

Pendentif (bijou)

Pour les articles homonymes, voir Pendentif.

Un pendentif est un article de joaillerie qui se porte autour du cou ou au poignet. Ce bijou peut prendre de nombreuses formes et être constitué d'un grand nombre de matériaux, incluant les métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses, mais aussi des matériaux plus communs tels que le plastique ou le bois. Les seuls obligations auxquelles doit se soumettre le joaillier sont la nécessité d'un trou ou d'un anneau afin de pouvoir pendre l'objet à une chaîne, et une masse raisonnable afin que l'objet puisse être porté. Comme de nombreux bijoux, la fabrication de pendentifs de fantaisie se prête bien à la philosophie DIY. Ce bijou est à différencier des pendants d'oreille.

Rôle des pendentifs

Les pendentifs peuvent avoir diverses utilités au-delà de la fonction strictement ornementale.

  • Le rôle esthétique est aujourd'hui l'une des principales motivations du port de pendentifs.
  • Le rôle identitaire est également une des raisons fréquente du port de pendentifs. Ceux-ci peuvent être d'origine religieuse (croix, étoile, talisman), mais aussi à connotation sexuelle ou en signe de soutien à certaines mouvances, comme les tendances punk.
  • Le rôle d'amulette est utilisé dans certaines populations.
  • L'affirmation de soi peut-être la raison pour laquelle on porte un pendentif. en effet, de nombreuses bijouteries proposent aujourd'hui des pendentifs personnalisables, sur lesquels on peut par exemple faire graver des initiales. Les pendentifs ont alors un rôle assez proche de celui des gourmettes.
  • Un pendentif peut symboliser un prix ou une récompense. C'est le cas notamment du pendentif de l'Ordre de Cuchulainn, ou de ceux que reçoivent certains chefs scouts Irlandais.

Types de pendentifs

Il existe de nombreux pendentifs, si bien qu'il est difficile de les classer dans des catégories strictes. En effet, la forme et l'usage d'un tel bijou sont choisis au gré de la créativité du joaillier et donc susceptibles de prendre des formes très diverses. Il existe néanmoins quelques pendentifs spécialisés.

  • Le médaillon est un pendentif qui peut s'ouvrir pour révéler une image de l'être aimé en général.
  • Certains pendilia détournées de leur utilisation première peuvent être portés comme pendentifs.
  • Les pendentifs de fantaisie présentent parfois une cage à perle.


This article uses material from the Wikipedia article "Pendentif (bijou)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Jewelry

3D, jewellery,jewelry