powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pompe à engrenages (40390 views - Mechanical Engineering)

Les pompes à engrenages utilisent le profil combiné de deux roues dentées pour transvaser et augmenter la pression d'un fluide. Elles sont exclusivement utilisées avec des liquides. On distingue deux types de pompes à engrenages : "simples" et "internes".
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pompe à engrenages

Pompe à engrenages

Les pompes à engrenages utilisent le profil combiné de deux roues dentées pour transvaser et augmenter la pression d'un fluide. Elles sont exclusivement utilisées avec des liquides.

On distingue deux types de pompes à engrenages : "simples" et "internes".

Engrenage simple

Les roues dentées sont côte à côte et s'engrènent (et tournent donc en sens opposé). Le fluide se loge entre les dents de chacune des roues et la paroi du carter, et ne peut pas revenir entre les deux roues  : ces dernières en tournant entraînent ce fluide à faire le tour par l'extérieur.

Un calcul très approximatif permet de donner un ordre de grandeur de sa cylindrée : Cylindrée en cm³/tr

Avec (mesures en cm) :

  • E=entraxe entre les deux pignons (pignon identiques)
  • L=largeur du pignon
  • H=hauteur de la dent

Elle est surtout utilisée dans l'hydraulique.

NB : a) Le facteur 1/2 traduit que le volume pompé est grosso modo la moitié du volume géométrique généré par le profil d'une dent. En fait il est légèrement supérieur, mais nous intégrons ici la perte d'efficacité résultant des fuites internes (liées aux jeux : entre dents, ainsi qu'avec les parois de la chambre de la pompe). b) Le facteur (E-H) est une évaluation du diamètre primitif de fonctionnement des deux roues identiques qui constituent l'engrenage de la pompe à engrenage.

Engrenage interne

Le principe des pompes à engrenages internes a été inventé par Jens Nielsen, l'un des fondateurs de Viking Pump. Il utilise un rotor et un pignon. Le rotor à denture intérieure entraîne le pignon à denture dans le corps. Quand le rotor tourne dans un sens, il entraîne le pignon créant ainsi un espace qui aspire le produit pompé à l’endroit où les dents se séparent.

Le produit pompé est déplacé entre les dents de part et d'autre d'un croissant, jusqu'à la sortie.

Les pompes à engrenages internes trouvent une application courante dans l'automobile : la pompe à huile nécessaire pour lubrifier l'ensemble des pièces frottantes du moteur, dans les fontaines à eau etc. Son avantage est d'être très silencieuse et de posséder un meilleur rendement volumétrique, surtout à bas régime de rotation.

  • Exemples de liquides pompés :

Hydrocarbures, huiles, graisses, additifs, colles, résines, polymères, mélasses, solvants etc.

Galerie

Fabricants

  • Viking Pump
  • Eco-Gearchem
  • Bosch-Rexroth
  • Parker
  • Alrom
  • Maag Pump Systems (Suisse)
  • Roper Pump Company (USA)
  • Zodiac hydraulics (france)
  • SCHERZINGER Pump Technology (Allemagne)
  • Suntec (France)
  • Broquet (pompes typiques sucreries)
  • Hydac
  • Witte Pumps & Technology (Allemagne)
  • Albany Pumps (Royaume-Uni)
  • Bezares S.A. (Espagne)


This article uses material from the Wikipedia article "Pompe à engrenages", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD