powered by CADENAS

Social Share

Code-barres EAN (7217 views - Classification & Specification)

Le code EAN (European Article Numbering) est un code-barres utilisé par le commerce et l'industrie conformément aux spécifications d’EAN International, organisme aujourd'hui remplacé par GS1. Il est connu en France sous le nom de GENCODE, à tort, puisque GENCOD était le nom de l'organisme français chargé de sa régulation nationale. Historiquement, le code EAN est dérivé du code universel des produits (UPC) développé dans les années 1970 par George Laurer.
Go to Article

Code-barres EAN

Code-barres EAN

Code-barres EAN

Le code EAN (European Article Numbering) est un code-barres utilisé par le commerce et l'industrie conformément aux spécifications d’EAN International, organisme aujourd'hui remplacé par GS1[1]. Il est connu en France sous le nom de GENCODE, à tort, puisque GENCOD était le nom de l'organisme français chargé de sa régulation nationale.

Historiquement, le code EAN est dérivé du code universel des produits (UPC) développé dans les années 1970 par George Laurer[2].

Description sommaire

EAN est un système global destiné à l'identification univoque d'objets. Le code UPC, précurseur des codes EAN, a été englobé dans ces derniers simplement en le préfixant par le chiffre 0 (zéro). Le système UPC s'est rallié au système EAN en décembre 1976[3].

Le numéro EAN identifie des articles ou des unités logistiques de façon unique. Codé sous forme de codes à barres, le numéro EAN peut être lu par un lecteur spécifique, dit lecteur de codes-barres. Le numéro EAN constitue la base de contrôle du flux des marchandises, du fabricant jusqu'au consommateur final.

L'EAN est composé de 8, 13 ou 128 chiffres représentés sous forme de séquences de barres noires et blanches formant un code à barres.

Code EAN 8.
Ce type de code à barres se trouve sur la presque totalité de produits courants (alimentation, vêtements, pharmacies, papeterie, électroménager, etc.). Le code est lu lors du passage aux caisses des commerces et plus généralement au moyen de lecteurs de code à barres qui peuvent être disposés dans les grandes surfaces, à la disposition des clients comme au service des caisses.

Il existe des codes EAN 8 et des codes EAN 13, composés respectivement de 8 ou 13 chiffres :

  • les codes EAN 8 sont réservés à l'usage sur des produits de petite taille (paquets de cigarettes par exemple) ;
  • les codes EAN 13 sont utilisés dans les domaines food et Nonfood
  • Les codes EAN 128 sont un code-barres long pour l'identification numérique de produits et informations alphanumériques

Le système des codes EAN, comme tous les systèmes de codes à barres, fait appel à des notions d'arithmétique modulaire. Sa structure tient compte des contraintes physiques liées aux conditions de leur impression et de leur lecture.

Chacun des chiffres composant l’EAN peut, selon sa position dans le code, avoir trois représentations distinctes nommées :

  • élément A,
  • élément B,
  • élément C.

Les éléments B ne sont utilisés que pour certains types de codes basés sur EAN, quand le nombre de chiffres est suffisant. Ils permettent dans certaines conditions de coder un (voire plusieurs) chiffre(s) supplémentaire(s) sans élargir le code-barres, tout en respectant les mêmes contraintes de lecture.

Les barres verticales noires et blanches utilisées sont des Codes Linéaires dont des barres élémentaires toutes de même largeur, dite largeur élémentaire ou module. Il en résulte que les largeurs des barres verticales sont toutes des multiples de ce module :

  • une barre de largeur 1 correspond à une seule barre élémentaire ;
  • une barre de largeur 2 correspond à 2 barres élémentaires de même couleur ;
  • une barre de largeur 3 correspond à 3 barres élémentaires de même couleur ;
  • une barre de largeur 4 correspond à 4 barres élémentaires de même couleur ;

Les codes à barres sont destinés à être lus à des distances différentes, et donc les lecteurs ne mesurent pas la largeur réelle des barres, mais leurs largeurs relatives, en détectant uniquement les zones de transition selon leur propre référence de mesure.

Cela induit des contraintes élevées sur le codage, car ces lecteurs n’ont au départ aucune information sur la largeur élémentaire utilisée dans le codage. Ils doivent donc la déduire de ce qu’ils captent, et être en mesure de déterminer si ce qu’ils ont détecté correspond à la réalité du codage initial. Par conséquent, le codage intègre plusieurs points de contrôle permettant de régler automatiquement le lecteur aux particularités du support où ces codes à barres sont imprimés, et de vérifier la qualité de cette lecture dans les conditions variables où le lecteur sera utilisé.

Les éléments EAN

Les éléments EAN se caractérisent par une succession de quatre barres (deux barres claires qui alternent avec deux barres sombres) dont la somme des largeurs vaut toujours 7 modules. Chacune de ces barres est elle-même constituée de la juxtaposition de 1 à 4 barres élémentaires de même couleur. Il y a donc au total 7 barres élémentaires dans un élément.

Chaque élément peut être représenté en binaire par une suite de 7 bits :
un X ou 1 correspondant à une barre élémentaire noire,
un _ ou 0 correspondant à une barre élémentaire blanche

Voici les représentations des 10 chiffres comme éléments A, B ou C :

Les éléments ci-dessus peuvent aussi être représentés sous la forme équivalente suivante où seules les largeurs des quatre barres successives (décrites de gauche à droite) sont indiquées (les éléments A et C se distinguent uniquement par la couleur de la première barre) :

chiffre élément A ou C élément B
0 3211 1123
1 2221 1222
2 2122 2212
3 1411 1141
4 1132 2311
5 1231 1321
6 1114 4111
7 1312 2131
8 1213 3121
9 3112 2113

Remarques

La structure du code permet de reconnaître facilement le type d'un élément par sa parité (à savoir si le nombre de 1 est pair ou impair) et par son premier ou son dernier bit :

  • parité impaire, commence par 0, se termine par 1 → élément A
  • parité paire, commence par 0, se termine par 1 → élément B
  • parité paire, commence par 1, se termine par 0 → élément C
  • parité impaire, commence par 1, se termine par 0 → élément incorrect

Les codages B et C d'un même chiffre (donc situés ci-dessus sur la même ligne du premier tableau) sont toujours symétriques l'un de l'autre.

  • Il en résulte que si le code est lu à l'envers, un élément de type B apparaît comme un élément de type C et un élément de type C apparaît de type B.
  • Par contre un élément de type A lu à l'envers est incorrect. Il y a donc toujours au moins un élément de type A dans le code afin de déterminer le sens de lecture : pour le code EAN-8 ce sont tous les éléments de gauche, et pour le code EAN-13, le deuxième élément est toujours de type A.

Le codage d'un même chiffre comme élément C est toujours le complément de son codage comme élément A (les 1 et les 0 sont permutées).

  • il en résulte que si un élément qui devrait être de type A est de type C, c'est que les couleurs sont inversées : blanc → 1 et noir → 0

Il découle des remarques précédentes que le codage EAN permet de lire le code :

  • quel que soit le sens de lecture (c'est pourquoi on peut, à une caisse de supermarché, présenter un produit dans n'importe quelle position) ;
  • quelle que soit la couleur d'impression du code-barres (blanc sur fond noir, ou noir sur fond blanc par exemple).

Le codage EAN peut permettre de différencier 10 caractères distincts (ici, ce sont les dix chiffres de 0 à 9) ; en revanche, elle ne pourrait pas servir à coder des caractères supplémentaires (donc pas de lettre) ; en effet les 20 groupes de 4 chiffres figurant dans le deuxième tableau représentent exactement l'ensemble des 20 permutations possibles de 4 chiffres non nuls telles que la somme de ces chiffres soit égale à 7 :

  • ceci a un lien avec p4(7), le symbole pk(n) correspondant à la fonction partage d'un entier ; en effet
  • p4(7) vaut 3 et
  • l'on ne peut écrire 7 - sous la forme d'une somme de 4 entiers positifs - que de 3 façons différentes :
    7 = 4 + 1 + 1 + 1 = 3 + 2 + 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 1

Ces 3 "façons" générant respectivement, par permutation de leurs 4 chiffres, les 4 + 12 + 4 variantes suivantes :
4+1+1+1 = 1+4+1+1 = 1+1+4+1 = 1+1+1+4
3+2+1+1 = 3+1+2+1 = 3+1+1+2 = 2+3+1+1 = 2+1+3+1 = 2+1+1+3 = 1+3+2+1 = 1+2+3+1 = 1+1+3+2 = 1+1+2+3 = 1+2+1+3 = 1+3+1+2
2+2+2+1 = 2+2+1+2 = 2+1+2+2 = 1+2+2+2

Les éléments spéciaux EAN

En plus des éléments servant à coder les chiffres, les codes EAN contiennent des éléments de zones de garde, permettant de « calibrer » les lecteurs de code-barres, à savoir deux zones de garde normales latérales et une zone de garde centrale obligatoire séparant les types d'éléments codants autorisés de part et d'autre de celle-ci.

La zone de garde normale

La zone de garde normale (normal guard) est composée d'une bande noire, d'une bande blanche et d'une bande noire, et est située généralement à chacune des extrémités du code (début et fin).

zone de garde normale :   [101]

Ce codage impose que les éléments qui suivent la zone de garde de début ne peuvent être que de type A ou B (ou une zone de garde centrale) pour ne pas accoler des modules de même couleur élargissant une barre noire ou blanche. De même il impose que les éléments qui précèdent la zone de garde de fin ne peuvent être de que de type C (ou une zone de garde centrale).

Le codage complet nécessite également d'inclure une marge d'au moins deux modules nuls [00] de chaque côté du code-barres complet pour identifier correctement la zone de garde.

La lecture du code barre se faite de façon différentielle en balayant le code dans un sens quelconque avec un pinceau laser au moins deux fois plus fin que les largeurs de barres imprimées mais plus large que les imperfections d'impresssion, afin de détecter les points de contraste qui provoquent deux pics de signal très rapprochés (un pic positif et un pic négatif), puis en ne tenant compte que des pics positifs (Cela permet de lire un code dont les couleurs seraient inversées et pas parfaitement blanches et noires).

Le calibrage se fait ensuite en mesurant le temps avec une horloge de fréquence élevée (au moins deux fois supérieure à celle séparant le passage du laser d'un module à l'autre) les pics de signal qui doivent se situer dans des intervalles de tolérance. La lecture est possible malgré les imperfections de géométrie du support (non parfaitement plat) et même quand celui-ci est en mouvement (avec une vitesse à peu près stable par rapport au lecteur).

Du fait de la présence des marges, des zones de garde et des contraintes de type d'élément codés à côté, il y aura toujours au moins la séquence [001010] en tête de code créant 4 points de contraste à distance égale : un début de code est détecté et calibre la lecture du reste du code lorsque les 3 intervalles de temps mesurés entre ces 4 points de contraste sont à peu près égaux (avec une marge de tolérance), ce qui permet ensuite de détecter les autres points de contraste de la totalité du code.

La lecture est validée dans un premier temps lorsque les zones de garde médianes et finales sont détectées à une distance égale à un multiple connu du calibrage initial (avec une tolérance dépendant de la longueur maximale du code entre les zones de garde) et que les autres éléments codants (entre les zones de garde) ont des points de contraste également détectés à ces multiples du temps de calibrage mesuré sur les barres les plus fines des zones de garde.

La zone de garde centrale

La zone de garde centrale (central guard) ou zone médiane est composée d'une bande blanche, d'une bande noire, d'une bande blanche, d'une bande noire et d'une bande blanche et est située généralement au centre du code.

 zone de garde centrale :  [01010]

Ce codage impose que les éléments qui précèdent la zone de garde centrale ne peuvent être que de type A ou B (ou la zone de garde initiale) pour ne pas accoler les barres de même couleur. De même il impose que les éléments qui suivent la zone de garde centrale ne peuvent être de que de type C (ou la zone de garde finale).

Et on ne peut pas accoler deux zones de gardes normales sans y insérer au moins une zone de garde centrale (pour produire le code barre vide [101][01010][101]), les autres éléments codants étant placés d'un côté ou l'autre de la zone de la zone de garde centrale. Dans les codes-barres EAN standards, le nombre d'éléments codants de type A ou B placés avant la zone de garde centrale devrait correspondre au nombre d'éléments codants de type C placés après la zone de garde centrale, mais ce n'est pas une nécessité de codage puisque ces nombres déterminent un sous-type de code EAN (les sous-types sont de forme 4+4 éléments ou 6+6 éléments).

De plus le choix des éléments de type A ou B dans la première partie du code (avant la zone de garde centrale) peut être utilisé pour coder une information supplémentaire non codée dans les éléments individuels A ou B de la première partie du code EAN. Ceci n'est pas utilisé pour les codes EAN-8 standards de forme 4+4 (bien que cela permettrait de coder jusqu'à 16 symboles différents avec les 4 premiers éléments A ou B) ; mais cette possibilité est utilisée pour les codes standards EAN-13 de forme 6+6 (qui permettrait de coder jusqu'à 64 symboles différents avec les 6 premiers éléments A ou B, mais cette possibilité n'est utilisée que pour coder un seul chiffre décimal).

Les codes EAN 8

Les codes EAN 8 sont composés de 8 chiffres. La séquence des barres est alors :

  • une zone de garde normale
  • le 1er chiffre sous la forme d'un élément A
  • le 2e chiffre sous la forme d'un élément A
  • le 3e chiffre sous la forme d'un élément A
  • le 4e chiffre sous la forme d'un élément A
  • une zone de garde centrale
  • le 5e chiffre sous la forme d'un élément C
  • le 6e chiffre sous la forme d'un élément C
  • le 7e chiffre sous la forme d'un élément C
  • le 8e chiffre sous la forme d'un élément C
  • une zone de garde normale

Exemple : "9000-6323" se codera ainsi :

" 9 0 0 0 - 6 3 2 3 "
101 0001011 0001101 0001101 0001101 01010 1010000 1000010 1101100 1000010 101
début type A type A type A type A milieu type C type C type C type C fin

Les codes EAN 13

Article connexe : EAN 13.

Les codes EAN 13 sont composés de 13 chiffres.

La séquence des barres est alors :

  • une zone de garde normale
  • le 2e chiffre sous la forme d’un élément A
  • le 3e chiffre sous la forme d’un élément A ou d'un élément B
  • le 4e chiffre sous la forme d’un élément A ou d'un élément B
  • le 5e chiffre sous la forme d’un élément A ou d'un élément B
  • le 6e chiffre sous la forme d’un élément A ou d'un élément B
  • le 7e chiffre sous la forme d’un élément A ou d'un élément B
  • une zone de garde centrale
  • le 8e chiffre sous la forme d’un élément C
  • le 9e chiffre sous la forme d’un élément C
  • le 10e chiffre sous la forme d’un élément C
  • le 11e chiffre sous la forme d’un élément C
  • le 12e chiffre sous la forme d’un élément C
  • le 13e chiffre sous la forme d’un élément C (chiffre contrôle)
  • une zone de garde normale

Le premier chiffre

La particularité des codes EAN 13 est que leur premier chiffre n'est pas codé sous la forme d'un élément EAN, mais par la séquence d'enchaînement des types d'éléments des 6 chiffres qui le suivent.

Les lecteurs de codes barres (qui savent reconnaître si un élément est de type A ou B) déduisent donc la valeur de ce 1er chiffre à partir du motif constitué par les types d'éléments du 2e chiffre au 7e chiffre. Voici le tableau donnant la correspondance entre ce motif et le 1er chiffre :

1er chiffre Motif Remarques
0 [AAAAAA]

Parmi les 64 combinaisons possibles de 6 éléments de type A ou B (avant la zone de garde centrale),

  • seules 10 combinaisons sont utilisées pour coder un chiffre ;
  • les motifs ont tous un élément de type A, toujours présent en première position ;
  • si un élément de type B est présent, il y a exactement trois éléments de ce type dans le motif ;
  • les autres combinaisons ne sont pas utilisées.
1 [AABABB]
2 [AABBAB]
3 [AABBBA]
4 [ABAABB]
5 [ABBAAB]
6 [ABBBAA]
7 [ABABAB]
8 [ABABBA]
9 [ABBABA]

Exemple : Prenons l’exemple d'un code à 13 chiffres : 9-782940-199617. Le premier chiffre étant un 9, la séquence doit donc être : "ABBABA-CCCCCC", soit :

  (9)  
" 7 8 2 9 4 0 - 1 9 9 6 1 7 "
101 0111011 0001001 0011011 0001011 0011101 0001101 01010 1100110 1110100 1110100 1010000 1100110 1000100 101
début type A type B type B type A type B type A milieu type C type C type C type C type C type C fin

Clé de contrôle

Le dernier chiffre d'un code EAN 13 est toujours une clé de contrôle (check digit), calculée à partir des douze premiers chiffres, par leurs sommes et produit modulo 10[4].

Ce 13e chiffre peut être calculé en sachant qu'il représente le complément à 10 du chiffre des unités d'un nombre dont le calcul est le suivant :

  • Trois fois la somme des chiffres de rang pair (en partant du second) de gauche à droite,
  • augmentée de la somme des chiffres de rang impair (en partant du premier) de gauche à droite.

Exemple :

9-782940-19961? se décompose comme :
_ 7_2_4_ 1_9_1 → somme : 24
9 _8_9_0 _9_6_ → somme : 41

3*24 + 41 = 113, dont le chiffre des unités est 3.
10 - 3 = 7 est donc la « clé » de ce code-barres. 

Le code-barres complet est donc 9-782940-199617.
Ce que l'on peut vérifier sur l'image du haut de cette page.

Remarque : ce code commençant par 978, il s'agit d'un code à barres utilisé sur un livre, et son ISBN-10 est alors : 2-940199-61-2. La clé de ce code ISBN est 2, différente de la précédente. En effet le calcul de la clé d'un code ISBN ne suit pas le même algorithme.

Les codes EAN 13+2 et EAN 13+5

Les codes EAN 13 peuvent être suivis d'un « add-on » (complément) de 2 ou 5 chiffres, notamment sur les livres et magazines. La suite de cette section décrit ce « complément ».

Les chiffres de ce supplément sont codés comme des éléments A ou B, suivant la valeur d'une somme de contrôle qu'il faut calculer en utilisant un modulo. Dans ce qui suit on notera x % m (lire " x modulo m") le reste de la division de x par m. Pour plus de détails, voir : Modulo (informatique) :

Supplément à 2 chiffres

Calcul somme de contrôle :

Soit X la valeur du supplément.

La somme de contrôle est X % 4

Exemple :
Soit le supplément X = 35
Somme de contrôle = 35 % 4 = 3

Ensuite, suivant la valeur de cette somme de contrôle, les chiffres sont codés d'après la table suivante :

Somme de contrôle premier chiffre second chiffre
0 A A
1 A B
2 B A
3 B B

Supplément à 5 chiffres

Calcul somme de contrôle :

Soit X la somme des chiffres de rang pairs et Y la somme des chiffres de rang impairs.

Calculons Z = 9 x +3 y

La somme de contrôle est Z % 10

Exemple :
Soit le supplément = 12345
x = 2 + 4 = 6
et y = 1 + 3 + 5 = 9
donc z = 9 * 6 + 3 * 9 = 81
Somme de contrôle = 81 % 10 = 1

Somme de contrôle premier chiffre second chiffre troisième chiffre quatrième chiffre cinquième chiffre
0 B B A A A
1 B A B A A
2 B A A B A
3 B A A A B
4 A B B A A
5 A A B B A
6 A A A B B
7 A B A B A
8 A B A A B
9 A A B A B

Un supplément débute par un délimiteur spécial de quatre modules dont la formule est

  • 1011 et
  • chaque caractère, sauf le dernier, est suivi d'un séparateur de formule 01.

L'GS1-128 ou EAN 128

La norme « EAN128 » a changé de dénomination pour « GS1-128 » car, finalement, elle n'a pas grand-chose en commun avec les codes EAN8 ou EAN13. En effet ce code utilise la symbologie Code 128 avec une codification normalisée par GS1 (anciennement « Gencod »).

Depuis quelque temps une migration vers des codes barres 2D tels que le Datamatrix est possible. le code barre devient alors un « GS1 Datamatrix ». Il permet alors de dépasser certaines limitations du GS-128 entre autres le nombre de caractères maximum, et ajoute une tolérance de lecture en cas de destruction partielle du code barre GS1 Datamatrix. Par contre la différence de coût des lecteurs code barre 2D, ainsi que le taux d'équipement en lecteur code barre 1D, freine l'adoption généralisée de ce type de codes barres. Seule l'industrie pharmaceutique a sauté le pas à la suite d'un changement réglementaire.

L'EAN 128 est un standard international permettant l'échange de données entre producteurs et distributeurs. Les codes sont représentés graphiquement sous forme d'un code à barres, de taille variable mais ne devant pas dépasser quarante-huit caractères de données.

L'EAN 128 n'est pas à proprement parler un code à barres ; c'est une normalisation utilisant la symbologie code 128 pour sa représentation graphique[5] : un code GS1-128 commence par le caractère Fonction 1 (FNC1)[5] et se termine par un code de contrôle. Ces deux caractères obligatoires ne sont pas comptés dans la longueur disponible[5].

Les codes EAN 128 sont composés de un ou plusieurs identifiants (de taille fixe) et de la donnée correspondante (de taille fixe ou variable suivant la normalisation de l'identifiant précédent).

Ils servent à identifier et tracer des produits dans une optique logistique. Entre autres : un marquage des unités logistiques (cartons contenant plusieurs articles), un suivi de produits expédiés en palettes ainsi que d'éventuelles dates de péremption des articles.

Identifiants principaux
Identifiant Description Longueur identifiant Longueur donnée Longueur totale
00 Identifie le numéro de palette ou colis suivie du code SSCC (numéro séquentiel de colis) 2 18 20
01 Identifie le contenu de la palette ou du carton par un Code EAN 13 sur 14 (précédé du 0) ou un ITF 14 ; le dernier caractère est toujours une clef EAN calculée sur les 13 caractères précédents. 2 14 16
02 Identifie le produit contenu dans la palette ou le carton comme l'identifiant 01, mais implique la présence de l'identifiant 37 pour indiquer combien de ces produits sont contenus dans la palette ou le carton. 2 14 16
10 Indique un numéro de lot. Le numéro de lot suivant cet identifiant est de taille variable (jusqu'à 20 caractères) 2 1 à 20 3 à 22
15 Indique une DLUO (date limite d'utilisation optimum) suivie de cette date au format AAMMJJ (année sur deux caractères + mois sur deux caractères + jours sur deux caractères) 2 6 8
17 Indique une DLC (Date limite de consommation) suivie de cette date au format AAMMJJ (année sur deux caractères + mois sur deux caractères + jours sur deux caractères) 2 6 8
310X Identifie le poids net de produit contenu dans la palette ou le colis. X indique le nombre de décimales à prendre en compte dans la donnée qui suit. Celle-ci est présentée sur 6 caractères y compris les X décimales (le point décimal ou la virgule ne doit pas figurer parmi les 6 caractères). Cet identifiant ne doit être présent que pour les articles à poids variable. Cela implique que, dans les identifiants 01 ou 02, l'ITF14 commence par un 9 et que la clef de ces identifiants soit recalculée en conséquence. 4 6 10
37 Identifie le nombre de produits contenus dans la palette ou le colis. Implique l'utilisation de l'identifiant 02 et l'absence de l'identifiant 01 2 1 à 8 3 à 10
91 à 99 Pour applications internes. Permet aux entreprises de s'appuyer sur l'EAN 128 pour gérer des spécifications ou des codifications non prévues par la norme. 2 1 à 30 3 à 32

Si les identifiants avec des données à taille variable sont suivis d'un autre identifiant (avec des données de taille fixe ou variable) et que la taille de la donnée n'est pas la taille maximum, il faut faire suivre la donnée variable du caractère de contrôle FNC1. Ce caractère permet d'indiquer la fin de la donnée. Dans le cas où la donnée est à sa taille maximale ou positionnée à la fin du code-barres, ce caractère ne doit pas être renseigné. C'est pour cette raison que, la plupart du temps, les zones variables sont positionnées à la fin des codes barres (par exemple le numéro de lot (10) ou les quantités (37)).

Pour des raisons de décodage des identifiants, il n'est pas possible de trouver deux identifiants commençant par les mêmes chiffres (par exemple (10) et (101)) puisque la lecture chiffre à chiffre du code-barres empêcherait de les décoder (cet exemple explique qu'aucun identifiant de 100 à 109 ne peut donc exister).

Un code EAN 128 est très souvent accompagné d'une représentation textuelle des données. Dans cette symbolisation, les identifiants sont entourés de parenthèses pour permettre une lecture visuelle simplifiée pour une personne ayant des connaissances minimales en EAN 128. Ces parenthèses ne sont pas encodées dans le code-barres.

Ainsi dans l'agro-alimentaire il n'est pas rare d'avoir des colis identifiés comme ceci :

 (01)0312345600001C(15)071231(10)LOTA
 Identifiant article 0312345600001C
 Date limite au 31/12/2007
 Lot no LOTA
 (01)9312345600002C(15)071231(3103)012000(10)LOTB
 Identifiant article 9312345600002C
 c'est donc un poids variable
 Date limite au 31/12/2007
 Poids net produit 012,000 kg
 Lot no LOTB
Note : Le caractère de contrôle FNC1 peut être remplacé par le caractère GS (code ASCII 29) avec certains lecteurs codes barres, ainsi que dans les données d'impression de certaines langages d'imprimantes thermiques. Pour les lecteurs codes barres, il est souvent possible de modifier ce comportement et de remplacer le code FNC1 par une chaine de caractère « imprimable » de type « ]C1 » pour permettre une interprétation plus simple avec des lecteurs codes barres fonctionnant en émulation clavier. Ainsi un lecteur renvoyant « 3712<GS>10123456 » ou « 3712[C110123456 » symbolise l'acquisition du code (37)12(10)123456. Pour les imprimantes utilisant, par exemple, le langage EPL2, l'utilisation du caractère ACK (Code ASCII 06) insère le caractère FNC1 dans le code EAN 128 ou Code 128.

Toutes les informations sur les codes EAN 128 sont disponibles auprès de GS1[6] ou d'autres organismes agréés.

Toutes les informations sur la gestion de l'EAN 128 par les différents matériels sont disponibles dans les manuels et ressources mis à dispositions par leurs fabricants respectifs.

SSCC

Généralement le terme SSCC est utilisé autant pour définir le N° de palette/colis que l'étiquette ou le code barre EAN128 qui le contient.

Les étiquettes dites SSCC sont utilisées pour gérer le routage des palettes de produits.

Elles sont généralement composées des adresses d’expédition et de destination ainsi que le SSCC en clair et dans un code barre EAN128.

Des données supplémentaires peuvent apparaitre en clair si elles sont nécessaires, telles que :

  • Le produit contenu dans la palette ou le colis
    • Le GTIN identifiant le produit
    • le/les libellé(s) du produit
  • Les quantités/poids associés à la palette
  • Les informations de suivi de traçabilité
    • N° de lot
    • Dluo/DLC
  • Les informations sur l’expédition
    • Date d'expédition
    • Date de livraison
    • Référence de la commande client
  • ...

Le code barre quant à lui utilise la symbologie EAN 128 pour permettre une gestion normalisée des expéditions/livraisons par les transporteurs, ainsi qu'une meilleure gestion des stocks dans les plateformes des grandes centrales d'achat de la grande distribution. (Voir Serial Shipping Container Code pour le détail du code barre)

L'EAN 128 étant limité à 48 caractères, il n'est pas rare qu'il soit décomposé en plusieurs codes barre sur l'étiquette.

Dans le cas ou il y aurait au moins deux codes barres EAN 128 sur l'étiquette, les couples Identifiant/Donnée encodés au format EAN 128 ne sont jamais séparés dans deux codes barres différents. la donnée suit forcément immédiatement et intégralement son identifiant dans un seul des codes barres se trouvant sur L'étiquette.

Pays

Les trois premiers chiffres de l'EAN indiquent dans quel pays l'entreprise est membre du système EAN. Ils n'indiquent pas toujours le pays de production, il peut s'agir du pays où est situé le siège social de l'entreprise ou l'un de ses sièges sociaux. L'organisme de régulation national est chargé de l'octroi des numéros de membres pour chacun des pays. Le numéro de membre est le code à 5 chiffres qui suit l'identifiant du pays (son premier chiffre est le dernier de celui du pays).

La liste ci-dessous donne la correspondance entre les premiers chiffres et les pays ainsi que leur organisme de régulation national.

Codes par pays
début du code pays[7] URL de l'organisme de régulation national[8]
000 à 019
États-Unis http://www.uc-council.org

20 et 020

021 à 029

21 à 29

Code distributeurs

Code Poids Variable

Les préfixes 20 et 020 sont réservés aux distributeurs afin de codifier en interne les produits non codifiés à la source par les fournisseurs,

ou de codifier les produits conditionnés en magasin.

Les préfixes de 021 à 029 et de 21 à 29 sont utilisés pour la codification des produits à poids variable. Les codes à poids variable sont attribués par GS1 France.

030 à 039
États-Unis http://www.uc-council.org
040 à 049 Codes internes (codes pouvant être utilisés librement au sein d'un organisme)
050 à 059 Coupons
060 à 139
États-Unis http://www.uc-council.org
316 Algérie
300 à 379 France http://www.gs1.fr
380 Bulgarie http://www.gs1bg.org
383 Slovénie http://www.gs1si.org
385 Croatie http://www.gs1hr.org
387 Bosnie-Herzégovine http://www.gs1.ba
389 Monténégro
400 à 440 Allemagne http://www.gs1-germany.de/
450 à 459
ou
490
Japon http://www.dsri.jp
460 à 469 Russie http://www.ean.ru
470 Kirghizistan http://www.gs1kg.org
471 Taïwan http://www.gs1tw.org
474 Estonie http://www.gs1.ee
475 Lettonie http://www.gs1.lv
476 Azerbaïdjan http://www.gs1az.org
477 Lituanie http://www.chambers.lt
478 Ouzbékistan http://www.gs1uz.org
479 Sri Lanka http://www.chamber.lk
480 Philippines http://www.gs1ph.org
481 Biélorussie http://www.ean.by
482 Ukraine http://www.ean.ua
484 Moldavie http://www.gs1md.org
485 Arménie http://www.gs1am.org
486 Géorgie http://www.gs1ge.org
487 Kazakhstan
488 Tadjikistan
489 Hong Kong http://www.gs1hk.org/en/hkana/gs1/home.html
490 à 499
ou
450
Japon http://www.dsri.jp
500 à 509 Royaume-Uni http://www.gs1uk.org
520 Grèce http://www.ean.gr
528 Liban http://www.gs1lb.org
529 Chypre http://www.ccci.org.cy
530 Albanie http://www.gs1al.org
531 Macédoine http://www.mchamber.org.mk
535 Malte http://www.eanmalta.org.mt
539 Irlande http://www.gs1.ie/
540 à 549 Belgique & Luxembourg http://www.gs1belu.org
560 Portugal http://www.gs1pt.org
569 Islande http://www.ean.is
570 à 579 Danemark http://www.ean.dk
590 Pologne http://www.gs1pl.org
594 Roumanie http://www.gs1ro.org
599 Hongrie http://www.gs1hu.org
600 et 601 Afrique du Sud http://www.gs1za.org
603 Ghana
604 Sénégal
608 Bahreïn
609 Île Maurice http://www.mcci.org
611 Maroc http://www.ean.ma
613 Algérie http://www.gs1.dz
615 Nigéria
616 Kenya http://www.gs1kenya.org
618 Côte d'Ivoire http://www.gs1ci.org
619 Tunisie http://www.gs1tn.org
620 Tanzanie
621 Syrie
622 Égypte http://www.eanegypt.com
623 Brunei
624 Libye http://www.gs1ly.org
625 Jordanie http://www.gs1jo.org.jo
626 Iran http://www.gs1ir.org
627 Koweït
628 Arabie Saoudite http://www.saudichambers.org.sa
629 Émirats arabes unis
640 à 649 Finlande http://www.gs1.fi
690 à 699 Chine http://www.ancc.org.cn
700 à 709 Norvège http://www.ean.no
729 Israël http://www.industry.org.il
730 à 739 Suède http://www.ean.se
740 Guatemala http://www.gs1gt.org
741 Salvador http://www.gs1.org.sv
742 Honduras http://www.gs1hn.org
743 (?) Nicaragua http://www.gs1ni.org
744 Costa Rica http://www.eancostarica.or.cr
745 Panama http://www.gs1pa.org
746 République Dominicaine http://www.eanrd.org.do
750 Mexique http://www.amece.com.mx
754 à 755 Canada http://www.gs1ca.org
759 Venezuela http://www.gs1ve.org
760 à 769 Suisse http://www.gs1.ch
770 Colombie http://www.iaccolombia.org
773 Uruguay http://www.gs1uy.org
775 Pérou http://www.gs1pe.org
777 Bolivie http://www.cainco.org.bo
779 Argentine http://www.gs1.org.ar
780 Chili http://www.gs1chile.org
784 Paraguay http://www.gs1py.org
786 Équateur http://www.gs1ec.org
789 et 790 Brésil http://www.eanbrasil.org.br
800 à 839 Italie http://gs1it.org
840 à 849 Espagne http://www.aecoc.es/
850 Cuba http://www.camaracuba.cu
858 Slovaquie http://www.ean.sk
859 République tchèque http://www.ean.cz
860 Serbie http://www.ean.org.yu
865 Mongolie
867 Corée du Nord
869 Turquie http://www.gs1.tobb.org.tr
870 à 879 Pays-Bas http://www.gs1.nl
880 Corée du Sud http://www.eankorea.or.kr
884 Cambodge
885 Thaïlande http://www.gs1thailand.org
888 Singapour http://www.gs1.org.sg
890 Inde http://www.gs1india.org
893 Vietnam http://www.gs1vn.org.vn
896 Pakistan
899 Indonésie http://www.gs1.or.id
900 à 919 Autriche http://www.ean.co.at
930 à 939 Australie http://www.gs1au.org
940 à 949 Nouvelle-Zélande http://www.gs1nz.org
955 Malaisie http://www.fmm.org.my
958 Macao
977 ISSN périodiques http://www.issn.org
978 et 979 ISBN livres http://www.isbn-international.org/


This article uses material from the Wikipedia article "Code-barres EAN", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Classification & Specification

eclass, ecl@ss, cobie,cibse, unspsc, ominclass, uniclass, taric number