powered by CADENAS

Social Share

Luminaire (12396 views - Interior Design)

Un luminaire est un appareil ayant pour utilité première l'éclairage d'un lieu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Luminaire

Luminaire

Un luminaire est un appareil ayant pour utilité première l'éclairage d'un lieu.

Présentation

Selon l'Association française d’éclairage « un luminaire est un appareil servant à répartir, filtrer ou transformer la lumière d’une ou de plusieurs lampes et comprenant, à l’exclusion des lampes elles-mêmes, toutes les pièces nécessaires pour fixer et protéger les lampes et, éventuellement, les circuits auxiliaires ainsi que les dispositifs de connexion au circuit d’alimentation. »

Cet appareil, quand il n'est pas directement la source de lumière, supporte un système fournissant la lumière artificielle, lampe, bougie, cierge, bec de gaz, ampoule électrique.

Luminaire autonome

Dans les zones isolées ou historiques, inondables, etc. le creusement de tranchées pour le passage des câbles électriques est couteux et peut poser des problèmes environnementaux ou de sécurité. Des luminaires « à LEDs » alimentés par panneaux photovoltaïques (dans certains cas associés à une petite éolienne) sont en opération depuis plusieurs années.

De plus ces luminaires autonomes permettent de bénéficier d'un éclairage totalement gratuit et écologique

Luminaire, objet d'art

Ces appareils ont été tout au long des âges transformés par leur concepteurs (artistes), en fonction du goût des époques, en objet de décoration, devenant parfois des objets d'art. Jean Perzel (1892-1986) fut un pionnier du luminaire art déco en France[réf. souhaitée].

plafonnier art déco

Normalisation

Les luminaires doivent satisfaire aux prescriptions des normes les concernant.



This article uses material from the Wikipedia article "Luminaire", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art