Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Nmnogueira sur Wikipedia anglais).
Un pousse-seringue est une petite pompe à perfusion, utilisée pour administrer de faibles quantités de fluide (avec ou sans médicament) à un patient. On le retrouve également en chimie ou en recherche biomédicale.
L'utilité des pousses-seringues est d'administrer des médicaments en continu, avec un débit stable permettant l'obtention d'une concentration stable sur la durée d'administration. Cela permet d'éviter des périodes pendant lesquelles le taux de médicaments dans le sang est trop élevé ou trop faible. Ils sont largement utilisés pour l'administration d'antibiotiques, d'antalgiques et d'amines vasopressives dans de nombreuses spécialités médicales : anesthésie-réanimation, chirurgie, infectiologie, soins palliatifs...
Les pousse-seringues sont en outre utilisés en microfluidique, notamment pour tester des microréacteurs, et en chimie, pour incorporer lentement un certain volume de fluide dans une solution. En cinétique enzymatique, les pousse-seringues peuvent être utilisés pour observer des phénomènes rapides dans le cadre d'un appareil de stopped-flow[1]. Ils peuvent être utilisés comme distributeurs de liquides dans les laboratoires.
Les pousse-seringues sont historiquement des équipement onéreux, pouvant aller de 200 à 5 000 €. En 2014, un projet de matériel libre a vu le jour, consistant en un modèle de pousse-seringue imprimable pour une somme considérablement inférieure (50 $)[2]. Gizmodo a annoncé que cela pourrait contribuer à rendre le matériel médical plus abordable[3], et Motherboard d'ajouter que les coûts de la recherche scientifique pourraient également diminuer[4].
Sur les autres projets Wikimedia :
This article uses material from the Wikipedia article "Pousse-seringue", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD