powered by CADENAS

Social Share

Tour (édifice) (21258 views - Architecure & BIM & MEP)

Une tour est un édifice plus haut que large et dont la base est au sol (à ne pas confondre avec une échauguette)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Tour (édifice)

Tour (édifice)

Tour (édifice)

Licensed under GNU Free Documentation License (Heurtelions).

Pour les articles homonymes, voir Tour.

Une tour est un édifice plus haut que large et dont la base est au sol (à ne pas confondre avec une échauguette)

Histoire

Les tours sont utilisées depuis la préhistoire. Parmi les plus anciennes tours encore construites, se trouve des brochs -- fortification construite à l'âge du fer (2 500 à 3 000 ans) que l'on trouve en grand nombre dans le Nord de l'Écosse et aux Orcades.

Dès la plus haute antiquité, les Asiatiques, les Grecs, les Phéniciens et les Étrusques érigeait des tours pour fortifier les murailles de leurs villes et forteresses. Par exemple, des éléments de tour d'observation ont été trouvés à Mogador datant du premier millénaire avant notre ère, d'origine phénicienne ou carthaginoise. Les romains utilisèrent des tours octogonales[1] comme éléments du Palais de Dioclétien en Croatie tandis que les murs servien et d'Aurélien possédaient des tours carrées. Les Chinois utilisèrent les tours comme des éléments intégrés à la Grande Muraille en 210 avant notre ère durant la dynastie Qin.

Fonctions des tours

Les tours ont diverses fonctions :

Superficie

Une tour donne un espace au sol plus grand que la superficie qu'elle occupe. C'est le cas des gratte-ciels.

Avantage stratégique

Article détaillé : Tour (fortification).

Une tour peut donner un avantage stratégique. C'est le cas des tours de fortification : tour de guet, tour de garde, tour de défense, etc ;
Le donjon dans les châteaux forts remplit une fonction similaire.

Autre

Tours célèbres

Articles connexes

Sur les autres projets Wikimedia :



This article uses material from the Wikipedia article "Tour (édifice)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM