powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Bocard (8720 views - Mechanical Engineering)

Le bocard ou, plus rarement, bocambre, est un outil constitué d'un ensemble de pilons entraînés par des cames. Cet outil servait, en métallurgie, à casser un minerai, ou à le calibrer avant le haut-fourneau. Ce type de machine a été également utilisé pour produire des poudres fines en pulvérisant une matière.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Bocard

Bocard

Bocard

Licensed under Creative Commons ShareAlike 1.0 Generic (Original téléversé par Leonard G. sur Wikipédia anglais.).

Le bocard ou, plus rarement, bocambre, est un outil constitué d'un ensemble de pilons entraînés par des cames.

Cet outil servait, en métallurgie, à casser un minerai, ou à le calibrer avant le haut-fourneau. Ce type de machine a été également utilisé pour produire des poudres fines en pulvérisant une matière.

Description

L'outil fait l'objet d'une description dans l'encyclopédie Diderot[1]. L'outil est constitué d'un ensemble de pilons entraînés par des cames. Chaque pilon est composé€ d’une tige verticale en bois ou en m€étal muni dans sa partie inférieure d’une masse pesante. Cette masse, le sabot, frappe les éléments à réduire, en tombant dans un bassin ou auge. Des glissières verticales en assurent une monté€e et descente régulières. Un arbre horizontal entraîné par une roue, porte sur sa circonférence un nombre de cames €multiple du nombre de pilons. Chaque came, rencontrant sur l’un des côtés de la tige verticale une saillie (appelée ergot ou mentonnet), soulève le pilon avant de le relâcher.

Variantes

Selon le matériau pulvérisé, on peut utiliser soit un bocard ‚à sec, soit un bocard ‚à eau. Dans ce dernier cas, un courant d’eau entraîne les matières étrangères au minerai qui, lui, est arrêté par une grille.

Termes associés

Un bocard à mine désigne un bocard servant à briser des morceaux de minerai, et les nettoyer[2].

Un bocard à crasse désigne un bocard sous les pilons duquel on fait passer les crasses ou résidus du fourneau et des forges, pour en séparer le fer qui peut y être mêlé. L’eau entraîne les crasses plus légères que la fonte et le fer[2].

On rencontre également les termes de brocage et brocaille renvoyant aux débris de fonte, résidus de moulage, que l'on réutilisait autrefois dans les fours d’affinage et dans les hauts fourneaux.



This article uses material from the Wikipedia article "Bocard", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD