powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Timonier (marine) (3071 views - Transportation - Air Water Earth)

Dans la marine le timonier est le marin qui participe à la conduite nautique d'un navire de commerce ou d'un bâtiment de guerre, directement ou indirectement. Dans la marine marchande, le timonier gouverne le navire avec la barre (franche, à roue ou à "joystick") et exécute les ordres de l'officier de quart ou du capitaine ;
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Timonier (marine)

Timonier (marine)

Timonier (marine)

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Randy C. Bunney, Great Circle Photography).

Timonier
Codes
ROME (France)
A1415,N3102,N3103

Dans la marine le timonier est le marin qui participe à la conduite nautique d'un navire de commerce ou d'un bâtiment de guerre, directement ou indirectement. Dans la marine marchande, le timonier gouverne le navire avec la barre (franche, à roue ou à "joystick") et exécute les ordres de l'officier de quart ou du capitaine ;

Différence entre marine marchande et marine de guerre

Dans la marine de guerre, on parle de navigateur timonier. Il est chargé de seconder à la passerelle l'officier chef du quart d'un bâtiment (gestion de la documentation nautique et des cartes, entretien et mise en œuvre des matériels de navigation et de passerelle, etc.) ainsi que des moyens de transmission par signaux flottants lumineux (pavillons), signaux à bras, signaux lumineux « scott » (projecteurs) et radiotéléphonie ; contrairement à une idée reçue, dans la Marine nationale française le timonier ne tient pas la barre : c'est là le rôle de l'homme de barre, plutôt assuré par un manœuvrier.



This article uses material from the Wikipedia article "Timonier (marine)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht