powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Bétail (1459 views - Animaux)

Le bétail (terme collectif, sans pluriel) est l'ensemble des bêtes d'élevage, excepté celles de basse-cour et d'aquaculture. Le bétail au sein d'une ferme formant troupeau, troupe ou bande constitue le fond du cheptel de celle-ci. On distingue le « gros bétail » (bovin, cheval, mulet, âne) et le « petit bétail » (mouton, chèvre, porc). Les sociétés humaines primitives étaient fondées sur un mode de subsistance appelé mode chasseur-cueilleur. Plus tard sont apparues les sociétés dont la subsistance dépend de l'élevage et de la domestication et qui impose un nomadisme dans un but de gestion de la ressource végétale naturelle (rotation). C'est la domestication qui a permis et permet toujours aux sociétés traditionnelles et modernes de sélectionner les animaux les plus favorables à l'élevage.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Bétail

Bétail

Bétail
Pour l’article ayant un titre homophone, voir bétaille.

Le bétail (terme collectif, sans pluriel) est l'ensemble des bêtes d'élevage, excepté celles de basse-cour et d'aquaculture. Le bétail au sein d'une ferme formant troupeau, troupe ou bande constitue le fond du cheptel de celle-ci. On distingue le « gros bétail » (bovin, cheval, mulet, âne) et le « petit bétail » (mouton, chèvre, porc).

Les sociétés humaines primitives étaient fondées sur un mode de subsistance appelé mode chasseur-cueilleur. Plus tard sont apparues les sociétés dont la subsistance dépend de l'élevage et de la domestication et qui impose un nomadisme dans un but de gestion de la ressource végétale naturelle (rotation). C'est la domestication qui a permis et permet toujours aux sociétés traditionnelles et modernes de sélectionner les animaux les plus favorables à l'élevage.

Rôle du bétail dans les sociétés traditionnelles

Les modes de subsistance traditionnels est l'agriculture. Quand l'élevage est nomade, les éleveurs ne font pas toujours bon ménage avec les cultivateurs sédentaires, les seconds reprochant aux premiers la dévastation des champs par incident de gardiennage. Certaines sociétés sont à la fois pastorales et sédentaires.

Techniques d'élevages

  • pastoralisme
  • nomadisme
  • élevage extensif

Utilisation

  • réserve alimentaire (fromages, beurre, crème, viandes séchées, salées, boucanées, etc.)
  • production alimentaire journalière (viande fraîche, lait, etc.)
  • production de matériaux de base (fibre, cuir, fourrure, carburant pour le feu sous forme de bouse séchée)
  • production d'amendements et fertilisants
  • traction animale, transport de produits commerciaux
  • gestion du territoire, sécurité du territoire, lutte contre les incendies (empêche la fermeture du milieu par exemple)

Rôle du bétail dans les sociétés dites modernes

Techniques d'élevages

Utilisation

Maladies

Protection animale

  • association de protection animale

Impacts environnementaux

Bétail de l'élevage paysan

Bétail de l'élevage industriel Déclaration de l'essayiste américain Jeremy Rifkin à propos de l'élevage industriel :

« L'élite intellectuelle dans les pays développés trouve parfaitement normal de s'inquiéter de la surpopulation dans le monde, mais elle oublie toujours un fait. La vraie surpopulation, c'est celle du bétail[1]. »

Voir aussi

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Bétail", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animaux

3D,donnée, bibliothèque, modèle, catalogue ,renu, crâne, os, animal,reptile,oiseau,insecte,mammifère, classe,classification,commande,famille,espèce,règne,