Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Les soins de santé relèvent des sciences appliquées et du corpus en sciences biomédicales. Ils intéressent santé des humains et santé animal. Dans les deux cas, ils impliquent les champs d'investigation scientifique (recherche et enseignement, enrichissement continu des connaissances) ainsi que leur corollaire applicatif immédiat : la médecine clinique.
Les visées[1] sont :
Dans le cas humain, bien-être doit s'entendre (voir ci-dessus) aux plans métabolique, mécanique, psychique, cognitif, socio-émotionnel, voire social, professionnel et familial.
Les soins de santé participent d'un faisceau d'approches, de disciplines et de spécialités visant rétablissement d'une condition ou amélioration sensible d'un état, au sens le plus large du terme. En ceci, tout un ensemble de domaines participe à la notion :
La santé, on le voit, est point de focale et aboutissement, idéalement fructueux, d'une participation du sujet et de ses aides à l'accomplissement d'un potentiel (aspirations, possibilités intrinsèques) au sein d'un environnement donné.
Les soins de santé restent contemporains des mœurs et tiennent compte des dynamiques d'éthique et de bioéthique, telles que vie privée, avortement, euthanasie, clonage ou encore manipulations génétiques. En France, les soins doivent s'administrer conformément aux règles de déontologie de la profession médicale, objets du code de déontologie médicale, présent dans le code de la santé publique.
La délivrance des soins dépend des domaines et des branches professionnels[4], qui peuvent inclure médecine, soin infirmier, soin dentaire et obstétrique, ainsi que santé publique, santé communautaire et prévention. Les soins dépendent des différentes perspectives culturelles, politiques, organisationnelles et disciplinaires[5] d'une époque ou d'un contexte.
Les premiers soins désignent les services de soin qui jouent un rôle dans les communautés locales. Les professionnels de la santé, comme les médecins traitants et médecins généralistes, s'occupent de ces types de services lors de consultation des patients[5],[6]. Selon la nature de la condition de santé, les patients sont transférés en soins secondaires ou tertiaires. Aux États-Unis, une étude est menée par le National Health Interview Survey depuis 1957 pour recenser les problèmes de santé de la population locale. En 2013, une étude de 142,377 patients montre que des problèmes cutanés (42,7 %), l'arthrose et les problèmes d'articulation (33,6 %), des problèmes de dos (23,9 %), des problèmes de métabolisme (22,4 %), et maladies des voies respiratoires (22,1 %, sans asthme) sont les problèmes de santé les plus courants[7].
Les premiers soins impliquent des patients de tout âge, de tout statut socio-économique, de toute origine ethnique, les patients qui cherchent à maintenir une santé optimale, et les patients souffrant de troubles physiologiques chroniques, des troubles mentaux ou problèmes sociaux, dont la maladie multiple chronique.
Dans le contexte du vieillissement démographique, avec un risque accru de développer des maladies non transmissibles chez les seniors, la demande des services de premiers soins risque également de s'accroître aussi bien dans les pays développés qu'en voie de développement[8],[9].
Voir aussi :
Voir aussi :
This article uses material from the Wikipedia article "Soins de santé", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical