Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Michael Hobi).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Une île-hôtel, en anglais tourist resort island, est un complexe hôtelier situé sur une île. On trouve plusieurs concepts d'îles-hôtel mais le terme signifie plus particulièrement qu'une île n'abrite rien d’autre qu'un hôtel.
Ces îles se trouvent souvent sous les tropiques et les hôtels présents sont généralement haut de gamme, parmi les plus luxueux du monde. Ils proposent un bon nombre d'activités à la fois nautiques et terrestres. Ce concept d'hôtel est très commun aux Maldives (comme le Four Seasons à Landaa Giraavaru ou le Constance Halaveli Resort à Halaveli), ou encore aux Seychelles.
Beaucoup de ces installations se trouvent sur des îles qui ne pouvaient auparavant pas être exploitées du fait de l'absence d'eau potable : l'émergence des technologies de dessalement de l'eau de mer a ainsi significativement participé à l'émergence de ce type d'infrastructure[1].
Si l'installation de ce genre d'équipement peut être extrêmement destructeur pour l'environnement (creusement du récif, déchargement d'eaux usées, ensablement...)[2], à long terme ils peuvent aussi constituer un refuge pour les espèces très braconnées, les hôtels disposant d'un service de sécurité que dans bien des pays aucune aire marine protégée n'est en mesure de s'offrir[3],[4].
Sur les autres projets Wikimedia :
This article uses material from the Wikipedia article "Île-hôtel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Entertainment