Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Considérez le contenu de cet article avec précaution. Discutez-en ou améliorez-le !
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
La station intégrée (en anglais : resort town) est une station touristique (balnéaire, de montagne,...) où les touristes peuvent trouver tout ce qui leur est nécessaire (commerces, restaurants etc.). Le principe est qu'on n'y a pas besoin de voiture et que tous les services nécessaires sont à leur disposition à proximité de l'endroit où ils sont logés. En général la plus grande partie de l'économie de la station dépend directement ou indirectement du tourisme, et l’activité y est plutôt saisonnière[1].
Certaines de ces stations peuvent être physiquement isolées dans un milieu naturel peu anthropisé, ou être socioculturellement isolées à proximité d'un environnement habité (Club Med, etc.) [2].
This article uses material from the Wikipedia article "Station intégrée", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM