powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Camioneta (6745 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Camioneta es un automóvil menor que el camión,[1]​[2]​ empleado generalmente para el transporte de mercancías, un término que hoy en día se aplica a veces informalmente a distintos tipos de automóviles, en concreto pickups, vehículos todoterreno, furgonetas, monovolúmenes, y familiares. En algunos sistemas legales, se hace una distinción entre automóviles y camionetas. La camioneta es un vehículo de menor tamaño que un camión, de ahí su nombre “camioneta” . Pero técnicamente una camioneta es un vehículo con un espacio de carga, independiente del tipo de tracción y tamaño. En definitiva, las camionetas o pick-up son vehículos durísimos de vocación industrial para el trato duro. Que han llegado a un punto de refinamiento en el que muchos se las podrían plantear como coche particular sin demasiados problemas, más allá de su gran tamaño que supera en casi todos los casos los 5 metros de longitud.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Camioneta

Camioneta

Camioneta

Camioneta es un automóvil menor que el camión,[1][2]​ empleado generalmente para el transporte de mercancías, un término que hoy en día se aplica a veces informalmente a distintos tipos de automóviles, en concreto pickups, vehículos todoterreno, furgonetas, monovolúmenes, y familiares. En algunos sistemas legales, se hace una distinción entre automóviles y camionetas.

La camioneta es un vehículo de menor tamaño que un camión, de ahí su nombre “camioneta” . Pero técnicamente una camioneta es un vehículo con un espacio de carga, independiente del tipo de tracción y tamaño.

En definitiva, las camionetas o pick-up son vehículos durísimos de vocación industrial para el trato duro. Que han llegado a un punto de refinamiento en el que muchos se las podrían plantear como coche particular sin demasiados problemas, más allá de su gran tamaño que supera en casi todos los casos los 5 metros de longitud.

Tipos de Camionetas 4×4

Igual que los demás vehículos, las camionetas vienen en varios tamaños. Pero las categorías de tamaño utilizadas a menudo por los fabricantes no siempre proporcionan la idea correcta. Ya que con el pasar del tiempo quedan solo los nombres como conceptos.

A continuación, te explicamos los tipos de camionetas de forma general:

Camionetas 4×4 Medianas (Midsize)

Las camionetas de tamaño medio o medianas son, en realidad, las camionetas más pequeñas que puedes comprar hoy en día. Estas camionetas son descritas como “compactas” en EEUU casi ya no se ven, pero todavía están disponibles en los países Latinoamericanos. Como ejemplos podemos mencionar a; la Toyota Tacoma, la Nissan Frontier, la Honda Ridgeline y la Chevy Colorado / GMC Canyon.

Camionetas 4x4x de tamaño completo/Media tonelada (Full-size/half ton)

Este es el tipo de camionetas más de moda hoy en día y la más común en EEUU, donde están las “camionetas consagradas” tales como la Ford F-150, la Chevy Silverado 1500/GMC Sierra 1500 y la Ram 1500. Se referían a estos vehículos como camionetas de “media tonelada”, lo que solía aplicarse a las clasificaciones de carga útil para esta clase de vehículos, pero ahora es un término completamente irrelevante. El término “tamaño completo” proviene del hecho de que se trata de camionetas más grandes, pero clasificadas como “vehículos ligeros” por la EPA, lo que significa que se rigen por las mismas reglas de ahorro de combustible que los automóviles.

Camionetas 4×4 Heavy Duty/Tres cuartos de tonelada/Una tonelada

Las camionetas de tamaño completo no son las más grandes que puedes comprar. Las camionetas “pesadas” como la Ford F-Series Super Duty, las Chevy Silverado / GMC Sierra 2500 y 3500, y las Ram 2500 y 3500, son tan grandes que exceden las clasificaciones de peso de la EPA para vehículos de pasajeros. Muchos propietarios todavía usan estas camionetas como vehículos “diarios”, aunque las personas que pasan mucho tiempo remolcando y cargando son los que realmente las necesitan. Los nombres de “tres cuartos de tonelada” y “una tonelada” provienen del mismo sistema de clasificación obsoleto de carga útil.

Ejemplos

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Camioneta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus