powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Camión articulado (13512 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Un camión articulado es la combinación de una unidad de tractor y uno o más semitráileres para llevar carga. Es conocido como transport truck en Canadá; semi o single truck en Australia; semi, tractor-trailer, big rig, o eighteen-wheeler en los Estados Unidos; y articulated lorry en Gran Bretaña e Irlanda.[1]​ En varios países se le conoce como tráiler, en Colombia como tractomula y en Venezuela gandola. El semitráiler se sujeta al tractor con una quinta rueda, con una gran parte de su peso aguantado por el tractor. El resultado es que ambos, tractor y semitráiler, tienen un diseño claramente diferente del de un camión rígido con trailer de una sola pieza. El diseño del tractor-cabina más común tiene un motor delantero, un eje de dirección, y dos ejes de tracción. La quinta rueda en la mayoría de los camiones tractores va en la línea anteúltima, para permitir el ajuste de la distribución del peso sobre su eje o esos.[2]​ El número de ejes del mismo puede variar según los que tengan tanto el tractocamión (sencillo y tándem) como el semirremolque (el cual posee uno, dos o tres ejes) y atendiendo a dicho criterio, puede tener 10, 14, 18 o 22 ruedas.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Camión articulado

Camión articulado

Camión articulado

Un camión articulado es la combinación de una unidad de tractor y uno o más semitráileres para llevar carga. Es conocido como transport truck en Canadá; semi o single truck en Australia; semi, tractor-trailer, big rig, o eighteen-wheeler en los Estados Unidos; y articulated lorry en Gran Bretaña e Irlanda.[1]

En varios países se le conoce como tráiler, en Colombia como tractomula y en Venezuela gandola.

El semitráiler se sujeta al tractor con una quinta rueda, con una gran parte de su peso aguantado por el tractor. El resultado es que ambos, tractor y semitráiler, tienen un diseño claramente diferente del de un camión rígido con trailer de una sola pieza. El diseño del tractor-cabina más común tiene un motor delantero, un eje de dirección, y dos ejes de tracción. La quinta rueda en la mayoría de los camiones tractores va en la línea anteúltima, para permitir el ajuste de la distribución del peso sobre su eje o esos.[2]

El número de ejes del mismo puede variar según los que tengan tanto el tractocamión (sencillo y tándem) como el semirremolque (el cual posee uno, dos o tres ejes) y atendiendo a dicho criterio, puede tener 10, 14, 18 o 22 ruedas.

Videojuegos inspirados

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Camión articulado", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus