powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Victorinox (9381 views - Brands)

Victorinox es una marca suiza de navajas y cuchillos fundada en 1884 por Karl Elsener. En el año 2005, Victorinox adquirió a su rival, Wenger, para volver a convertirse en la única fábrica que provee de navajas al ejército suizo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Victorinox

Victorinox

Victorinox
Victorinox AG
Tipo Privada
Forma legal sociedad anónima
Fundación 1884
Fundador(es) Karl Elsener (inventor)
Sede Ibach, Schwyz, Suiza
Productos Navajas
Cuchillos
Relojes
Ropa
Fragancias
Artículos para viaje
Empleados 1.850 (2014)
Filiales Wenger
Coordenadas 47°00′57″N 8°38′54″E / 47.015833333333, 8.6483333333333
Sitio web www.victorinox.com

Victorinox es una marca suiza de navajas y cuchillos fundada en 1884 por Karl Elsener. En el año 2005, Victorinox adquirió a su rival, Wenger, para volver a convertirse en la única fábrica que provee de navajas al ejército suizo.

Historia

La empresa fue fundada en 1884 y ha entregado navajas al ejército suizo desde 1891. Su famoso emblema -una cruz en un escudo- ha sido utilizado por Victorinox desde 1909. Aquel año falleció la madre de Karl Elsener, el fundador de la empresa. Elsener decidió rendir un homenaje a su progenitora y cambió el nombre de la compañía a "Victoria". En 1921, con la introducción de la palabra "inox" (término francés usado para referirse a los objetos hechos de acero inoxidable) a sus productos, la marca y el nombre de la empresa se convirtieron en "Victorinox".

El 26 de abril de 2005, Victorinox adquirió a Wenger, la otra compañía que proveía oficialmente cuchillas al ejército suizo. Ambas marcas se han mantenido intactas hasta 2014, que Victorinox deja de utilizar la marca Wenger, conservando algunos de sus modelos pero ya bajo la marca Victorinox.

Productos

Navaja Suiza

La Navaja del Ejército Suizo es el producto más representativo de Victorinox. Originalmente, fue la única navaja suministrada de manera oficial al ejército suizo. Desde el año 1908, el ejército comenzó a recibir las navajas Victorinox, además de las Wenger. Ambas empresas compartían el contrato, el cual estipulaba que Victorinox podía usar el eslogan "La navaja suiza original", mientras que Wenger utilizaría "La genuina navaja suiza".

Las Navajas Suizas son usadas también fuera del ejército. Son instrumentos de uso cotidiano y están disponibles en una amplia variedad de tamaños y combinaciones funcionales. Incluso, los astronautas de la NASA cuentan con navajas Victorinox -modelo 5044 referencia en EE.UU., 1.4763.SS referencia suiza- como parte del equipamiento estándar. Las navajas suizas también han sido llevadas al Monte Everest y al Ártico. El modelo insigne de Victorinox, la SwissChamp, está en la colección permanente de diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

SwissCard

Una de las maneras con que Victorinox ha intentado adaptarse a la decreciente utilización de cuchillas de bolsillo en los últimos años, es la introducción de otras herramientas multipropósito. Tal es el caso de la SwissCard (del inglés, Tarjeta Suiza) que fue diseñada para albergar herramientas, manteniendo un tamaño similar a una tarjeta de crédito.

SwissTool

Las SwissTools (Herramientas Suizas) son la propia versión de las multiherramientas marca Leatherman. Consisten en un alicate con otras herramientas plegadas dentro de sus empuñaduras. Propiamente, esta multiherramienta es muy parecida a Leatherman; aunque ésta no es la original, que fue creada en Francia por Luis Yanfort. Con el tiempo fue mejorada y Leatherman apropió la idea, al igual que Victorinox.

Relojes

La marca Swiss Army (Ejército Suizo) ha producido además relojes de bolsillo y de pulsera, los cuales pueden ser grabados. Han creado numerosas líneas como son Officers, Air Boss, Night Vision, Alliance Summit XLT Maverick II entre más modelos. Los Air Boss han sido fabricados inspirados en los pilotos de avión, y su funcionalidad está dirigido a ellos.

Estos relojes solo pueden ser vendidos en tiendas autorizadas por Victorinox swiss army y cada reloj cuenta con una garantía de 3 años.

Cuchillería de cocina

Una gran variedad de utensilios de cocina es vendida por Victorinox, pero no llevan el logotipo del ejército suizo impreso en ellos. Por un tiempo, Victorinox comercializó cuchillería de cocina bajo el nombre de la marca Forschner quien fue su socio comercial en Estados Unidos. Después de la adquisición de Swiss Army Brands In.c, Victorinox integró la línea de productos de Forschher a su línea de cuchillería y silenciosamente dejó de usar la marca Forschner en favor de Victorinox. La misma situación se dio en el 2013 cuando Victorinox integró los productos de Wenger con las líneas Grand Maître y Swibo. Las cuchillería de Victorinox actualmente la componen la familias Grand Maître, Swibo, Swiss Classic, Standard, Rosewood, Fibrox, y diversos accesorios.

Mochilas y artículos de viaje

Desde 1999 Victorinox ha entrado a la fabricación de artículos de viaje, como mochilas, accesorios de viaje, maletas y carteras; la mayoría de ellos elaborados con nailon balístico. Sin embargo, en años recientes también han lanzado colecciones de maletas hechas de policarbonato (colección Spectra)

Ropa

En el año del 2001 para el mercado norteamericano se diseña una colección de ropa para tiempo libre y ropa para ejecutivos, muy apreciada porque reúne las mismas características de alta calidad y funcionalidad que el "Swiss Army Knife".

El 17 de Febrero del 2017, Victorinox anunció que cerrará su división de ropa al final del 2017. La decisión se debe que la compañía busca fortalecer en las categorías de productos consideradas clave para la empresa.[1]

Fragancias

En el año del 2007 Victorinox lanza la línea de perfumes de Wenger bajo el emblema de Victorinox.

Con esto se completan las 6 categorías que se manejan en la actualidad: navajas, cuchillos, relojes, equipo de viaje, ropa y fragancias.

  1. «VICTORINOX TO CLOSE APPAREL DIVISION». www.mr-mag.com (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de abril de 2018. 


This article uses material from the Wikipedia article "Victorinox", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good