powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Templo del loto (6687 views - Monuments - Famous Buildings)

La Casa de adoración Bahá'í en Delhi, India, popularmente conocida como templo del Loto, por su forma de flor. El edificio fue completado en 1986 y sirve de templo madre en el subcontinente Indio. Ha ganado numerosos premios arquitectónicos y ha sido tema de cientos de artículos de periódicos y revistas.[2]​ El 15 de abril de 2014, la «Casa de adoración Bahá'í en Nueva Delhi» fue inscrita en la Lista Indicativa de la India —paso previo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad—, en la categoría de bien cultural (nº. ref 5921).[1]​
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Templo del loto

Templo del loto

Templo del loto

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Vandelizer).

Casa de adoración Bahá'í (templo del Loto)
Lista indicativa de la India (nº. ref. 5921)[1]

Vista del templo
Localización
País India India
División Estado de Delhi
Municipio(s) Nueva Delhi
Información general
Uso Casa de adoración
Historia del edificio/monumento
Construcción 1980-1986
Autor Flint & Neill (ingeniero estructural)
Arquitecto(s) Fariborz Sahba
Características
Tipo Mausoleo
Estilo(s) Arquitectura expresionista
Materiales Estructura de hormigón y cubierta acanalada de hormigón prefabricado revestida de mármol
Mapa(s) de localización
Casa de adoración Bahá'í (templo del Loto)
Casa de adoración Bahá'í (templo del Loto) (India)
Coordenadas 28°33′12″N 77°15′31″E / 28.553325, 77.2586Coordenadas: 28°33′12″N 77°15′31″E / 28.553325, 77.2586

La Casa de adoración Bahá'í en Delhi, India, popularmente conocida como templo del Loto, por su forma de flor. El edificio fue completado en 1986 y sirve de templo madre en el subcontinente Indio. Ha ganado numerosos premios arquitectónicos y ha sido tema de cientos de artículos de periódicos y revistas.[2]

El 15 de abril de 2014, la «Casa de adoración Bahá'í en Nueva Delhi» fue inscrita en la Lista Indicativa de la India —paso previo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad—, en la categoría de bien cultural (nº. ref 5921).[1]

Adoración

Las leyes Bahá'ís también estipulan que solo las sagradas escrituras de la Fe Bahá'í y las de cualquier otra religión pueden ser leídas o cantadas allí dentro, y en cualquier idioma. No obstante, no se permite tocar ningún instrumento estando adentro ni tampoco pueden realizarse sermones o cualquier otra ceremonia o práctica ritualista.[3]

Estructura

Todas las Casas de Adoración Bahá'ís, incluyendo el templo del Loto, comparten ciertos elementos arquitectónicos, algunos de ellos prescritos por las escrituras Bahá'ís. `Abdu'l-Bahá, hijo del Fundador de la Fe Bahá'í, Bahá'u'lláh, estipuló que una característica esencial sería que tuviera una forma circular de nueve lados.[4]

Inspirado por la flor de loto, su diseño se compone de 27 pétalos revestidos de mármol arreglados en grupos de tres para formar nueve lados.[5]​ Si bien todas las Casas de Adoración Bahá'ís que existen actualmente poseen un domo, este no se considera parte esencial de su arquitectura.[6]​ Las escrituras Bahá'ís también establecen que no debe haber imágenes, fotos o estatuas dentro de la Casa de Adoración, y que ningún púlpito o altar sea usado (aunque lectores pueden pararse tras un púlpito portátil).[3]

Las nueve puertas del Templo de Loto abren hacia un salón central con capacidad para 2,500 personas. El salón central tiene poco más de 40 metros de alto,[7]​ y su superficie está hecha de mármol blanco. El mármol blanco proviene de la Montaña Pentélico en Grecia, el mismo con el que se construían muchos de los monumentos antiguos y también muchos otros templos Bahá'ís.[8]​ La Casa de Adoración, junto con los nueve estanques y jardines en su alrededor, toman 26 acres (105,000 m²; 10.5 ha).

El lugar está en la villa de Bahapur, en la Capital Nacional del Territorio de Delhi. El arquitecto fue un iraní llamado Fariborz Sahba. En 1976 se le pidió diseñarla. Más tarde supervisó la construcción. En el proceso, también construyó un invernadero para estudiar qué plantas serían las más apropiadas para el lugar.[9]​ La mayor parte de los fondos necesarios para comprar el terreno fueron donados por Ardishír Rustampúr de Hyderabad, quien ofreció sus ahorros de toda la vida para este propósito en 1953.[10]

Turismo

Desde su inauguración al público en diciembre de 1986 hasta el 2002, ha atraído a más de 50 millones de visitantes. Actualmente supera en cantidad de visitas al afamado Taj Mahal, ubicándose en el lugar 50 entre los destinos turísticos más visitados del mundo.[11]

  1. a b Véase en la entrada «Bahá'í House of Worship at New Delhi» del sitio oficial de la Unesco en: [1]. Consultado el 12 de agosto de 2016.
  2. Casas de Adoración Bahá'í, India El Loto de Bahapur
  3. a b Rafati, V.; Sahba, F. (1989). «Bahai temples». Encyclopædia Iranica. 
  4. `Abdu'l-Bahá (1982) [1912]. The Promulgation of Universal Peace (Hardcover edición). Wilmette, Illinois, USA: Bahá'í Publishing Trust. p. 71. ISBN 0877431728. 
  5. Architecture of the Bahá'í House of Worship
  6. Shoghi Effendi to an individual believer, Lights of Divine Guidance (volume 1), pg 311
  7. «Bahá'í Houses of Worship». Bahá'í International Community. 2006. Consultado el 9 de marzo de 2008. 
  8. «Penteli marbles for Bahai temples». Dionyssos Marbles. 2010. Archivado desde el original el 26 de julio de 2010. 
  9. «["Gardens of Worship"]». ["Recreating Eden"]. Episodio 30. Temporada 03. 2006. 
  10. Faizi, Gloria (1993). Stories about Bahá'í Funds. New Delhi, India: Bahá'í Publishing Trust. ISBN 8185091765. 
  11. Baha'i Community of Canada


This article uses material from the Wikipedia article "Templo del loto", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London