powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pingu (5330 views - Animation & Rendering & Toon)

Pingu es una serie animada de origen suizo-británico escrita por Silvio Mazzola y dirigida y animada por Otmar Gutman. La serie consiste en la vida de una familia de pingüinos que viven en el Polo Sur, y más concretamente las historias tratan sobre el hijo mayor Pingu, y su amigo Robbie la foca. También hay muchos capítulos en los que aparecen el padre y la madre de Pingu así como (después de que saliera de un huevo) su hermana pequeña Pínga y otros muchos personajes secundarios. Una de las características que hace de Pingu un éxito internacional fue el hecho de que los diálogos se realizan en una jerga incomprensible (idioma pingüino o pinguish), realizado sin guion por Carlo Bonomi (lo mismo ocurre en La Línea y Mr. Go). A pesar de que Pingu y su familia viven en la Antártida, lo hacen en un iglú, que es una construcción típica de los inuit, habitantes nativos del ártico. En 1993, el conocido actor David Hasselhoff lanzó su sencillo Pingu Dance (sólo en Suiza), una canción rap basada en la serie, con sonidos de Pingu y otros personajes de la serie.[1]​[video] Parte de esta canción pasaría a ser usada luego como la canción para la segunda versión del tema de entrada de la serie, tanto para la tercera y cuarta temporada, como para la remasterización de las dos primeras. [video] En el 2004 la empresa británica HIT Entertainment adquiere los derechos de Pingu, y hace una nueva temporada.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pingu

Pingu

Pingu

Pingu es una serie animada de origen suizo-británico escrita por Silvio Mazzola y dirigida y animada por Otmar Gutman. La serie consiste en la vida de una familia de pingüinos que viven en el Polo Sur, y más concretamente las historias tratan sobre el hijo mayor Pingu, y su amigo Robbie la foca. También hay muchos capítulos en los que aparecen el padre y la madre de Pingu así como (después de que saliera de un huevo) su hermana pequeña Pínga y otros muchos personajes secundarios.

Una de las características que hace de Pingu un éxito internacional fue el hecho de que los diálogos se realizan en una jerga incomprensible (idioma pingüino o pinguish), realizado sin guion por Carlo Bonomi (lo mismo ocurre en La Línea y Mr. Go).

A pesar de que Pingu y su familia viven en la Antártida, lo hacen en un iglú, que es una construcción típica de los inuit, habitantes nativos del ártico.

En 1993, el conocido actor David Hasselhoff lanzó su sencillo Pingu Dance (sólo en Suiza), una canción rap basada en la serie, con sonidos de Pingu y otros personajes de la serie.[1][video] Parte de esta canción pasaría a ser usada luego como la canción para la segunda versión del tema de entrada de la serie, tanto para la tercera y cuarta temporada, como para la remasterización de las dos primeras. [video]

En el 2004 la empresa británica HIT Entertainment adquiere los derechos de Pingu, y hace una nueva temporada.

Personajes

Estos son algunos de los personajes que aparecen en Pingu.

  • Pingu: Es el protagonista de la serie. Al igual que sus padres, es de color negro con una barriga blanca, una boca roja y unos pies redondeados y planos de color naranja. Tiene cinco años, y luego siete y ocho. Utiliza gritos guturales para comunicarse. Finalmente en las temporadas 5 y 6 solo la usa para expresar felicidad. Además puede alterar la forma de su cuerpo, alargándolo y aplastándolo o adoptando la forma de una pelota. Su juguetes preferidos suelen ser su trineo, un patinete, un juego de bloques de madera, una pelota o un osito de peluche. Está enamorado de Pingi, una amiga del colegio.
  • Pinga: Es la hermana pequeña de Pingu. En las dos primeras temporadas parece tener unos 18 meses, en las temporadas 3, 4, 5 y 6 tiene 4 años. Su primera aparición en el episodio "Ha nacido Pinga". Al ser todavía muy pequeña, es de color blanco, con la espalda grisacea y la cabeza parcialmente negra. Su juguete preferido en un conejillo de peluche, que Pingu suele robar o maltratar cada dos por tres para hacer rabiar a su hermanita. A pesar de todo, le tiene un gran cariño a su hermano, y siempre le ayuda en todo lo que puede.
  • El Padre y la Madre: Son los padres de Pingu y Pinga. El padre trabaja de cartero y tiene una moto de nieve para repartir el correo. En los primeros episodios fumaba en pipa, aunque lo dejó inmediatamente después de que naciera Pinga. La madre pasa la mayor parte del tiempo en casa. Ambos comparten las tareas domésticas (por ejemplo, tejer, cocinar y planchar). Sus nombres reales son desconocidos.
  • El abuelo: Es el abuelo paterno de Pingu y Pinga. Su edad es de unos noventa años. Es un experto acordeonista, y también, como lo demuestra en "Pingu y los tirantes", un ex levantador de peso profesional desde 1938. Apareció por primera vez en lecciones de música.
  • La abuela: Es la abuela paterna de Pingu y Pinga. Tiene cerca de 63 años de edad. Sólo apareció en las temporadas 3 y 4, y en un episodio (sólo un cameo) en la temporada 6.
  • Robbie: La foca (llamado Seymour la foca en los libros con audio) es el mejor amigo de Pingu. Su nombre es un juego de palabras; "Robbe" en alemán significa "foca". En los primeros cuatro episodios, su piel era de color gris tirando a azulada, pero en el resto es de color gris claro. Su primera aparición fue en "Pingu va de pesca", en el que Pingu y Robby se pelean, pero se hacen amigos al final del episodio.
  • Pingo: Es un amigo de Pingu. Tiene un pico largo, esencialmente plano en la parte inferior, pero ligeramente redondeadas en la parte superior, también la cabeza es más ancha y más alta. Es bastante temerario, y con frecuencia convence Pingu para hacer cualquier clase de salvajadas.
  • Ping: Es un amigo de Pingu.
  • Pongi Es un amigo de Pingu, que lleva gafas en las temporadas 5 y 6. Su primera aparición fue en el hockey sobre hielo.
  • Punki (o "Profesor Threehorn" en "Pingu anual" serie de libros) también es otro de los amigos de Pingu. Su primera aparición fue en Pingu reparte el correo. Tiene un penacho en la cabeza y lleva pantalones a rayas. Su forma de hablar es bastante más peculiar que la del resto, ya que da la sensación de que habla cantando ópera. Sólo apareció en algunos capítulos.
  • Bajoo es también uno de los amigos de Pingu. Él se revela por HIT Entertainment como un "recién llegado extraña a la Antártida en el aspecto de un muñeco de nieve abominable. Apareció en el último episodio de Pingu Pingu y el Abominable Snowman. También apareció en el video musical y en "El Show de Pingu", que es un dispositivo de radiodifusión y no un episodio en sí mismo.
  • El maestro es el maestro de Pingu. Vive en una escuela cercana. Su primera aparición fue en Hora de la escuela, y sólo apareció en el episodio de Pingu en la escuela, sin embargo, aparece como un personaje secundario en algunos episodios.
  • Pingi Es la novia de Pingu y amiga de Pinga. Tiene pestañas gruesas y blancas. Ella apareció por primera vez en El admirador de Pingu. A veces Pinga se pone celosa de Pingi porque Pingu le presta más atención a Pingi que a ella.

Emisión

Varios episodios de la primera temporada fueron retransmitidos a principios de los años 90 en canales públicos y privados de Latinoamérica bajo la distribución de la televisora alemana Transtel Cologne (hoy parte de Deutsche Welle). La serie también fue transmitida en Pequeño Mundo, un conjunto de programas de Cartoon Network En Venezuela Por RCTV Entre 1987 y 2000 ahora por Televen desde 2002 y en México por Canal Once y ahora también en Azteca 7 y en Chile por Telecanal.

La serie se sigue transmitiendo actualmente por canal 4 de Costa Rica.

Consumibles

Se han creado juegos de video sobre Pingu para preescolares en plataformas PC y Nintendo DS.

Episodios

Primera temporada

  • Pingu se presenta
  • Pingu ayuda con la incubación
  • Ha nacido Pinga
  • Pingu va a pescar
  • Pingu ayuda a repartir el correo
  • Pingu y los celos
  • Pingu y las bolas de nieve
  • Pinga se pierde
  • Pingu juega tenis de pescado
  • Pingu va a esquiar
  • Pingu juega hockey
  • Pingu y Pinga no quieren ir a la cama
  • El Barril de la diversión
  • Pingu huye de casa
  • Pingu construye un iglú
  • Pingu recibe lecciones de música de su abuelo
  • Pingu en la caverna de hielo
  • Pingu en el tobogán
  • Pingu en el baño
  • Pingu en la escuela
  • El abuelo de Pingu está enfermo
  • Pingu y Pinga juegan al circo
  • Pingu y el organillero
  • Ruido
  • Los padres de Pingu van a un concierto
  • El Sueño de Pingu
  • Pingu aprende a escribir
  1. «David Hasselhoff - Pingu-Dance». Discogs. Consultado el 2 de mayo de 2016. 


This article uses material from the Wikipedia article "Pingu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animation & Rendering & Toon

Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, toon, cartoon