powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Robot de cocina (8195 views - Food Drinks Beverages)

Un robot de cocina, también llamado procesador de alimentos, multiprocesadora simplemente procesadora o máquina de cocina toda-en-una,[1]​ es un electrodoméstico usado para realizar diversas tareas repetitivas en el proceso de preparación de la comida. Actualmente el término alude casi siempre a un aparato eléctrico, si bien hay algunos dispositivos mecánicos que realizan la misma función. Los robots de cocina son parecidos a las licuadoras en muchos aspectos. La principal diferencia es que los robots de cocinas usan cuchillas y discos intercambiables en lugar de una cuchilla fija. También sus vasos son más anchos y cortos, forma más apropiada para los alimentos sólidos o semisólidos que suelen trabajarse con ellos. Normalmente se necesita poco o ningún líquido en la operación del robot, a diferencia de las batidoras, que necesitan alguna cantidad de líquido para mover las partículas alrededor de sus cuchillas.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Robot de cocina

Robot de cocina

Robot de cocina

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Donovan Govan).

Un robot de cocina, también llamado procesador de alimentos, multiprocesadora simplemente procesadora o máquina de cocina toda-en-una,[1]​ es un electrodoméstico usado para realizar diversas tareas repetitivas en el proceso de preparación de la comida. Actualmente el término alude casi siempre a un aparato eléctrico, si bien hay algunos dispositivos mecánicos que realizan la misma función.

Los robots de cocina son parecidos a las licuadoras en muchos aspectos. La principal diferencia es que los robots de cocinas usan cuchillas y discos intercambiables en lugar de una cuchilla fija. También sus vasos son más anchos y cortos, forma más apropiada para los alimentos sólidos o semisólidos que suelen trabajarse con ellos. Normalmente se necesita poco o ningún líquido en la operación del robot, a diferencia de las batidoras, que necesitan alguna cantidad de líquido para mover las partículas alrededor de sus cuchillas.

Historia

La idea de una máquina para procesar alimentos surgió cuando un vendedor de una compañía de cáterin francesa, Pierre Verdun, observó la gran cantidad de tiempo que sus clientes pasaban en la cocina cortando, rallando y mezclando. Verdan ideó una solución simple pero efectiva: un cuenco con una cuchilla giratoria en la base. En los años 1960 el aparato evolucionó en el Robot-Coupe, una compañía fundada para fabricar el primer robot de cocina comercial para la industria del cáterin. A finales de la década, se lanzó un robot de cocina comercial con un potente motor de inducción. El mercado doméstico tuvo que esperar a 1972 para disponer de un robot de cocina, el Magimix.[2]

Carl Sontheimer introdujo este mismo robot de cocina Magimix 1800 en Norteamérica en 1973 bajo la marca Cuisinart, como primer robot de cocina doméstico de Estados Unidos.[3]

Funciones

Los robots de cocina suelen tener múltiples funciones, según la ubicación y tipo de accesorio o cuchilla. Estas funciones suelen ser:

Diseño y funcionamiento

La base de la unidad alberga un motor que hace girar un eje vertical. Un cuenco, normalmente fabricado de plástico transparente, encaja en este eje. Las cuchillas de cortar pueden acoplarse al eje, de forma que giren cerca del fondo del bol. También pueden acoplarse discos para cortar o rallar, que giran en la parte alta del cuenco. Una tapa con un tubo por el que se introducen los ingredientes cierra el recipiente, impidiendo que estos salgan del procesador. El tubo permite que se añadan ingredientes mientras el robot funciona. Asimismo sirve como tolva por la que se introducen los alimentos a rallar o cortar. Se suele disponer de una pieza para empujar los alimentos, de forma que se protejan los dedos.

Casi todos los robots de cocina modernos tienen mecanismos de seguridad para evitar que el motor funcione si el cuenco no está correctamente encajado a la base o si la tapa no está correctamente sujeta al cuenco.

Capacidad

Cada litro de capacidad del bol equivale a 2 personas.

Thermomix y alternativas

Las alternativas a Thermomix incluye[4][5][6]​ New Wave Thermochef Natura (2 L),[7]Magimix (2 y 3 L y 30 años de garantía del motor),[8]Maxi Kitchen Appliances (MaxiKA) ThermoFoodPro Superchef (2 L),[9]Philips Jamie Oliver HomeCooker (3 L)[10]​ y Kenwood Cooking Chef (6,7 L con 3 L de cocinado),[11]FussionCook[12]​ (5,8 L), Ideal Chef Pro (5 L)[13]​ y Cuckoo Chef 3D Evolution[14]​ (5 L).

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Robot de cocina", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke