powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Esferas chinas (10900 views - Game & Play & Gamification)

Las esferas chinas o Kung Fu Chio (también bolas de la salud Baoding) son unas bolas cuyo principal objetivo es terapéutico y de relajación, aunque también sirven para aumentar la concentración incluso para meditar. Se pueden coleccionar por la variedad existente en el mercado. Hay quienes las usan únicamente como decoración de oficina y hogar. Estas esferas toman su nombre de la ciudad china de Báoding de donde provienen.[1]​ Esta ciudad es famosa en China por la longevidad de sus habitantes.[cita requerida]
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Esferas chinas

Esferas chinas

Las esferas chinas o Kung Fu Chio (también bolas de la salud Baoding) son unas bolas cuyo principal objetivo es terapéutico y de relajación, aunque también sirven para aumentar la concentración incluso para meditar. Se pueden coleccionar por la variedad existente en el mercado. Hay quienes las usan únicamente como decoración de oficina y hogar.

Estas esferas toman su nombre de la ciudad china de Báoding de donde provienen.[1]​ Esta ciudad es famosa en China por la longevidad de sus habitantes.[cita requerida]

Descripción

Son unas esferas de metal esmaltado (aunque también las hay de mármol y de otros materiales). Su tamaño varía entre el de una pelota de golf y una de tenis. Su uso consiste en hacerlas girar de dos en dos sobre la palma de la mano ayudándose de los dedos y de los músculos de la palma.[1]​ Las que son de metal tienen un mecanismo interno que suena como campanillas, produciendo un sonido ambiental.

Funcionamiento

Según la medicina china, las enfermedades están causadas por un bloqueo de la energía que fluye por caminos del cuerpo (chi, ki en japonés). A lo largo de estos caminos existen puntos de acupuntura que conectan con los distintos órganos del cuerpo humano. La mano es una parte corporal donde más acumulación de estos puntos hay. Al hacer girar las esferas sobre la mano, se estimulan estos puntos, activando el chi para que fluya por todo el cuerpo.

Este ejercicio estimula también la circulación sanguínea; de esa manera se consiguen cantidades de efectos positivos saludables para el cuerpo: hay una mejora energética y de memoria, se reduce la fatiga y la depresión, incluso aumenta la posibilidad de ser más longevo según la tradición china.[cita requerida]

Efectividad

No se ha contrastado con ningún tipo de estudio médico occidental los beneficios saludables de las esferas chinas. Sólo se sabe que en China las usan desde hace 1000 años aproximadamente. Los hospitales chinos las utilizan desde hace mucho tiempo para facilitar la recuperación de los pacientes, teniendo de la misma forma bastante documentación escrita al respecto.

La práctica

Recomiendan su ejercicio varias veces al día, durante 3 minutos con cada mano. La forma básica consiste en hacer girar dos de ellas en una mano rotándolas horizontalmente, primero en sentido antihorario y luego en sentido horario, antes de cambiar de mano. Mientras se realiza este movimiento hay que relajarse y hacer ejercicios de respiración de manera uniforme y profunda.[1]​ Al mismo tiempo puede ser una forma de meditación si se concentra en la respiración y vacía la mente de todo pensamiento.

  1. a b c Luo. «Page 2 - The Mysterious Iron Balls of Baoding». Qi Journal (en inglés). Consultado el 29 de agosto de 2013. 

AceVideojuego de acciónApocalyptic and post-apocalyptic fictionArcade cabinetArcadeRealidad aumentadaAvatar (Internet)BackgammonBicicleta de entrenamiento sin pedalesBasket-hilted swordBattle royale (videojuegos)AlfilConteo de cartasJuego de naipesCarruselCasinoLos Colonos de CatánConecta 4DardosDadoCasa de muñecas (juguete)DominóEdge sortingFidget spinnerFirst-person (gaming)Videojuego de disparos en primera personaFortniteJuegoGame boyControlador de videojuegoMotor de videojuegoMando (videojuegos)Gameplay of PokémonJugador de videojuegosGaming houseGaming keypadGoogle CardboardHalo 3: ODSTTecnología inmersivaJob SimulatorPalanca de mandoRey (ajedrez)Caballo (ajedrez)Lego DuploMinifiguraRayo McQueenList of magical weaponsAnexo:Videojuegos más jugados por número de jugadoresMagic: el encuentroVideojuego de rol multijugador masivo en líneaMatrioshkaMetro 2033 (novela)Metro 2033 (videojuego)Mini 4WDMonopolyMonopoly video gamesVideojuego multijugadorOrigamiOVAPeón (ajedrez)PinballPersonaje jugadorJugador contra jugadorPlayerUnknown's BattlegroundsEspacio de recreaciónPokémonPóquerPortal (videojuego)Rompecabezas (juego)Dama (ajedrez)Modelismo ferroviarioAdivinanzaCaballo balancínTorre (ajedrez)Cubo de RubikVideojuego de disparosMáquinas tragamonedasSnookerCubo SomaSpinning coneSquishiesStress ballSuper Mario (serie)Horror de supervivenciaTangramOsito de pelucheTetrisTorres de HanóiJugueteToy blockToy trainVideoconsolaMundo virtualWooden toy trainWorld of WarcraftYukikaze (anime)Transformers DecepticonsWarhammer 40 000Miniature wargamingMiniatura (juegos)Juego de guerraJuego de mesaBattleMechBattleTechHex mapWater balloon

This article uses material from the Wikipedia article "Esferas chinas", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank