powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Helicóptero armado (3734 views - Transportation - Air Water Earth)

Un helicóptero armado, o artillado, es un helicóptero militar modificado con armamento, habitualmente para objetivos terrestres. Los helicópteros armados se diferencian de los de ataque en haber sido construidos originalmente para otros usos, como transporte, reconocimiento, etc., y las monturas de armas son modificaciones, en lugar de parte del diseño inicial. El propósito de la modificación puede ser el de suplir la carencia temporal de apoyo aéreo especializado en la zona o la falta de fondos para desarrollar o adquirir helicópteros de ataque, cubriendo a la vez tareas logísticas y de combate con los helicópteros disponibles en el momento. Los helicópteros navales también pueden ser equipados, en este caso con armamento antibuque y antisubmarino, estando especializados para operar desde navíos de guerra.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Helicóptero armado

Helicóptero armado

Helicóptero armado

Un helicóptero armado, o artillado, es un helicóptero militar modificado con armamento, habitualmente para objetivos terrestres. Los helicópteros armados se diferencian de los de ataque en haber sido construidos originalmente para otros usos, como transporte, reconocimiento, etc., y las monturas de armas son modificaciones, en lugar de parte del diseño inicial. El propósito de la modificación puede ser el de suplir la carencia temporal de apoyo aéreo especializado en la zona o la falta de fondos para desarrollar o adquirir helicópteros de ataque, cubriendo a la vez tareas logísticas y de combate con los helicópteros disponibles en el momento. Los helicópteros navales también pueden ser equipados, en este caso con armamento antibuque y antisubmarino, estando especializados para operar desde navíos de guerra.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Helicóptero armado", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht