powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Estudio de grabación (5371 views - Music)

Un estudio de grabación[1]​[2]​ es un recinto insonorizado y acondicionado acústicamente destinado al registro de sonido.El estudio de grabación es un conjunto de aparatos tecnológicos que graban y modifican el sonido, armonía, melodía, timbre, tono entre otras muchas funciones para el mejoramiento de la música
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Estudio de grabación

Estudio de grabación

Un estudio de grabación[1][2]​ es un recinto insonorizado y acondicionado acústicamente destinado al registro de sonido.El estudio de grabación es un conjunto de aparatos tecnológicos que graban y modifican el sonido, armonía, melodía, timbre, tono entre otras muchas funciones para el mejoramiento de la música

Descripción

Un estudio común está formado por dos salas o cámaras aisladas acústicamente entre sí:

Uno de los aspectos más importantes en su diseño es la insonorización, de manera que el sonido exterior no penetre e interfiera en las grabaciones. Esto se consigue mediante la aplicación de diversos materiales especiales (absorbentes y aislantes) y el uso de cámaras de aire. Por otro lado, dichos materiales se emplean también para conseguir ciertas condiciones acústicas específicas en el interior, como tiempos de reverberación determinados, optimización de la difusión del campo sonoro, prevención de formación de ondas estacionarias, etc.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Estudio de grabación", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit